AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)のレビュー

平均満足度 4.08 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼット
エーゼット
899 / 税込 989
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。 【用途】小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-17
用途:
草刈機キャブメンテ
対象商品:
58413853

到着後すぐに使用しました
スプレーした後拭き取ったら良く落ちているような気がします

2024-04-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
58413853

小型エンジンのメンテで使用しました。問題なく使用できました。

柴田建材 様2024-02-07
用途:
キャブレターの掃除
対象商品:
58413853

汚れたキャブレターが綺麗になり大変満足しています。

2024-05-11
用途:
自動車整備に
対象商品:
58413853

ややしゃばいような感じが個人的にはします。汚れは良く落ちますけどね。

有限会社ヤママル 様2023-10-09
用途:
油錆びに
対象商品:
58413853

綺麗に油が取れます、バイクのタンクの穴からあっちこっち向きで吹き付け、乾かないうちに蓋をしてふります、タンクないのドロドロオイルが溶けてでてきました。

2023-06-19
用途:
農機具メンテ
対象商品:
58413853

泡タイプなので残留して溶解してくれる事に期待して購入。燃料コック固着・キャブレター清掃に威力を発揮して綺麗に燃料固まりが取れました。
さらにはエンジン内シリンダー固着へはプラグ穴から多量に噴射し、プラグ再取付けしてエンジンを炎天下で1時間放置後に、無事に出力軸プーリーが回るようになりました。
今後もエンジンメンテでは再購入するつもりです

2023-05-19
用途:
バイクのキャブレター清掃
対象商品:
58413853

パッケージデザインとノズル形状が新しくなったようです。金属のノズルが缶上部に組み込まれており、広範囲と狭所噴射がワンタッチで切り替えできるようになっています。今までは狭所に噴射する時はいちいちノズルを挿し込んでいました。うれしい改良だと思います。

2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
対象商品:
58413853

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

2022-11-16
用途:
林業機械メンテナンス
対象商品:
58413853

商品はムースタイプで液だれしにくいし泡で汚れを浮き上がらせるので満足しております。

2022-07-04
用途:
原付スクーターのキャブ清掃
対象商品:
58413853

長期不動スクーターのキャブ清掃に使用
パーツクリーナーより強力で馴染みも良く
汚れ落ちも良い
素手では手肌が荒れるので保護(手袋)装着必須
べとつく感があり、多量にパーツクリーナーが必要

2022-10-15
用途:
キャブのoh
対象商品:
58413853

キャブの洗浄に最適です。が、噴射部分がすぐ外れてしまうのが残念です。

2022-06-10
用途:
車メンテナンス
対象商品:
58413853

ムースタイプは初めての使用でしたが、
とても強力なタイプのクリーナーと思いました。

桂樹菴 様2022-08-11
用途:
キャブ のOH
対象商品:
58413853

泡状の液体がしっかり付着するので使いやすかったです。

2022-04-20
用途:
発電機キャブ
対象商品:
58413853

古い発電機を入手して放置していましたが時間のある時に少しづつ修理を開始したところキャブのジェット類が詰まっていましたのでこちらを使用しましたが、どぶ漬けにしても解決できませんでしたので電気配線のワイヤーを使って解決しました。このクリーナーとブラシを併用するのをお勧めします。

2023-08-25
用途:
キャブレターの洗浄に
対象商品:
58413853

中身の性能は文句なしなのですが、ノズル付根から液が漏洩するのが残念です。

2022-02-08
用途:
バイクなどのエンジン、チェーンの油除去
対象商品:
58413853

以前は通常のスプレータイプを使っていたが、ムース状の方が対象物に密着するので少量で効率よく油分を落とせる。今後もムースタイプしか使わないと思う。更には安価なパーツクリーナを併用すれば尚よいと思う。

1人が参考にしています
2022-05-14
用途:
部品清掃
対象商品:
58413853

素晴らしく汚れが落ちます。泡はすぐに消えて、ネタネタ感が残る感じです。

2022-01-26
用途:
バイクのキャブレター清掃
対象商品:
58413853

商品パッケージがおそらく変更されてます。
ノズルが金属の細いタイプのものになっており、汚れの落ち具合、泡具合もdiy程度なら十分!
リピートしますり

トランスポート広島 様2022-03-19
用途:
キャブ洗浄。
対象商品:
58413853

分解掃除に使ったが、エアクリ側から吹き付け洗浄のスプレーだったかも。でも部品着け洗いして復活したみたいなので効果あり。素手で行ったので後手がヌルヌル。

2021-09-21
用途:
草刈り機のキャブ洗浄
対象商品:
58413853

調子の悪かった草刈り機のキャブレター洗浄に使用し、快調になりました。ダイアフラムも同時に交換。ムースタイプで使い易く価格も安いのでおすすめ。