ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付のレビュー
- 用途:
- 車のポジション球で使用
- 対象商品:
- 58586062
以前は LEDタイプを使用してました。経年劣化等も経験して こちらを使用する事にしました。箱買いなので 切れても安心即交換します。切れるものと使えばお安いと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
バイクのスピードメーター照明用電球が切れてしまい、交換の為に購入。なかなか売られていないので助かりました。まだ購入してから時間が経っていないので耐久性はわかりませんが、普通に使えています。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 58586053
エブリィワゴンDA64Wのスモールランプの交換に使用しました。球切れしたのでこの機会にネットで購入したLED球をつけたら何故か1ヶ月位で高速のチカチカピカピカとハイフラ症状起こして指示機を出した時迄、高速カチカチピカピカとなり車検も近かったのでコチラの普通の球に交換しました。半年経過してますが問題なく動作してます。
- 用途:
- (市販品に比べ)普通の電球かと
ほぼ夜間だけ走る業務車に使用していますが(一般ユースに比べ)玉切れでの交換頻度は多いです。が、市販の有名メーカーパック品でも交換頻度は同程度なのでモノタロウ品の価格が安いのは助かります。高品質≒耐久性と考えるとイササカ疑問。当方では良評価に値します。
- 用途:
- 車検整備
スモールランプが切れていたので車検整備の時に交換しました。コストパフォーマンスがよく使用に何の問題もありません。またリピートさせていただきます
- 用途:
- BMWバイクのポジションランプ
- 対象商品:
- 58586071
t10の8w
5wとの比較画像を掲載できないのが
残念なくらい明るい
本品な普通電球色なので
青白もバリエーションに追加して欲しい
- 用途:
- 電装作業
耐久力も大変よく定期的に注文しています数が多いのも助かります。
- 用途:
- メーター内の切れたバルブの交換
- 対象商品:
- 58586044
車両側にはT10 14V 3.4Wが付いていましたが、モノタロウブランドだと12V 3.4Wがラインナップにありこちらを選択しました。車両側ではバルブにグリーンのシリコンキャップが取り付けてあり、キャップだけ移植してそのまま使っています。電圧の違いでモノタロウさんのバルブの寿命は短いかもしれませんが、10個入りですので多少寿命が短くてもコスパは良いと思います。しかも納期も早く助かりました。
- 用途:
- エンジンのメインテナンスに使用している
安いので切れる前に交換しているのでとても良いと思います
- 用途:
- 業務用ゲーム機
キッズメダル機でよく使われている球です。コスパも良く点灯の立ち上がりも早く、満足しています。
- 用途:
- 球切れの交換
使用に問題無く、明るさも問題無しです。コストパフォーマンスが良く、大変満足しています。無くなればまた購入したいと思います。
- 用途:
- T5 12V 2Wのメーター内電球交換時
- 対象商品:
- 26895934
スペックが完全に一致しているので問題なく使えます。強いていうと1.2W版があると嬉しいです。T10はワット数のバリエーションが多いこともあり、比較してしまいます。
- 用途:
- バイク:車のレストア
高品質をうたっていますので
購入、メーターなどのランプで使用
2Wで明るいので良いです。
- 用途:
- 在庫パーツとして
ふと見ると切れてることがあるので在庫として持っておくと安心
- 用途:
- オートバイのメーター球
オートバイのメーター球の交換に使用しました
安くて高品質
若干黒っぽいのも交換しましたので安心です
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
バックランプ等の見逃し気味のランプ切れにてメジャーのようであまり見かけない規格のサイズ、商品には問題なく車検もスルー
ストックしていれば安心、モノタロウ価格で気持ちも安心
- 用途:
- 時計のバックランプ
前回はメーターパネルすべて交換で購入しましたが、今回は時計のバックランプ切れのためリピート購入です。