液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-13
用途:
ギヤボックスに使用
対象商品:
60925471

紙のパッキンが古くて購入できずに使用したが油漏れもなく使用出来て満足しています。

2022-11-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60925471

オイルレスの高圧エアーコンプレッサーのシリンダー部分の修理に使いました。
エア漏れも止まり満足です。

2022-06-29
用途:
自動車整備

エンジンのオイルパン交換に使用しました。
クーラントと接触しない部分なので、エンジン用より安価なこの製品でも問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2022-08-30
用途:
バイク
対象商品:
60925471

問題なく使えてます。以外と強く剥がすのが大変です。

2023-02-27
用途:
自動車の修理
対象商品:
60925471

トランスミッションとデフの組みつけに使いました。ボンドの色はグレー?灰色?でした。私のような素人でも扱いやすかったです。

1人が参考にしています
2022-05-11
用途:
ヤマハDS4のジェネレーターカバーからのオイル漏れで利用
対象商品:
60925471

ジェネレーターカバーのクラックがありクラック部分に盛る様にしました。2日でカチカチになりこれから組むので完璧かどうか不明ですが今のところ満足してます。

祐宝丸 様2022-04-28
用途:
ケース組み立て時のシーリング剤として
対象商品:
60925471

厚付にも適しているのでとても使いやすくてとても重宝しています。

h2labo 様2021-10-02
用途:
愛車のデファレンシャルオイルのドレンボルトのシールに使用しました
対象商品:
60925471

愛車のデファレンシャルオイルのドレンボルトのシールに使用しました
キャップの密閉度は高い様で簡単に硬化しない様で嬉しいです
量を少なくして尚安く提供して頂けるともっと嬉しいですね

1人が参考にしています
2021-12-06
用途:
減速機のオイル交換時
対象商品:
60925471

住友、ツバキの減速機オイル交換時にドレンボルトに使用しています。
作業性もよく、漏れ等のトラブルもありません。
シールテープより断然おすすめです。

2022-09-25
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
60925471

安いし容量が多いので、失敗しても躊躇なくやり直せるのはありがたい。ただ、素人が使うには容量が多すぎる。

2021-07-01
用途:
機械メンテ
対象商品:
60925471

事前にパッキンが用意出来ない時に助かりました。スリーボンドと比較しても遜色ありません。

1人が参考にしています
2021-10-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
60925471

普通に作業しやすくて良いと思います。
製品性は時間がたたないので分かりません。

2021-07-12
用途:
作業現場のメンテナンス
対象商品:
60925471

製造現場の減速機修理で使用しました。同一商品は多々ありますが
種類が多過ぎて迷ってしまいます。使用環境と価格から幅広い対応な所で
この商品を選びました。

2022-01-26
用途:
ATオイルパンの接着
対象商品:
60925471

ATオイルパンの脱着、ストレーナー交換して、接合部分に使用。普通に使用できました。できれば。。。ですが、容量を減らしてもらって安価での販売を希望します。この量は、余ってしまい、次回に使用できるかどうかわからないので。

1人が参考にしています
2021-05-10
用途:
田植機の修理
対象商品:
60925471

田植機の車輪のオイルシールを交換したので、ギアボックスに使いました。
今のところオイル漏れも無く問題ありません。
出来れば半分位の量のがあれば良いと思います。

2021-07-09
用途:
バイクメンテ
対象商品:
60925471

容量もたっぷりあるので、気兼ねなく利用出来ます。
メーカーのものと差異は感じません。

2021-03-23
用途:
クランクケース脱着

旧車のクランクケースはめ込みに使用しました。伸びも良くたいへん塗りやすかったです。ちょっと量多すぎて有り余っています。

1人が参考にしています
2021-06-12
用途:
リアデフオイル交換
対象商品:
60925471

問題なく使用できました。
有名メーカー製より安価で助かります。
DIYメンテナンスで使うには量が多すぎるので100g以下のパッケージが有れば良いと思います。

2021-01-04
用途:
トランスミッション整備
対象商品:
60925471

メーカー指定品と遜色無いです
絞り機が付属しているのも嬉しいです
プライベートでの使用なのでバイク用の10gとかでは
不安になりますがこの商品の250gもまた使いきれないので多少割高になっても100gぐらいの製品があると廃棄も減って地球にも優しそうです

1人が参考にしています
2021-03-16
用途:
バイク、自転車、自動車のメンテナンス
対象商品:
60925471

耐候性があるのでいろいろ使える。粘着力も強いのでシリコン接着剤の代わりにも多用しています。