液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
杉森商店 様2020-03-01
用途:
十分な量
対象商品:
60925471

量は十分にあるので、不足しないか心配しないで使える。質の良し悪しはいまいちわからない。問題ない感じ。

2019-11-26
用途:
オイルシール
対象商品:
60925471

三日置いてみて、低温下で使用、オイルバッチリ止まります

1人が参考にしています
2019-10-08
用途:
デフオーバーホール時
対象商品:
60925471

値段、中身にはとても満足しております。
ただ容器が硬すぎるので容器の材質を変えていただければありがたいです。

1人が参考にしています
2019-07-11
用途:
田植機の植え付けギァボックスの修理
対象商品:
60925471

田植機の植え付けギァボックスの修理に使いました、トラクター等のギァボックスの分解してのオイルシールの交換を何度かし、有名ブランド物を使用していましたが、この商品はそれと遜色なく低価格で凄く良いです。

2人が参考にしています
2019-05-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60925471

ギアーボックスケースのガスケットとして本商品を使用しました。チューブ絞り出し金物が付属されているので作業を楽に行うことができます。本商品の半分の容量のものも商品として設定していただけると助かります。

1人が参考にしています
2019-04-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60925471

ガスケット代わりに液状のものを導入しました.他社に比べて安価ですが,塗布した感覚では,十分な性能と思います.次回使用する機会はいつになるかわかりませんが,今後の漏れについては,観察していこうと思います.

2019-02-18
用途:
ミッション張り合わせ時
対象商品:
60925471

価格/品質ともに 申し分ありません。この手の大手メーカーブランド品と遜色ありません。質量も多く、さらに満足しております。残量しぼり器具も付いていますので便利です。

2人が参考にしています
2019-02-27
用途:
バイクのシーリング、自宅アクリル波板のシーリングに使用
対象商品:
60925471

バイクは、オイルパンシーリングに使用、完璧にオイル漏れ止まったと思います。一月具合を見たいと思います。量が多いので、自宅アクリル波板の隙間を埋める事にしよう無難にシーリング出来ました。

2019-03-18
用途:
ミツションのオーバーホールに
対象商品:
60925471

接着面に塗布していくさいシール剤の伸びが良いので作業がしやすくて良かった。

2019-03-05
用途:
オーバーホール
対象商品:
60925471

ミッションを割りオーバーホール、組込みしました。色が灰色なので黒が良かったな。

与那覇工業 様2018-10-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
60925471

他の高級品とたいして変わらず品質も良い感じです。
コスパ良すぎです。

1人が参考にしています
2020-12-27
用途:
デフオイル交換
対象商品:
60925471

もう少し小さめのサイズのものが、あればいいですね。

リサイクルMTK 様2019-01-05
用途:
エンジンオイルパン取り付け
対象商品:
60925471

しっかり固めのガスケットでした。
ただ速乾でなく3日必要です。

2020-11-22
用途:
自車のメンテナンス用。
対象商品:
60925471

タペットカバーのメンテナンスの為に購入しました。
量が多すぎましたが、自分が選んだので仕方ないです。

2018-09-27
用途:
低圧水糟の配管などにコーキング材として使用している
対象商品:
60925471

シリコンコーキングと違って 開封後も 数日で 硬化することもなく重宝しているが

2018-09-16
用途:
キャブレターマニーホールドのシール部分
対象商品:
60925471

商品が欠品中でしたが、入荷。
農機具の修復に使いました。問題なく、量もありコスパ最高です。

2019-03-19
用途:
アクティバンのエンジン、ミッション周りに
対象商品:
60925471

クラッチ交換とヘッドカバーパッキンの
交換時に使用の為購入。
他のメーカー品も色々触った事あるが
違いは全く分かりません。
安くて良い商品です。

2018-05-24
用途:
トラックのメンテに
対象商品:
60925471

トラックのデフ、ミッションオイルのドレンに使用。
問題なく使えて値段も安いので満足です。
ただ乾燥時間が長いので多少余裕持って整備しないといけないのが少しだけもどかしい

1人が参考にしています
2018-06-12
用途:
BNR32に使用
対象商品:
60925471

W/Pやヘッドカバ-P/Kに使用、部品の性能や耐久性はノ-マルと変わらず、安いので購入

1人が参考にしています
2018-06-13
用途:
機械修理
対象商品:
60925471

流動性は無いので、盛りあげることができます。硬化後は思ったよりもかたいです。

1人が参考にしています