液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー

平均満足度 4.49 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。 【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
159件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-17
用途:
オイル滲み。漏れ対策に
対象商品:
60925471

2002年式のエンジン回りから、予想通りに滲みや漏れが出始めました。最終的には、車検の時にオイルシール交換で完治しますが、それまでの「応急処置」として、頼みに成ります。

1人が参考にしています
2019-02-16
用途:
自動車整備
対象商品:
60925471

どのような条件で硬化するのか理解できません。アルミサッシが出た当時、ガラスを固定するとき使われていた、表面だけ硬化して内部が固まらないガスケットに似ています。ネジ部に使用して10日ほどして分解したところ、全く硬化していませんでした。少なくとも、自動車整備などで必要となる、液体へのシールには使用しないほうが良いと判断します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2019-10-17
用途:
整備時
対象商品:
60925471

高耐熱シリコンガスケットみたいにラミネイトチューブのつもりで購入しましたがアルミチューブでしたがっかり。

2人が参考にしています
2019-09-03
用途:
もう少し少量タイプがあったら嬉しい
対象商品:
60925471

素人なので、このチューブを全量使用する程のメンテは無さそうです。主にバイクを整備していますので、出来たら半分以下の容量を希望します。

2人が参考にしています
2017-04-21
用途:
オートマッチクトランスミッションのオイルパンガスケットとして
対象商品:
60925471

メーカー指定の液状ガスケットの半分以下の価格ですが全く問題なく使用できています。

北川パリスオートサービス株式会社 様2016-01-15
用途:
自動車整備
対象商品:
60925471

エンジン回りのシールパッキンに使用しています。量もしっかりあるので満足です。

2019-05-21
用途:
デフケースのガスケットとして
対象商品:
60925471

大きすぎます。消費期限もあるので容量を1/4程度にしてもっと安く売ってください。ガスケット機能は問題なく使えました。

2016-11-29
用途:
エンジンガスケットの交換時に使いました。
対象商品:
60925471

初めて使いましたが、他の製品と遜色無く使えました。
その後もオイル漏れなどなく、コストパフォーマンスもいいと思います。

2019-03-22
用途:
農機用エンジンオイルパンの油漏れ防止
対象商品:
60925471

汎用エンジンオイルパン及びギヤーボックスのお入れ漏れ補修にパッキンと併用使用

2017-01-24
用途:
エンジンオーバーホール タペットカバー ウォーターポンプ
対象商品:
60925471

車に関して 何処にでも使っています。車以外にも便利ですよ

2016-11-06
用途:
自動車メンテナンス時 機械メンテナンス時
対象商品:
60925471

普通に使えます、メーカー品と何も変わらないです。安価で助かるしコスパ的にも良いです

2016-01-03
用途:
エンジン周りのメンテ
対象商品:
60925471

T社製に遜色ない使用感です。

2015-11-26
用途:
オイルシール交換時、排気系の接続部など
対象商品:
60925471

質も量も良い

2015-10-13
用途:
車のミッションの組み立て
対象商品:
60925471

車のミッションオーバーホール作業に長く使用しています、価格も安く大変使いやすく、密閉性もよく、又剥離性も良い。

2019-03-11
用途:
内燃機関整備
対象商品:
60925471

”男前”商品はそれなりのO.E.M.を信じるも、購入前に未確認であった自分をも攻めるも、期限統制品目なれば、何をshippingするのか予めその期限を表示していただかないと困る。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2016-09-27
用途:
車のパーツの取り付け
対象商品:
60925471

このグレーのタイプはエンジンに使用するときに重宝しますが、そんなに頻繁に使わないので少量タイプもあると助かります。

2016-11-09
用途:
ミッション・トランスファー・デフオイルの交換時のドレンプラグからの漏れ防止
対象商品:
60925471

絞り具やノズルが付属していて良い。使う量が少ないのと間隔が広いので長期保存できるか心配です。

2016-06-28
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
60925471

普通に使えますコスパ的にも良いです

2018-02-16
用途:
自動車整備
対象商品:
60925471

しばらく使用しないと分離しますが、
オイルパン・ギアBOXに使用しましたが全然問題ありません。

1人が参考にしています
2016-06-07
用途:
エンジン組み立て
対象商品:
60925471

量が多い、安い、品質に問題なし。