瞬間接着剤のレビュー
- 用途:
- 木材同士の仮止め、接着
- 対象商品:
- 24364865
水のように隙間に入り込むので、硬化促進のスプレーと併用で、作業性が良い。蓋を開けておくと効果しないので、ノズルの詰まりに悩むことも無くなった。ただはみ出した部分は塗装に影響するし、木部に浸透して乾くとサンダーをかけても生地に戻らない
- 用途:
- 補修作業時
- 対象商品:
- 24364856
4,5回使用後固まり蓋が開かない。100gに関しては根本ごと割れてしまい、4割使えないで無駄になった。
- 用途:
- 多用途に接着
- 対象商品:
- 24364856
粘度はサラサラで水同様です。隙間に注入での使用が多いのでバッチリ。精密な用途には別売りの先端使用がオススメ!接着はピカイチで一回り大きくコスパもオッケーです。
- 用途:
- スポンジの接着に使用
- 対象商品:
- 60930143
切断したスポンジの中空断面を塞ぐために購入しました。
結果としては問題なく接着することが出来ました。スポンジ同士を接着する溶剤がなかなか見付からなかったので満足しています。
- 用途:
- ダンボール工作
- 対象商品:
- 24364856
水のような感じの接着剤です。
ダンボールに染み込ませると強度が増し、
紙を何枚か重ねてその上から染み込ませるとプラスチックのように硬くなります。
特に、ダンボールで銃を工作するときの
パーツ作りや接着・硬化に最適です。
実際に自分もダンボール銃の工作に使用
しています。
- 用途:
- プラとプラ、プラと金属の接着
- 対象商品:
- 60930143
趣味でフライス盤を弄っていますが、
プラと金属が着くので便利に使っています。
最大の長所は、開封後、接着剤が硬化しない点です。
セメダインなどは、硬化して、最後まで使えず廃棄していました。
欠点は、金属の表面を鏡面化してしまうと、くっつく力が弱いです。
でも、硬化しない点の方が上回っています。満足です。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 60930143
よく流れる=ドバッとでる。なんか工夫が要ります。注射針とかキャピラリみたいなものを別途用意したほうが良いかも知れません。
- 用途:
- アクリル用品の接着時
- 対象商品:
- 60930143
液体だったので、強度はないのでは?と思いながらも試しに購入したのですが、アロンアルファ以上にしっかり接着出来ます。
ただ、あまり付けすぎると白くなるのと、液体なので、出し過ぎると指がくっついてしまいます。
- 用途:
- 木材の割れ、穴埋め補修
- 対象商品:
- 24364856
オガクズの細かい物を補修箇所に入れそこにアルテコの瞬間接着剤を入れ固め補修します最後にサンダーで表面を平らにして終了です すぐに固まるので仕事がはかどります 今後も使いつづけたいです。
- 用途:
- スチロール樹脂の接着
- 対象商品:
- 24364856
使い残しの保存が面倒なこともあり瞬間接着剤はあまり買いませんが、
開封後も硬化しないとのレビューも参考に購入。
接着部位が小さく圧着固定しづらい場合など
数秒で固まりクランプ等も要らず、やはり便利さを実感します。
低粘性で隙間部分などに流し込んで固定する用途には適していますが、
本体ノズルから直接、適量を塗布するのは結構難しいので、
キャピラリーノズルやニードルなどを付けて使った方が
無駄が少なく仕上がりもきれいになります。
容量が多く長期保存がきくなら2~5gの少量商品に比べ格安ですが、
購入後すぐに全量を使い切ることは考えにくいので、
保存時の便宜を図って容器の外装をアルミジップ袋にするなど、
パッケージに一工夫あればいいとおもいます。
- 用途:
- 木材の割れを一時的に抑える
- 対象商品:
- 60930143
しゃばしゃばしていて木の割れの隙間に入ってくれるのでよいです
- 用途:
- 金属・プラスチック・ゴムを使用した製作物
- 対象商品:
- 60930143
接着剤の数が多い中「アルテコ」を購入しましたので、やはり、用途に記入されている金属・プラスチック・ゴムのつきがよいとの事で
購入いたしました。
当社においては幅広く利用できるの瞬間接着剤として使用しております。
意見としては、少量使用したいと思ってもできる量が多すぎる場合がありますので、ノズルを少量用・中間用・多量用など
交換できるものがあると便利かと思います。
価格は今のでままで・・・