さびチェンジのレビュー

平均満足度 4.39 (135件のレビュー)
商品レビューを投稿する
さびチェンジ ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
1,998 / 税込 2,198
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。 【用途】門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
135件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-17
用途:
自動車塗装面の飛び石によるサビ
対象商品:
68516551

点サビをルーターで削り取って、爪楊枝に付けて塗りました。サラサラと塗りやすく、作業しやすかったです。数分で黒い錆に変わりました。乾いたらタッチアップしようと思います。良い商品です。

2025-12-05
用途:
バイクレストア作業
対象商品:
68516551

以前から使ってますが、作業性が良いし上から塗装可能なのが良い

2025-07-23
用途:
古いバイクの錆止め
対象商品:
68516551

最初は白く乾燥後黒紫色になります。塗りやすく仕上がりもきれいです。
ただ色が薄いところに使うと目立ちます。
黒色の塗料が取れて錆びたリアサスのバネの仕上がりは良かったです。

2025-06-09
用途:
錆の処理

ケレンが必要なく作業性良好、安い塗料ではないが上塗り無しでもそれなりに使えるところが良い。

2025-01-27
用途:
錆の進行防止

この商品を錆の箇所に塗布したら、錆の表面が固まってコーティングされたように仕上がりになり錆の進行を食い止めることができた。

1人が参考にしています
2024-12-02
用途:
赤錆の黒錆化

良く振って塗ることが重要みたいです。確かに効果あると思います。
液体も伸びが良く塗りやすいです。
あと、付属の刷毛をすぐ洗わないと固まってしまいます。

1人が参考にしています
2025-03-09
用途:
車の部品の赤さび転換・さび予防

水性で扱いやすい。しばらく使わないと蓋が固着してしまうので、内蓋が欲しい

2025-02-25
用途:
旧車のメンテナンス

個人的な感想ですが、安価なタイプしか使用していない中では一番使えると思います。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
腐食箇所の補修

腐食箇所に塗ることによりコーティングがかかった仕上がりで良い

2024-08-23
用途:
クルマの錆止め
対象商品:
68516551

塗布後に泡が出ずらいので塗装がきれいにできると思います。

2024-03-30
用途:
社用車
対象商品:
68516551

白い車で 雨トイ の 錆で ピラーが赤錆色に汚れてしまったので 内側に塗布しました
赤さびが 黒錆に変わりました ので良かったです

1人が参考にしています
2024-04-22
用途:
屋外利用
対象商品:
68516551

錆が出ている部分に用意に使えるのがうれしい。満足しています

1人が参考にしています
2023-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
68516551

赤サビ部に塗り1時間ほど放置すると黒く変色し保護層となります。残った塗料は水拭きで綺麗にして塗料を塗れば完了です。同じ個所からは錆が発生しにくくなります。チョットした錆の補修に最適です。赤サビは自己増殖するので少しでも残っていると塗装しても中で錆が進行します。これで処理をすれば再発生を抑えることができます。旧車マニアは買いです。

2人が参考にしています
2023-08-20
用途:
ブレーキローターの錆止め防止剤として
対象商品:
68516551

既に錆びている箇所に塗布するのが通常かと思いますが、ブレーキローターが錆びる前、うっすらと茶色い状態で塗ると、非常に綺麗に仕上がりその後はサビ防止が出来ます。
見た目にも非常に良く重宝しています。

1人が参考にしています
2023-11-17
用途:
錆びた車
対象商品:
68516551

車のドアの裏や車体の外面のところに塗布して大変助かっています。

1人が参考にしています
2023-05-12
用途:
車のさびとか
対象商品:
68516551

小さい容器ですが、相当広い範囲に塗ることができます。ハケをそのまま容器に入れて塗っていると、中のサビチェンジの液体自体が変色してしまうし、1回に塗るのは少量なので、使い古しの小さいタッパなどに小分けで注ぎ、それで塗るようにしています。

4人が参考にしています
SWAT 様2023-02-21
用途:
家屋等のメンテナンス
対象商品:
68516551

海辺の近くなので、塩害で屋外部・屋外の物が、錆びてしまいましたが、雨戸塗替え考えていましたが、全面的塗装は見栄えが替わるので、さびチェンジを錆部分に塗布反応している所は、
黒くなりはみ出した所は、被膜のようになりました。脚立その他屋外用道具にも塗布黒くなりましたが、お陰でまだまだ使える用になりました。安く簡単施工でした。
また、リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
まっちゃんさーびす 様2022-12-24
用途:
バイクやクルマのサビにちょちょっと!

リピ購入です。シルバー塗料が含有されているものもありますが、下地が黒の場合が多く、私はこちらの方が使いやすいです。いつもとくにワイヤブラシなどでケレンもせず、そのままパパッと塗っちゃいますが、黒色変換し防錆被膜が作られているようです。
色の変化が分かるので、なんかいいですよねー

1人が参考にしています
2023-03-31
用途:
車のさび止め
対象商品:
68516551

錆びた個所がつやのある黒に代わり見栄えが良くなりました。

FAVORITE GARAGE 様2023-03-13
用途:
バイクの錆ボルト
対象商品:
68516551

簡単な使用方法で、納得の結果となりました。オススメ出来ます。