ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25のレビュー

平均満足度 4.74 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所
寺岡製作所
189 / 税込 208
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V 【用途】トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-29
用途:
有機溶剤からの保護に

このテープを上から貼ることで、シールの文字が有機溶剤で消えるのを防げる。耐熱性も十分なので、自分の使用環境(有機溶剤アセトン+加熱140℃)では保護テープとして十分な性能でした。

2025-04-17
用途:
車検用、基準緩和標章を作るのに使用

基準緩和標章大型、普通車用は売っているのですが、軽自動車用の少し小さな基準緩和標章はあまり売っていないようです。法令ショップというところで扱いがあるようですが、現在商品が売っていないので、マグネットシートを三角に切りそこにこの粘着テープを張って作りました。
くるまのボディーに貼るので、紫外線等で少し色褪せしましたが、5年ぐらい外装で使って問題ありませんでした。(色あせはあります)
5mm幅の赤テープというのがなかなかなくてやっと見つけて値段も安く満足しています。

2024-11-12
用途:
FRPに使用。

FRP作業時の離型テープとして使用しています。こちらのテープには張り付かないので使いやすいです。

2024-12-22
用途:
物同士の接合

素材に厚みがあるからなのか気温が低くても裂けにくいので、温度に対する柔軟性も保有しているようです。

2024-05-13
用途:
ハーネス絶縁用
対象商品:
75178424

コネクタとリード線間の絶縁確保に使用しております。
薄いので巻き付けても突っ張らずに貼り付けられるので作業性は良いです。

2023-01-19
用途:
金属面の保護に
対象商品:
75178442

ニッケル鍍金面に貼ると傷や腐食から来る曇りから守れるし色を合わせることができる
屋内で使うならば1年経ってもベタつかないので優れもの

2022-08-08
用途:
FRPの離型剤として使用
対象商品:
75178442

型として使用する側のカウルに破損も無く FRP作成出来ました。
使用用途あってるか不明ですので参考程度で。

2021-11-01
用途:
トランスの保護
対象商品:
75178415

小型トランスのコイルに使用しました
厚みは0.05と薄いですが剥がれてきません
カプトンテープを使う程でも無い箇所に活用できそうです

2021-06-25
用途:
ヘルメットの補強
対象商品:
75178546

透明の30cm幅のテープがなかなか無くて、寺岡製作所様のをみつけて、はじめて購入いたしました。とても薄く、丈夫で、粘着力もあり、品物がとても良かったです。はじめて購入するので不安でしたが、購入して良かったです。

2021-08-23
用途:
貼り付け
対象商品:
75178756

テープ幅の選択肢が多いので、作業に合わせて選べるのが良い。

2020-09-24
用途:
幅の狭い部分の粘着に
対象商品:
75178415

幅の狭い部分の粘着に重宝しています。
幅の広いテープをカットする必要がなくなりました。

1人が参考にしています
2021-05-21
用途:
機械組立
対象商品:
75178415

初めて購入させて頂きました。
粘着もよく使いやすい商品です。

2020-05-08
用途:
補修
対象商品:
75178363

ベタつかないので、配線周りや他にも重宝しそうです。

2019-11-15
用途:
3色買って、目印に、またプラスチック製品のひび割れ補修、接着剤乾燥待ちの固定用
対象商品:
75178607

これは、ビニールテープのように、伸びたり、べと付いたりしないうえに、
接着力に優れていて、楽しくし使用している。

2019-08-15
用途:
機械式時計のコイルの巻き止めおよび絶縁
対象商品:
75178686

本来トランス巻線の絶縁用のテープですが低電圧コイルの絶縁にも遜色なく使用できました。また品揃えが豊富で所望のサイズ幅20ミリがあり助かりました

2019-04-02
用途:
絶縁用と部品固定
対象商品:
75178415

昔から愛用しています。先ずカットしやすい。布地なので切れ目を入れるときれいに切れます。粘着力が強いし柔らかいので凹凸のある面にも張り付く。

2019-04-02
用途:
絶縁用と部品固定
対象商品:
75178415

絶縁用に最適。今回は幅が細いサイズを使用しましたが、基板と部品間の絶縁と部品の固定で使用して使い勝手が良いです。

2019-04-17
用途:
部品の固定
対象商品:
75178503

粘着力が強くフィルムの伸びがあまりないので重宝しております。

2019-01-31
用途:
区分表示用
対象商品:
75178336

他も探しましたが、線の色、幅、長さで購入しました。品揃え、取り扱いのあるところが良いです。

情報堂 様2018-06-22
用途:
切れたカセットテープの接続に利用しています。
対象商品:
75178336

現在カセットテープ接続用のテープは販売されていません。接続利用の目的は満たしている
ので満足しています。良かったです。

2人が参考にしています