グリップボンドのレビュー

平均満足度 4.52 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリップボンド K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
529 / 税込 582
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
pcx JF28 グリップ交換
対象商品:
75796463

開封するとかなりベタベタしていました。グリップバーに塗って、グリップゴムを押し込みました。粘度が高いのでゴムが入るかどうか心配でしたが、手で押し込むと入っていき、安心しました。
接着力もしっかりしています。
頻繁に使うものではないので、最小限の量の商品で助かります。

2025-12-04
用途:
ハンドルグリップの交換作業
対象商品:
75796463

このサイズでも容量に余裕がありました。早く乾きすぎることもなく、使いやすい製品です。

2025-12-30
用途:
オートバイのグリップ交換
対象商品:
75796463

丁度左右一台分の容量です。接着力も強くてお勧めです。

2023-06-16
用途:
グリップ固定
対象商品:
75796463

丁度いい容量で安価で重宝しています。左右グリップ2回分(4本)位です。
乾くのに24hとありますが、2-3日置いておく方が無難です。
塗る前に古いグリップボンドの「カス」が残っていると密着が悪くなるのでスクレーパー等で古いボンドは綺麗に削ぎ落としてから使用すると尚良いです。

1人が参考にしています
2021-09-25
用途:
ハンドル
対象商品:
75796463

ハンドルグリップ交換時に使用。一回分なので便利である。

2021-01-05
用途:
シグナスX XC125の左グリップ交換時に使用
対象商品:
75796463

シグナスXの左グリップを交換する際に、接着剤として使用しました。念のためしばらく動かしませんでしたが、4時間後にはハンドルとグリップはしっかりと固着していました。

1人が参考にしています
2021-04-05
用途:
オートバイの部品交換
対象商品:
75796463

分量は1回分としては十分あります。
思った以上に粘度があるのでグリップを入れるときにそれなりの力が必要です。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
グリップ交換時の接着
対象商品:
75796463

1台分のグリップ交換に使用するには、量的には十分でした。接着剤が硬化する時間も速いと思います。

2019-09-28
用途:
バイクグリップの接着
対象商品:
75796463

KDX125のスロットルグリップを社外品に変えた際に使用。
思ったより粘度が高かったのでちょっと厚塗りになってしまい、グリップを差し込んだらはみ出していたようで気がつかず垂れてカウルなどについてしまったが、カウルの素材がPPなのでボンドは簡単に取れました。(ちゃんと注意しなかった私が悪いのですが)
グリップもしっかりついて問題ありませんでした。
量も一台分としては適量だと思います。

2020-07-13
用途:
グリップ交換
対象商品:
75796463

まだ使用していませんが、前に使用した時は大変満足だったので、満足です。

2019-09-26
用途:
250ccバイクのグリップ補修
対象商品:
75796463

グリップの接着がとれて不快な状態だったので、ハンドルから外してこのボンドを使用して、再利用することにしました。再利用でしっかり着くかどうか不安でしたが、今のところしっかりと固定されています。分量的にも手ごろで、1~2回で使い切れるサイズなので、一般のユーザーにはちょうど良いと思います。耐久性は、まだ数日しか走っていないので不明です。

2019-09-08
用途:
グリップ交換時
対象商品:
75796463

ボンドがいつも余るので少量のこの商品にしました。
量的に満足

2018-05-13
用途:
バイクのグリップ交換に
対象商品:
75796463

グリップ交換に使いました
左右2か所に使って半分ぐらいの消費なので
4回分使えそうです

2018-08-18
用途:
グリップ接着
対象商品:
75796463

確かに速乾性が高く接着力が強いですね、ただ、1台分にしては多く半分以上余っています、冷蔵庫内で保管して次回の出番まで硬化しないか試そうと思っています。

2018-07-09
用途:
グリップ交換
対象商品:
75796463

納品も早く、対応も良かったし使い勝手が良く重宝しました。

2017-05-15
用途:
バイクグリップ接着
対象商品:
75796463

使いきれるサイズで、価格もリーズナブル使い易かったです。

2017-05-02
用途:
グリップの固定
対象商品:
75796463

そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となりたすかりました。

佐藤商店 様2016-05-26
用途:
オートバイのグリップ固定
対象商品:
75796463

くっつけたろうとほぼ同じ接着剤です。次回はくっつけたろうとを利用します。性能的にはとても良いです。

田辺工業高校 様2016-05-23
用途:
バイクのグリップの接着
対象商品:
75796463

いままで、色んな接着剤を使用してきましたが、これに勝るものはありません!安ければもっといいのですが、、、

2016-03-03
用途:
オートバイのグリップ交換
対象商品:
75796463

使いやすくて接着力も強く良い商品だと思います。もう少し安くても良いのではないでしょうか。