ケーブルエンドSETのレビュー

平均満足度 4.74 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
399 / 税込 439
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
75796637

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

2022-09-08
用途:
いざという時の備え
対象商品:
75796612

クラッチワイヤー切れて出先で困った事があってから車載工具と一緒バイクに積んであります
未だ使用しておりませんが安心感ありますね

2022-05-26
用途:
バイクの修理
対象商品:
75796612

バイクのクラッチワイヤーが破断したために購入しました。古い機種の為、メーカーから出ないためです。しっかりと固定できていると思います。様子を見て、問題ないようでしたら、緊急用にもう1セット購入しておきたいと思います。

1人が参考にしています
2022-04-13
用途:
トライクバックワイヤー補修
対象商品:
75796612

トライクのバックワイヤー補修に使用いましたがとても良かったです。

堀越畳店 様2022-04-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
75796612

いろいろな種類のものがほしい、ワイヤー径が2から4mmが多いので そのたびに 調整しています、もっと安くなるとなおいい。

2021-07-25
用途:
ワイヤーの修理
対象商品:
75796612

ジムニーSJ30のオイルポンプ用のケーブルワイヤー固着のためこの商品とバイクのケーブルワイヤーを流用して自作しました。ぴったりで有り難かったです。

2020-11-25
用途:
スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用
対象商品:
75796621

スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用、
元々のワイヤータイコを切断して当商品を装着、
ステンレス半田を溶かしこんで固定すれば完成。
北海道ツーリングにも行ったがワイヤー切れは無く満足。

1人が参考にしています
ジュークボックス 様2020-07-10
用途:
スロットルワイヤーの長さ調整
対象商品:
75796621

ワイヤーを通す穴が少し小さかったけど加工して、イモネジではなくハンダで止めました。余ったワイヤーをカットすることが出来て非常に助かりました。

1人が参考にしています
ジュークボックス 様2020-07-27
用途:
スロットルワイヤーの長さ調整
対象商品:
75796621

ワイヤーを通す穴をドリルで調整するだけで使用出来るので大変有難い商品です。

2021-12-19
用途:
バイクのクラッチワイヤが切れた場合の応急修理用
対象商品:
75796612

緊急トラブル応急修理用なので、まだ使用していません。

株式会社FabTechno 様2020-04-21
用途:
アクセルワイヤーの自作
対象商品:
75796621

好みの長さのアクセルワイヤーを自作しました。締結後半田付けにてばっちりです。

1人が参考にしています
2019-07-17
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
75796621

スロットルケーブル切れたので汎用スロットルケーブル購入したがワイヤーが長すぎたのでカットし これを取り付けた 良好に使えてます。

2019-05-30
用途:
アクセルワイヤーの修繕
対象商品:
75796637

アクセルワイヤーを作製するために購入しました。特殊工具不要で簡単に利用できました。

2018-08-04
用途:
農機の修理
対象商品:
75796637

古い機械のクラッチワイヤーが切れたので使ってみました。応急用ということなので先端を溶接してもらって使って使っています。純正部品の購入ができないときも重宝します。

1人が参考にしています
2019-07-13
用途:
DT125 2n0 エンジン側クラッチのケーブルエンド
対象商品:
75796637

ツーリングのトラブル時のために購入
サイズはほぼ同じでした。

1人が参考にしています
2018-09-06
用途:
オートバイの車載ツール
対象商品:
75796612

ツーリング先での不測の事態に備えて常備しておくとよいツールです。

1人が参考にしています
2018-04-19
用途:
バイクの旧車に使用
対象商品:
75796612

使用上は応急処置的な部品となっていますが、長期に渡り問題無く使用できています。
不安が有る場合は、ダブル掛けで使うとより一層安心感が増すと思います。

1人が参考にしています
2017-06-12
用途:
チョークケーブル制作
対象商品:
75796621

緊急用の部品ですが、チョークケーブルはいつも力がかかるわけではないので大丈夫であろう、と思い使ってみました。キャブ交換に伴いケーブルを改造する必要があったのですが、この部品でうまくいきました。

ダイチ電気 様2021-05-06
用途:
スズキバンバン50に使用しました。
対象商品:
75796621

とても取付が、簡単で良かったが、ビス止めでは無くてハンダ盛り出来る商品も出してほしい。

2017-06-13
用途:
オートバイ修理
対象商品:
75796612

ツーリング先での故障時や自作ケーブルの仮止めに大変重宝します。
これを使用して一日走りましたが、外れることはありませんでした。