2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.61 (349件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
349件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-01-23
用途:
2st自動車に使用中
対象商品:
85939287

大手メーカ品と比べて性能にそん色はありませんので、愛用しています。
白煙は少し多めな感じですが、他社品と比べてそれほどの差異はありません。

1人が参考にしています
前場工務店 様2018-02-19
用途:
原付のオイル
対象商品:
85939287

ホンダの純正オイルよりも吹け上がりがよくなりました。購入してよかった。

リサイクルショップ 火木土 様2017-12-11
用途:
スクーターのエンジンオイル
対象商品:
85939287

安価なオイルなのに2サイクル特有のマフラーからのドロドロが無く綺麗に燃えてくれます。この次もこれですね。

2017-09-07
用途:
バイクのオイル補給
対象商品:
85939287

いつもおせわになってます。使いやすいボトル形状で安心して使えます。

2017-08-18
用途:
バイク・草刈り機・チェーンソー等に使用

煙も少なく吹け上がりが良いです。
オイルの粘度が高いのか、古いチェーンソーで混合比25:1で使うとカブる・・・。
自己責任で35:1にしたら素晴らしい吹け上がりと煙の少なさにびっくり。
プラグの焼けも良く調子がいいです。
粘度の表記が欲しいところですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
粘度の情報は下記になります。
■動粘度
40℃ 47.96mm2/s
100℃ 7,272mm2/s
こちら商品情報に追記させて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

2019-08-26
用途:
農作業
対象商品:
85939287

草刈機、発電機の混合油用で購入、問題はありません。

2017-08-11
用途:
分離給油用の2ストオイルとして
対象商品:
85939287

これをオイルタンクに、発煙用w の鉱物油をガソリンタンクに混ぜれば安心して煙モクモクの2ストマシンを作れます。粘度の低いオイルなので車両の純正オイルをよく確認してからご使用ください。

1人が参考にしています
2017-08-16
用途:
2サイクルエンジン用分離給油
対象商品:
85939287

ハスラー250にて特に問題なく使えています。ボトルの形状も入れやすくて良い感じ。

3人が参考にしています
2025-05-30
用途:
商品説明が曖昧.

2st混合燃料用にしか使い道がないと思うのだが,単体として2ストエンジンの潤滑油に使えるような説明表記が曖昧です.そして混合比が1:25指定とか.FD規格なら1:50に使えると思うのですが,何か曖昧です.

3人が参考にしています
2017-05-08
用途:
リード100補給用
対象商品:
85939287

ヤマハ青缶と変わりないと思う。この容器は使い切った、から容器の底を切りとり、1Lオイル缶用のノズル付けて、漏斗になるので便利です。

6人が参考にしています
2018-01-24
用途:
添加剤を入れる
対象商品:
85939287

ゾイル2サイクルを100cc エンジンオイル500ccを 50cc(ジョグ2st、20年現役)バイクに使用。エンジン音.振動が低減。燃費はまたの機会に記載します。

2017-05-23
用途:
YAMAHA JOGに使用
対象商品:
85939287

吹きあがりのフィーリングが良いのでリピートです。
4リットル缶のリリースを希望

2023-07-04
用途:
草刈り
対象商品:
85939287

再度の注文です色が薄いのでもう少し緑色をしていると混合ガソリンと見分けがつくのですが。

2018-05-26
用途:
通勤バイクに使用
対象商品:
85939287

値段の割りにいいと思う 純正品と変わらないと思います。

高橋自動車サービス 様2025-06-04
用途:
農機具
対象商品:
85939287

まだ使ってないのでわかりませんが
グレードが良さげなので農機具には勿体無いかな…

奥村商店 様2017-05-05
用途:
ホンダキャノピーに使用
対象商品:
85939287

ホンダキャノピー2サイクルに使用しました。FD規格なのにこのお値段!コスパが良いオイルだと思います。

2018-05-08
用途:
バイク用で使用
対象商品:
85939287

特に問題なく使えている。FDでこの価格は嬉しいです。

菅谷均整院 様2017-03-03
用途:
2サイクルスクータに使用。
対象商品:
85939287

2サイクルスクータにて使用してます。
高性能、低価格に大変満足してます。

2017-04-17
用途:
バイクオイル
対象商品:
85939287

2STオイルFD規格でこの値段は安いです。煙も少なく満足しています。

2017-01-24
用途:
草刈機用にベスト
対象商品:
85939287

草刈り機にいつも使っています 匂いもまろやかで いい感じです
バイクには怖くて使っていませんが
草刈機なら25:1で使っているので
焼き付く心配もなくガンガン回せます
値段を考えたら良いオイルだと思います

1人が参考にしています