インサイドバルブ(軽合金アルミ製)のレビュー

平均満足度 4.65 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EI
KYO-EI
599 / 税込 659
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-12
用途:
アルミホイールへの取付

リピート注文です。
新品のホイールに付属していたものが必要以上に長く重そうだったので、軽いこれを購入して取り付けました。

2024-09-16
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換の度に愛用させていただいています。高級感が気に入っています。

2023-04-14
用途:
タイヤ交換時のバルブ交換に使用。
対象商品:
87068703

スバル純正ホイールに、いつものゴムバルブからこのインサイドバルブに交換しましたが
見た目もすっきりし、黒色がホイールとマッチングし、良かったです。ゴムバルブからの
イメチェンにお勧めします。

原田鉄鋼株式会社 様2021-03-16
用途:
バイクのホイールに使用
対象商品:
87068694

バルブ部分からエア漏れしにくい構造で精度も良く出来ています。組付け方法が判らなかったでしたがメーカーのHPに出ていました。

2人が参考にしています
2020-11-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
87068694

アルミホイールのバルブ交換時にすべてを交換してみました。非常にきれいな感じになり不具合もありません。

2人が参考にしています
2020-05-25
用途:
車のホイールメンテナンス
対象商品:
87068703

長さも丁度良く、手持ちのホイールにもしっかりマッチした。

2019-10-01
用途:
タイヤ組替え時ゴムバルブと交換
対象商品:
87068703

高価なホイールメーカー品と比較しても見劣りしないし、まったく同じ造りで信頼もできる。非常に良い買い物でした。

1人が参考にしています
2019-07-19
用途:
アルミホイール用バルブ交換
対象商品:
87068703

長年使うとゴムパッキンも劣化してくるので、バルブとともに交換しました。
コンパクト・軽量なので使いやすいですね!
購入時はホイール側の取り付け穴径に注意です。

1人が参考にしています
有限会社イエロー不動産 様2019-06-09
用途:
自家用車の足元変更
対象商品:
87068703

ブラックホールに合わせて取り付けました。ホイールにマッチしてよかったです。

2019-09-21
用途:
自動車整備
対象商品:
87068703

有名ブランド品のため特に問題なし。普通に使用出来る。

1人が参考にしています
株式会社サハラマーブル 様2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
対象商品:
87068703

加工精度がよく、安定して供給される商品だったので選択。

2018-06-09
用途:
新タイヤへの組換え時
対象商品:
87068703

標準的なバルブですが、品質も良く色も選べるので、自分のホイールに合わせて取り付けることができます。タイヤを新しくするときには、換えておくと安心です。

1人が参考にしています
2017-06-18
用途:
ホイールを業者でリペアしたので。
対象商品:
87068703

中古のホイールを購入し、ガリ傷等の補修をしてもらいカラーも変更。
装着していたバルブ(スチール製)も綺麗に磨いてありゴムパッキンもサービスで新品に交換して有りましたが、カラーが合わずこちらを購入。
僅かですが重量も軽くなり、ホイールバランスも良くなったと思います。
安心して使えるメーカーではないでしょうか。

1人が参考にしています
2017-04-15
用途:
車のタイヤ交換時
対象商品:
87068703

しっかりとした作りで良いです。空気漏れ等もありません。ショートタイプの黒を探していたので満足です。

2017-03-02
用途:
空気圧センサー取付用
対象商品:
87068694

2セット目の購入です。ねじ部分が通常のゴムバルブより長いので、空気圧センサーをねじ込んでも余裕があります。また、ゴムバルブでは走行中にセンサーの質量でバルブが暴れてセンサーがホイールにぶつかりますが、この製品を使えばバルブが暴れることはありません。

有限会社 スタジオ・シオン 様2016-10-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87068694

エンケイ製品の金属エアバルブと同規格なのに、価格が安いので購入しました。
単純な構造の部品なので、特に問題は無さそう。

2016-03-11
用途:
アルミホイールを購入したため
対象商品:
87068721

青を購入。思ったより色が落ち着いていてよかった。

2016-03-16
用途:
バルブ交換
対象商品:
87068712

この価格に満足です。

2015-06-23
用途:
新しいアルミホイールのバルブ交換
対象商品:
87068721

アルミホイールのエアバルブ交換で、せっかくなので色つきにした。
ホイール全体が華やいだ感じになってGood。
この価格であれば問題ないでしょう。
購入時に「青色」を選択したが写真は「赤色」になっていて少し戸惑った。
よく確認すると商品説明にはちゃんとブルーとなっていたので注文したが紛らわしいので訂正をお願いします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
画像差し替え対応させて頂きます。
よろしくお願い致します。

2020-10-17
用途:
ホイール塗装後にドレスアップのため交換
対象商品:
87068712

直射日光により退色
東側に壁、西側が開けた場所に駐車しているので単純に1日6時間ほど車の西側が日光に晒されています。当バルブを装着してから約2ヶ月程経過しましたが西側に装着したバルブのみ退色しました。洗車の際は市販のカーシャンプーのみ使用しており、また東側のバルブは退色していないため直射日光の影響と思われます。タイヤ前後で黒と赤色を使用していますが両色とも退色したので他色でも同様の結果になる可能性が高いです。交換するには一苦労かかるパーツなので同じような条件で駐車される方はご注意ください。

2人が参考にしています