リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度 4.39 (241件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
モノタロウ
¥ 579 ~ / 税込 ¥ 637 ~
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。 【用途】DC12V車専用です。
241件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-24
用途:
車載コンプレッサー電源用
対象商品:
88635066

金曜日の夜に使用したくて、当日発送アイコンが付いていたこちらを木曜日の朝一で購入。
クレジット決済で直ぐに精算。
夕方には発送かなと待ってたけど、発送連絡来ず。
金曜日の朝一で発送連絡受信。
同じ兵庫県内なので、土曜日の朝には届くかなと思っていたけど、届かない。
こちらのタイムリミットが来たのでホームセンターに同じものを買いに走る。
結局モノタロウで買ったのが届いたのは15時過ぎでした。
当日発送じゃなければ、当日発送アイコン付けないで下さい。
商品の感想は、使ってないので分かりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-02-02
用途:
ジムニー車載予備
対象商品:
88635066

いつ、何が起こるか分からない21年目のJa11ジムニー。メインリレー、燃料ポンプリレーの予備として車載。コネクターも純正と同形なので万が一のトラブル時もポン付対応。スズキ純正の
半額以下です。

1人が参考にしています
2015-08-28
用途:
アクセサリー電源の整理
対象商品:
88635075

しっかりとした商品で、コストパフォーマンス的にも満足しております。

2人が参考にしています
2017-08-31
用途:
自動車電装品取り付け時
対象商品:
88635066

耐久性がどうなのかは今はまだわかりませんが、届いた品は初期不良もなく、動作は今のところ全く問題ありません。

2017-08-22
用途:
バイク電源取り出し
対象商品:
88635066

NB品と全く同じ性能でこの価格次もまた購入します。

2016-09-04
用途:
バイク 増設アクセサリー用
対象商品:
88635066

カプラー部分?の端子と配線が簡単に外れてしまいました。カシメ不足だと思います。
機能には問題ないのですがその点が少し残念でした。ヘッドライトなど重要な部品に使用される方は使用前に確認される事をお勧め致します。
いつもモノタロウさんにはお世話になっていますが品質向上の願いも込めて星二つとさせて頂きます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2017-04-27
用途:
バイクの電源取り出し
対象商品:
88635066

エーモンと比べて安かったので購入。
問題ありません。

2016-06-14
用途:
電源ソケットの増設に
対象商品:
88635066

ギボシ付の方が作業が楽かと思って購入したが、オス側のスリーブ形状が大きく、一般的なメス側のスリーブでは対応できなかったので強引にスリーブだけ一般的な物に交換して対応しました。

また回路を仮組みして動作確認を行なっていたら、カプラー側の線が端子から簡単に抜けてしまい、カプラーから端子を抜いて半田付けを行う必要があった。
普通カプラー端子の予備は持っていないので、カシメの信頼性が低いのは問題です。中途半端な完成形より、カプラーと端子だけ同封して貰った方が助かります。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2015-10-15
用途:
バイク用
対象商品:
88635066

ナビ、ETC用の電源取り出しに購入。問題なく使えています。

2015-08-15
用途:
某有名メーカーの違いはない。
対象商品:
88635075

価格と機能は問題なくスイッチングしてくれます。
試しに購入しましたが、非常に良いですよ。
見た目は安っぽいですが。

1人が参考にしています
2015-05-25
用途:
軽トラ作業灯等の制御用
対象商品:
88635066

ギボシ端子付きなので配線接続容易、取付穴有り取付も用意、安価とくれば言う事無し。耐久性は今後確認も、今後も有事に際し購入予定。

Zip image 様2015-03-24
用途:
ヘッドライトの交換時取付
対象商品:
88635066

取付も問題無く付きましたし、効果も出ましたので満足してます。

2015-02-13
用途:
車電装
対象商品:
88635075

商品も、しっかりしていて、コストパフォーマンスがいいと、思います。
リピートすることになりそうです。

2015-02-15
用途:
エアーホーン取り付け時の配線
対象商品:
88635066

配線の色で分かるように説明もありますし端子も装着済でとても使いやすいです。何時車両に装着しているパーツが故障するかわからないのでスペアにもう一つ購入しておこうと考えています。

1人が参考にしています
2016-06-30
用途:
バイク補修用
対象商品:
88635066

アースはしっかりとった方が、よく機能すると思います。

2014-12-25
用途:
ブロアファンの手動スイッチを追加する為
対象商品:
88635066

使用は問題ありませんが接続部分の端子が見えているので湿気や濡れる様な場所に使用すると恐らく錆びが出そうです。

ビニールテープを巻いて使用しています。

有限会社マービー 様2014-11-11
用途:
ライトスイッチの保護
対象商品:
88635066

割安感で初めて購入しましたがもうこれで十分だと思います。

斉藤自動車 様2016-10-14
用途:
電源のON・OFF
対象商品:
88635075

一つで電源のON・OFFに対応出来るので在庫が減らせました

2015-12-24
用途:
配線増設改造等
対象商品:
88635075

作動状況居間のところ異常なし経過観察中。

2014-08-18
用途:
キャンピングカーのフォーセットスイッチのリレー化
対象商品:
88635066

説明を文章だけでなく図がほしかった。
スイッチはかなり接触不良気味でしたが問題なく使用できました。