リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度 4.39 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
モノタロウ
579 / 税込 637
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。 【用途】DC12V車専用です。
237件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コヤマオート 様2018-07-30
用途:
バイクや車の電装品増設時に。
対象商品:
88635066

バイクの電装品増設に大変便利で、バッテリーへの負担を減らせるので頼もしい商品です。

2018-05-16
用途:
DIYな電装品取り付け
対象商品:
88635066

趣味で電装部品を取り付けたりしますが、他社製のリレーよりも価格が安いのが良いです。

1人が参考にしています
2019-11-09
用途:
バイクのアクセサリー電源に。
対象商品:
88635066

まだ使用していませんので、装着後にまた投稿します。

2022-02-03
用途:
電源用
対象商品:
88635066

クルマの燃料ポンプの電源用に使っています。取り付け方法にもう少し工夫できる余地が欲しいです。

2018-11-28
用途:
普通車のホーンリレーとして
対象商品:
88635066

純正ホーンが1個の車両に、社外ホーンを付ける際に使用しました。ホーンの定格は2個合わせても8Aなので容量は余裕です。使い勝手は、この類の他社製品と特に変わりありません。コードにギボシ端子が予め付いていて、使いやすいですね。

2人が参考にしています
有限会社日立ボデー 様2018-04-11
用途:
車両の電装品追加の際に使用
対象商品:
88635066

電装業者に依頼せず作業する際、一から配線を組みこむ手間が省けるので購入しました。

2018-04-09
用途:
車の制御リレー
対象商品:
88635066

ラジエターファンのオンオフ制御に活用している。しっかりした物で耐久性も有りそう。

秋田工房 様2022-03-28
用途:
自動車電装系
対象商品:
88635066

6個購入しました。
電線と平端子の加締めがアマく、通常の取り扱いで電線24本のうち4本抜けました。
加締めをすべて半田付けしなおしました。

3人が参考にしています
秋田工房 様2022-03-26
用途:
自動車電装系
対象商品:
88635066

6個購入しました。
電線と平端子の加締めがアマく、通常の取り扱いで電線24本のうち4本抜けました。
加締めをすべて半田付けしなおしました。

1人が参考にしています
2019-10-06
用途:
バイクや自動車メンテナンスで使用
対象商品:
88635066

カー用品店で購入するとかなり高くなるのでモノタロウで購入するようになりました。

2019-02-04
用途:
バイク用フォグランプ用のリレーとして使用
対象商品:
88635066

バイク用ではありませんが、水のかからない場所に設置、コストパフォーマンスは絶大です。

タル工房 様2018-01-16
用途:
電装品に安心
対象商品:
88635066

エーモンからの乗り換えでも問題ない
商品になっています。
安心して使用できそうです。

2019-06-30
用途:
バイクのフォグ取り付け
対象商品:
88635066

品質問題なしで、ホームセンターで買うより大変お得でした!
今後もモノタロウで買い物していきたいです!

2017-11-04
用途:
バイク、車の電装品
対象商品:
88635066

エーモン製のリレーと同じ仕様で値段が安くて助かります
耐久性がどうかをチェックしたい

2019-06-17
用途:
電装品取り付けに
対象商品:
88635066

なんら問題なく使用できています!値段を考えれば十分だと思います!

自由業 様2018-09-10
用途:
車の電装品の電源取りに使用
対象商品:
88635066

色々と電装品が多くなるとACCが疲弊していると思い、電源とり直しに使用するが定格近くて試しに使用してみても、あまり熱を持たないので意外と優秀かなと思った。

1人が参考にしています
2021-05-03
用途:
自動車整備
対象商品:
88635066

耐久性はまだ分かりませんが、配線の行先表示のシールが安っぽく後つけ感満載だし後々見えなくなると困るので回路図をリレー本体に刻んで表示してもらえたらと思います。

2021-03-28
用途:
二輪にてバッ直回路の追加
対象商品:
88635066

☆装着前に要確認かな?
配線抜けを指摘されてるレビューが散見されたので開封後チェックしました。
赤と黄の配線で使用されている電線サイズが端子の許容を超えているのかな?というのが所感です。(~2sqまでの端子に3sq電線が使われてる感じ)
心配な方は電線かしめ部をはんだ付けすると良いかもしれません(自己責任でおねがいします)

1人が参考にしています
青木運送 様2019-04-13
用途:
バイクの電源確保に
対象商品:
88635066

使っていて、何の不安も感じませんでした。
これからも、利用したいと思います。
安心して使えました。

2017-10-11
用途:
バイク・自動車整備、メンテナンス
対象商品:
88635066

普通に使えます。耐久性などはまだわかりませんが、
エーモンのリレーと同じものだと思います。