700 エアゾールのレビュー

平均満足度 4.60 (107件のレビュー)
商品レビューを投稿する
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)
2,398 / 税込 2,638
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。 【用途】鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
107件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
車の錆止め
対象商品:
00198896

ボディの中空部に使用しました。ロングノズルが付属しているのでドアやサイドシル、ボンネット等の穴から噴射しましたが水性なので臭いも気にせず施工することができました。量的にも余裕でした。

2026-03-21
用途:
自動車整備

浸透性・流動性の良さに驚きました。サイドシルから吹き込むと、数日間は水抜き穴から垂れ落ちて、床に液溜りができます。

2025-07-16
用途:
自動車の錆対策に!

北国在住の為、塩カルによる錆対策として自家用車のボンネット、サイドシル、フェンダー等に施工しました。ロングノズル付属するため作業が楽です。キャンペーン適用時には他のサイトよりお安く買えるので助かります。防錆効果の検証はこれからとなりますが、あくまでも予防処置の為、年単位で様子を見てみたいと思います。

2人が参考にしています
2025-05-08
用途:
防錆

新車の防錆に使用。
ロングノズルがついているので、ドア内部もばっちりです。

2024-10-04
用途:
車のメンテナンス

腐食防止に使用していますが大変有効です。用途によって品番を変えて使用しています。

1人が参考にしています
2024-09-04
用途:
車の錆対策に

この商品の効果はいろんなクチコミで紹介されまくっているので良いということはわかっています。あとは安く購入できれば良いということでモノタロウで購入しました。
ボンネットやサイドの穴にチューブを入れて噴射します。

2人が参考にしています
久保鮨 様2024-06-06
用途:
新車の防錆処理
対象商品:
00198896

冬の北海道で18年間使用した軽自動車のドア回りに錆が出ていない、
当時、袋状になっているところに700を吹いていたおかげもあると思う
その時から愛用しているが、期待を裏切らないブランドです。
使用箇所は、ドア、フェンダー、ボンネット先端、リアドア下部など
袋状になっているところが効果的かと思います。

5人が参考にしています
2024-05-11
用途:
防錆
対象商品:
00198896

車の内班部分に臭いがないため使用しています。とても浸透性が高く少量で鉄部分を保護するため安心して使っています。

1人が参考にしています
山田商店 様2023-05-18
用途:
車両のサビ防塵

何度目のリピートなんだろう。無機剤なのでどこでも使いたい放題。臭いもほぼ無く、タレてもパーツクリーナーで簡単に拭き取れる。初めは半液状なので使い難い?と思わせておいて、実際はそのぐらいシャバシャバなので、あらゆる隙間に入って行くのが良く分かる。そして10分ぐらいで硬化を開始するが、必要のない場所に付いた場合でも簡単に拭き取れる。すごく安心して使える。各種ボディーパーツを外すタイミングの際は、フレーム内に入れておくことを推奨します。

2人が参考にしています
2023-06-21
用途:
ボディのサビ防止
対象商品:
00198896

溶剤に入っていない本品はクルマのボディの溶接面やフレーム裏などに定期的に吹いています。もう少し粘性があっても良い気がしますが、安心して使用できる製品です。

2023-09-22
用途:
ボディーの錆防止
対象商品:
00198896

現在所有している車の袋状の鉄板の部分が錆びる事で有名なため事前の防止策で使用。

山田商店 様2023-05-10
用途:
車体ボディー内の防錆施工

リピート購入。手が空く度に内装の一部を外してはフレーム内へ噴霧。施工後直ぐは、少し機械的臭いが消えないが、数日で臭いも消え、液剤も半ねり剤のように硬化する。ただ、結構流れ出てしまうのでちょっと勿体無いかも。見えない場所へも流すので、加減が掴めない。また買って試そうと思う。

2人が参考にしています
2023-01-04
用途:
車両の錆止め
対象商品:
00198896

ロングセラー商品として今も現役商品。この安価でこの効果期間はコスパ良過ぎで一度使うとやめられないとまらない。700でロングノズルはあまり使わないけれど、クリアーの水槽などでどの様に噴射しているかを見れば、どの様に塗布すれば良いかもよく分かる。実に高機能安価簡便な商品かと思う。

1人が参考にしています
山田商店 様2023-01-16
用途:
車内装フレーム部への防錆
対象商品:
00198896

色々な防錆施工剤があるが、無機剤は意外に少ない。臭いも少なく、数日で気にならなくなる。個人的には初動からもう少し粘度が有ると施工後の拭き取りと垂れ落ちるムダが減るとは思うが、その分隅々まで行き渡る考えればコスパ的にも有益。定期的リピートになりそう。

2025-05-08
用途:
防錆
対象商品:
00198896

新車の防錆に使用。このような商品は使ってから数年経たないとわからない。

1人が参考にしています
2022-05-11
用途:
車の下回りの錆止め
対象商品:
00198896

フレームの溶接部など気になるところに吹きました。でもグリスなんですよね。やりすぎてベトベトになりました。錆が転換されることは無さそうなのでこれ以上錆びないのかな。秋になったらまた確認します。

2人が参考にしています
2022-03-12
用途:
自動車のボディ防錆用
対象商品:
00198896

錆びやすいパネルの接合部やシャーシーの中空部防錆に。50cm長の延長のフレキシブルノズルが付属しています。10年前から使っていますが、車の新しいうちに施工するほど効果があります。

2021-12-29
用途:
旧車の防錆
対象商品:
00198896

乗っているの車が、30年前の車であちこち錆が発生していますので、防錆メンテナンス用に評判を聞いて購入しました。効果の確認は今からですが、シャシーやボディーの隙間にも均一に塗布出来るノズルが付属していて、非常に使いやすいしょうひんでした。

2022-03-14
用途:
自家用車防錆塗装
対象商品:
00198896

このような商品は使ってから数年経たないとわからない。
簡単に手に入り使えるものとしてはGoodかな

2022-05-06
用途:
防錆
対象商品:
00198896

新車の防錆に使用。
ロングノズルがついているので、ドア内部もばっちりです。