3100 刷毛塗りのレビュー

平均満足度 4.78 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)
3,598 / 税込 3,958
制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。 【用途】カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
T企画みやざき 様2025-05-23
用途:
遮音性は良いみたい!

パネルバンの遮音材として塗りました。
遮熱効果もあるように感じます。
厚塗り3回でパネル一枚で空になります。
塗料の色が変わるので(グレーが肌色ぽくなります。)
現在、リヤの左右のサイドだけで2缶使用
遮音シートより軽量です。

1人が参考にしています
2022-08-09
用途:
トランクフロアの防音
対象商品:
00198984

車のトランクフロアの面積が約1m2強あり施工してみましたが、1Lでは下地が見えるので1mm以上の厚さで塗るためには2Lは必要だと思います。刷毛もナイロン等の固めの物がよいです、通常の刷毛ではまとわりついて塗りにくかったです

7人が参考にしています
フィールドバレー 様2022-04-21
用途:
車のフロアデットニング
対象商品:
00198984

車両下側のフロアを錆止めを含め施工しました、無臭にちかく施工しやすかったです

2人が参考にしています
APLUS 様2021-06-26
用途:
車のフェンダーアーチ内デッドニング
対象商品:
00198984

デッドニングに使用しました。
水性なので扱いやすく、刷毛塗りで使う事が出来ます。
乾くときに毛染めに似た特有の匂いがしますが乾燥すればその匂いもしません。
制振材を貼り、その上から全体的に塗布しましたが、普通車の4輪に約3缶使用しました。
乾燥後の色が肌色っぽい感じなので重ねてラバーピッチング(黒)を使ってます。
効果は有ると思います。

3人が参考にしています
2021-02-23
用途:
車両のデットニング、静音
対象商品:
00198984

作業性、効果、共によい材料です。
強いて言えば、ペール缶はさすがに多いので4Lや10Lなどを設定してもらいたい。
試しだったので追加購入するつもりです。

3人が参考にしています
2020-05-08
用途:
車体の制振

バルクヘッド(室内側)とフロアパネルほぼ全面に塗工しました。いきなり厚盛はしにくいので、最初は刷毛で薄く塗り広げて(足付けするイメージ)から乾燥後(ベージュに変色)に塗り重ねると重ね塗りしやすかったです。硬化前は少し匂いがありますが気になるほどではありません。効果については、当日や翌日では変化は感じられませんが、二日後くらいから体感できるレベルでの違いが分かります。表面上は乾燥しているように見えても、完全硬化には7~10日位かかるそうなので、硬化の進み度合いに比例して制振能力も上がるみたいです。ミニバンはダッシュボードがエンジンルームに覆いかぶさっているからか、室内でのエンジン音低減が体感できたため、後日再びダッシュボードを取り外して更に重ね塗りしてみました。他の防音材も同時施工しているので、ノックスドール単体での評価はし辛いですが、日を追うごとに静かになるところについてはノックスドールの効果だと思います。乾燥すると軽くなるので、次に乗る車のルーフをデッドニングする際は、ブチル系の制振材ではなくノックスドールを使おうと思います。注意点としては、晴天時に比べて雨天時は乾燥時間がかなり長くなり作業性が低下しますので、出来るだけ湿度の低い日を選んで施工されることをお勧めします。

17人が参考にしています
2020-02-25
用途:
ハイエースのエンジンルーム上に塗りました。
対象商品:
00198984

施工場所がエンジン近くの高温になりやすい場所(本商品は耐熱100℃らしいです)だけど乗用車のボンネットに塗った施工例があるのを見て、(自己責任で)やってみました。エンジンの上に新聞紙で養生シート代わりに敷いて、純正の遮音材を外して本品1kgをエンジンルームカバーの鉄板に壁塗りする感じで。約30分で塗り終わり。ある程度乾燥してくると表面が変色してきて触れるくらいになったらば純正の遮音材を元に戻して施工終了。耐熱のゼトロ吸音シートなどをこの上に貼ると安全でより静かになるかもしれないけど、私はこれで様子を見ます。
効果については、塗装した当日は効果を実感できませんでした。塗装がある程度硬化した二日後に、エンジンスタートするとコンソール真下で元気良くガラガラ言ってたディーゼルエンジンが1m位下に移動した様な?感覚を覚えました。具体的なマイナス何dbとかの数字でなくてすいませんが、私には明らかな効果を実感できました。今までブチル、シンサレートなどを試したけれど効果を実感できませんでしたがこれは違います。個人的にはかなり満足です。
あるデータでは1平方メートルで約2kg位施工してのデータが出ていたので遮音シートがはまる範囲でもう少し追い塗りしてみたいです。
もし、これで塗装が熱で剥離するようならば耐熱の商品が欲しいけれど、先ずは効果を感じる良い商品とします。

16人が参考にしています
2020-06-21
用途:
自動車のタイヤハウス、エンジンルーム、ボンネットに塗布
対象商品:
00198984

防音求めるならオートプラストーンよりコッチですね。

4人が参考にしています
2020-06-10
用途:
防音、防振
対象商品:
00198984

今回が5個目の購入です、薄く塗っても効果は有りました。また購入致します。

2人が参考にしています
有限会社岡沢印刷 様2016-07-12
用途:
車の制震、防音
対象商品:
00198984

ラッゲージの制震と防音に使用。鉄板に2mmの厚さで塗布しました。のりも良く渇きもそこそこ早いので作業は楽です。刷毛で塗るタイプなので何も問題なく終わり、刷毛は水洗いで綺麗になります。劇的な変化は感じませんがダンプ剤としては良いと思います。

1人が参考にしています
2016-03-28
用途:
自動車ドアデッドニング
対象商品:
00198984

自動車のオーディオ用ドアデッドニングに使用。内貼り内側の分厚い硬い紙のような材質の物に塗ったり、デッドニングシートが張りにくいアウターパネル、補強材鉄板部分に使用。硬く硬化した後も10日以上かけて制振性がUPしていきます。デッドニングシートが張りやすい部分との使い分けで理想が実現します。内貼り樹脂部分には密着しないようなので何らかのプライマーが必要だとは思いますが、そこまで塗布する必要はありませんでした。

3人が参考にしています
2016-06-27
用途:
自家用車のタイヤハウス内の防音、飛び石等の防止に・・
対象商品:
00198984

刷毛も買いましたので頑張って手塗ります!

2人が参考にしています
株式会社ヴェリータ 様2015-12-07
用途:
車の遮音施行
対象商品:
00198984

フロアーパネル内側全面に塗布しました。気温の影響なのか少々固めです(砂が混ざったパテみたいな感じ)水溶性なので少し水を加えると柔らかくなります。(但し厚塗りがし辛くなるので粘度調整は慎重に)重ね塗りの際の(説明書の)硬化時間は3時間ですが、気温15℃の現場でも2~30分位で硬化を示す変色(ブルーからアイボリーへ)がみられ、重ね塗りが可能でした。3時間もあれば指触乾燥はしておりフロアーマットの復旧も可能でした。12時間後位には完全乾燥(硬化)しており非常に作業性が良いです。この量で4㎡に厚さ2㎜程の塗膜が施行できました。タイヤハウスなら十分にこれ1本で足りると思いますが、更に効果を期待するならば(厚塗りするなら)2本が適量かと思います。数値では計測していませんが、明らかに期待通りの効果はありました。ちなみに完全硬化前なら水で容易に溶けて洗い流せます。

7人が参考にしています
2015-10-02
用途:
車のデッドニング作業
対象商品:
00198984

以前から継続利用になりますが、車の床下(外側)へ塗布する事でかなりの防音効果があります。
内側にもサンドイッチ施工する事で相乗効果が見込めます。(といっても2倍というワケではありません。)
大体、雨の中走行している時、走行ノイズが結構少なくなるあの感じでしょうか。
完全に音が無くなったり、大幅にノイズが減るという事ではないのですが、かなり静かに感じます。
ただ・・・慣れてしまえばそれまでです。
欠点は、塗り込みが刷毛では難しい所でしょうか。
ヘラや手袋で塗り込むのが良い感じでした。

1人が参考にしています
2024-02-26
用途:
くるまのデットニング
対象商品:
00198984

塗りやすく防振効果も高い
ただし色はあまりよくない、何か薄汚れているように見えてしまう

2人が参考にしています
LUCAS 様2015-10-18
用途:
タイヤハウス内側の遮音
対象商品:
00198984

タイヤハウス一本で一個使用しましたので雨の日は格段に静かになりました。ベージュ色なので乾燥後にエーモンの黒い静音スプレーを吹いたので余計に静かになったのかも、、、

2人が参考にしています
2014-10-20
用途:
自動車の走行音対策
対象商品:
00198984

柔らかいブチルは低周波を抑えることができないので、生理的に不快なこもり音が強調されがち。
制振鋼板は効果的ですが、全面に貼ると重くなります。
重くなるのを嫌って制振鋼板の小片を分散貼付すると、分割振動モードが変化するので全帯域を均等に抑えるのはなかなか難しい。
その点、塗布・硬化型のノックスドールは、分割振動を複雑化することなく総量を小さくしてくれました。
他の制振材料と比較すると減衰帯域が広いので、癖や嫌な響きを生み難いのが最大のメリット。
だから、分割振動しやすい面積の大きな樹脂パーツにも向いています。
制振鋼板の接着剤は経時劣化しますが、そんな心配が要らないのも特徴のひとつ。
デメリットは、薄く塗布しても広い範囲に塗るために、相応の重量増は避けられないこと。
音質を無視して走行騒音の音圧を効率的に下げるなら制振鋼板ですが、本来の音質を損ないたくなければ塗布・硬化型はいい選択です。

11人が参考にしています
2014-08-02
用途:
車の静粛性アップ
対象商品:
00198984

いろんなサイトで調べてから購入しましたが、コストパフォーマンスは十分です。軽自動車の前輪のタイヤハウス内にあるプラスチックに施工しましたが実感できる程、ロードノイズが軽減しました。重ね塗りしたので半分くらい使いましたが、今度はシート下の床にも使用しようかと思ってます。
この商品はモノタロウが一番安かったですが、届く日にちが遅かったのが気になります。

8人が参考にしています