エンジンパワーシールド EPSのレビュー

平均満足度 4.38 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
3,898 / 税込 4,288
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
170件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オフィスゼロ 様2026-02-25
用途:
エンジンオイル止め

250CCスクーターのオイル上がりの為に使用
白煙が減ったので効いていると思う
1/3程混ぜたので、あと二回ほど継続使用してみます

河野ビル 様2025-09-18
用途:
エンジンオイル交換時に添加
対象商品:
01433906

BMWオイル交換時に毎回添加しています。ヘッドカバー、オイルフィルターハウジング辺りからオイル漏れしやすい車種なので、予防の為使用しており今の所漏れはありません。

1人が参考にしています
2026-03-28
用途:
車メンテ
対象商品:
01433906

古い車なのでこちらの商品をいつも使用してます。エンジンが軽くなったよーな気がします。

カラオケスタジオ USA 様2025-03-19
用途:
ローバーミニのミッションケースからのオイル漏れ

使用してみるとオイル漏れは収まりました。
ガスケットを交換しなくてすみました。
古い車のオイル漏れに重宝しそうです。

1人が参考にしています
2024-09-13
用途:
オイル交換時期
対象商品:
01433906

ムーブカスタムで距離が15万キロあたりから2000キロぐらいにエンジンオイルの減りが早いので試しに入れてみました前よりエンジンが凄く静かになり減りも改善されました。

1人が参考にしています
2024-08-21
用途:
オイル交換
対象商品:
01433906

1967年式の車に使用してます。オイル漏れもほとんどしなくなりエンジンの調子がすごく良くなります。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
自家用車

ワコーズエンジンパワーシールド、まだ使っておりませんがどうなるか楽しみです。

2024-11-08
用途:
オイル交換

白煙が出てエンジンオイル消費が多かったのですが、オイル交換時注入し今のところ改善されたと思います。

稲葉廃棄物回収 様2024-08-17
用途:
煙幕くんがなくなって良いです
対象商品:
01433906

エンジンとミッションとの間にあるアフトクランクシールからのオイルもれでしたが、本品注入後は緩和しています。重整備が伴う箇所ですので非常に助かりました。

2024-11-25
用途:
過走行車に使用
対象商品:
01433906

オイル漏れは止まりませんし、体感出来る結果は得られませんでした。
もしかしたらシールやガスケットに不備があったのかもしれないので何ともいえません。

2人が参考にしています
2024-07-17
用途:
軽トラに使用

軽トラックの、エンジンオイル下がりがあり半年で約1,5リットル燃焼してしまう為試しに入れてみた結果若干改善した。

2024-02-18
用途:
エンジンオイル消費対策

12万キロ超の C26セレナに使用しました。
使用前は、2千キロでオイルレベルが下限まで減ってましたが、投入後は、改善されました。
他の添加剤より値が張りますが、エンジンも調子良くなり、暫く乗れそうです。

1人が参考にしています
安藤自動車鈑金塗装 様2024-02-20
用途:
オイル下がり
対象商品:
01433906

エンジンの始動はじめに白煙がでるようになったので使いました。多少白煙とオイルの消費は減りました。

2人が参考にしています
2023-12-27
用途:
車のメンテナンスに
対象商品:
01433906

オイル消費が激しいエンジンとのことで処方しましたが、それよりもエンジンがスムーズに回るようになって静かになったことがビックリです。

2024-05-03
用途:
とある輸入車のエンジンオイルに添加
対象商品:
01433906

走行約9万km毎にバルブシール劣化でオイル下がりを起こすエンジンなので、これを添加してエンジンオーバーホール周期が長くなる事を期待しています。成否の結果が出るのは数年後。

1人が参考にしています
2023-10-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01433906

エンジンの調子がよくなりました。商品の配達も早く、クーポン利用でお店で購入するよりお得でした。

2023-05-07
用途:
オイル上がり対策で使用
対象商品:
01433906

C25セレナで20万キロ走行車。
オイルの減りが早くなってきて
5000km位でオイルチェックランプが点灯するようになった。
たぶんオイル上がりなので オイル交換+E P Sで
現在15000km走行で問題なし。
燃費も変わらず エンジン音は静かになり音もまろやかになった

5人が参考にしています
2023-07-09
用途:
スティード400に使用
対象商品:
01433906

スティード400に使用予定です。マフラーより白煙が出ているために使用予定です。

2人が参考にしています
2023-01-23
用途:
オイル上がりや、オイル下がりの防止。
対象商品:
01433906

古いバモスに使用しました、寒い朝などにエンジンを始動させると、最近特に
淡い青色の排気ガスがモクモクと出るようになり困っていた所、この製品と出会い
ました、それほど期待はしていなかったのですが、エンジンに投入して二日目
位から朝の始動時に、ほぼ水蒸気しか出ないようになりました、入れて良かったです
古い車だと特に効果を感じると思います。
次のオイル交換したときに効果が持続するかが疑問です、だめならまた入れる
つもりです。

7人が参考にしています
2023-03-03
用途:
オイル下がりに
対象商品:
01433906

オイル下がりのメンテナンスに購入しました。まだ使用して1000kmしか走ってないですが、オイルの減りはないです。

1人が参考にしています