F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度 4.63 (730件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。 【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
730件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社松山化学 様2019-09-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
84922102

いろんな燃料付加剤を使用しましたが、これが一番体感できます。
定期的に使用してます。

1人が参考にしています
2021-02-19
用途:
初めて効果を実感した
対象商品:
84922102

2ストのジャイロキャノピーに使用
走行中エンジンが停止し、それ以降エンジンかからず。
仕方ないので会員のJAFを呼び、対処をしてもらう。
来てくれた人の診断では燃料詰まりではないか、とのこと。
待っている間に調べているとプラグが傷みやすいとのことで見てもらうと、確かに傷んでいると。
予備は持っていないので応急処置(何をしたのかは不明)をしてもらうと若干よくなったもののエンジンはかからない。
運ぶか、との一言でレッカーが決まり、無料の範囲で運んでもらう。
道中でプラグとレンチを注文し、翌日交換。
ついでに燃料詰まりかも、という言葉を信じてフューエルワンを投入し、少し揺らして漬け置きする。
その翌日、セルではなくキックで始動を試みると2回ほどであっさり始動
白煙がモクモク出ているところを見るとやはり詰まっていたのか。
今までにも複数回投入していたが、特に実感がなかったのは火花が小さく、効果が出るまでの威力がなかったかもしれない。
白煙は走っていれば消えるので、またガンガン走ろう。
駆動系を整備してもらったばかりなのに、また出費かとヒヤヒヤしていたが、結果的にプラグとレンチの2000円弱、フューエルワンの1600円弱で済んだ。

2019-12-04
用途:
自動車の定期メンテナンス
対象商品:
84922102

直噴エンジンのカーボン除去に最適かと思いめす。お勧めです。

株式会社エレクトラウェッジ 様2020-01-12
用途:
かかりにくいなら、フューエルワン。
対象商品:
84922102

かかりにくいなら、フューエルワン。
すごい製品です。
バイク=フューエルワン必須だと思いました、それほどに10分で結果出ます。
そしてレギュラーガソリンがどれだけエンジン内にカーボンを残しているかを知りました。プラグのススは大したことありませんでしたので、疑いませんでしたが最初に試すべきでした。
フューエルワン入れれば試運転後に一発始動できるようになります。
ズーマーユーザーで25000km、2000km毎にオイル交換してましたが、エンジン始動にセル1分以上かけながら2年以上、そして始動後100m信号待ちでエンジンが止まるようになり、再始動不可。
バッテリーやプラグ交換、キャブ、マフラー清掃しても変化ありませんでした。ずいぶん遠回りしましたが勉強になりましたよ。

2019-08-26
用途:
古い車のアフターケア
対象商品:
84922102

燃料ポンプを交換したので燃料タンクの中を見ましたがかなり綺麗でした。ですがその先のインジェクター等の汚れは見れないのでこの商品で洗浄です。この手の商品の中では1番信頼出来る物だとおもいます。

2019-11-04
用途:
給油時
対象商品:
84922102

アイドリングが静かになったのが、実感出来て
燃費も少し良くなった

2019-10-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
84922102

125ccのバイクに使用。
効果ありました。
梱包も丁寧でした。
お薦めします。

2020-03-24
用途:
中古で購入した車のリフレッシュに。
対象商品:
84922102

効果はあちこちで検証されていますし間違いなし。モノタロウで10%引きの日に買います。ワコーズ値引きが無いので。

2019-10-15
用途:
ガソリン給油と同時
対象商品:
84922102

とても良かったです。エンジンがスムーズになりました。

2019-08-15
用途:
燃料給油時に入れるだけ
対象商品:
84922102

いつも使用している商品なので安心しております
国産車には良いのですが 外車の旧型車にはあまり効果が感じられません
リキモリのインジェクションクリーナーなどお取り扱い頂ければ 同時購入出来 便利なのですが。

2019-09-29
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
84922102

あまり動かさない乗用車に投入しました。
エンジンが静かになりました。
ガソリンの腐敗対策にもいいらしいです。

2019-06-28
用途:
RC42元教習車に使用
対象商品:
84922102

元教習車両のRC42がカーボン蓄積によるノッキング改善に使用しております。チンタラ10年乗られた車両のため、冬でも10分のアイドリングでノッキング、オーバーヒートの症状が発生しておりました。カーボン蓄積による高圧縮が原因のように思いましたので、シリンダー内部のカーボン除去に効果があるフューエル1のうわさを聞き試してみました。
給油3回でフューエル1 1本を使い切る使い方で、日に日にエンジンの状態が改善しているのが体感できました。
元教習車両を公道デビューされた車両には特におすすめです。

3人が参考にしています
2020-09-23
用途:
エンジンの洗浄
対象商品:
84922102

車のパーツを購入する際に送料を無料にしたくて購入しました。いつも使っている商品なので問題ありません。

2020-05-21
用途:
ジムニーJB64に入れてみる。
対象商品:
84922102

ジムニーJB64に入れてみる。YouTubeに動画があるので試してみる事にした。

2019-12-07
用途:
バイクに使用
対象商品:
84922102

以前は300ミリだったのが、リニューアルして200ミリに。そのせいか旧製品より液体の濃度が増してねっとりしています。燃料添加剤が入っているそうで、使用してすぐにエンジンが元気になったような感覚を味わえます。当然ですが注入して即洗浄成分が効くわけがなく、ある程度の距離を走らないとダメです。注入後、感覚的に「効いている!」と体感させるギミックをプラスしたところも、この商品のウリなのだと思います。

1人が参考にしています
2019-11-25
用途:
クルマとバイクのメンテナンス用
対象商品:
84922102

正直「違いを実感」とまではいかない素人なのですが、お守り代わりに定期的に使っています。

2019-08-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
84922102

入れて見ました。27リットルタンクに一本、少し薄いかなと思いながらも大丈夫でした。レスポンスが良く回転がアクセルについてきますね。今後は定期的に量もしっかり入れていこうと思いますね。

car producer “HIRO" 様2019-06-28
用途:
中古車や、しばらく乗らなかった車両に。
対象商品:
84922102

コスパは最高だと思います。
この1本で燃料系リフレッシュしますので、燃費はもちろん、体感出来るほどパワーも上がりました。正確には元に戻ったと言った方が良いでしょう。
中古車や距離を走っている車両には効果抜群です。

2人が参考にしています
2019-08-28
用途:
バイクと車のメンテナンス時
対象商品:
84922102

古いバイクや車に使用すると効果がわかります。類似の他の商品ありますが、やっぱりこの商品が良いと思います。

2019-09-24
用途:
ディーゼル車に
対象商品:
84922102

40~50リッターに対して1本使用してます。2回続けて使用するとハッキリと体感できます。