エンジンフラッシュ EFのレビュー
- 用途:
- 古いエンジンの整備
15分ほどアイドリングしオイルを抜きましたが、めちゃくちゃ汚れが出てきました。オイル注入口から見える範囲もとても綺麗になりました。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 01433967
スラッジがオイル注入口までこびりついてる車に使用。入れて直ぐオイル注入口のスラッジが溶け出しました。別の車でも使っており、これが速効性のクリーナーの中では一番だと思います。
- 用途:
- エブリイのエンジン内部汚れ落とし
エンジンオイル投入口から見える内部が茶色くなっている事にきずき即購入。まだ使用していませんので感想はなし。
- 用途:
- 中古車購入で
- 対象商品:
- 01433967
過去の履歴がわからないため、とりあえず投入。オイルは業者が交換済みでしたが、出てきたオイルは真っ黒でした。その後、好みのオイルに交換。現在好調です。
- 用途:
- 愛車のオイル交換時
- 対象商品:
- 01433967
比較的安価な部類に入る高性能なエンジンフラッシング剤だと思います。軽ターボ車のオイル交換時にメンテナンスのひと手間として施工しています。使い続けていると効果がどの程度なのかは分からなくなってしまいますが、約2,000km毎のオイル交換時に同時施工しているためか、エンジンは快調です。これからも愛用し、愛車をいたわっていきたいです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 01433967
18万キロ走行した軽自動車に使いました。30kmほど走行してみての感想ですが、アクセルが軽くなった。加速がよくなった。アイドリング時のエンジン音が静かになった。です。
この感じですと、おそらく燃費も良くなる気がします。
- 用途:
- 10万キロ走った軽自動車へ使用
- 対象商品:
- 01433967
フラッシング後、特に不具合無く動いてます。
他の商品と比べた事はありませんが汚い物が落とせたので気分もスッキリしました。
- 用途:
- バイクのエンジンフラッシング
- 対象商品:
- 01433967
バイク[ジェベル200]のエンジンオイル規定量がおよそ1L(0.85L)なので、
オイル650mlとエレメント、本品全量で作業してみました。
以前は、オイル交換直後でもオイルが黒かったのですが、
フラッシングをしてから透明に近い感じになりました。
オイル交換は3千キロごとに実施してきましたが、本品を使用したことにより、
さらに洗浄できたと思います。
- 用途:
- 車両オイル交換時
- 対象商品:
- 01433967
オイル交換前に多少オイルを抜いてから注入しました。中のスラッジなどが溶けて出るということでしたが、いつもより黒いオイルが出た感じがします。期間をおいてまた再度試したいと思います。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 01433967
添加剤やエンジンコンディショナー使用後のオイル交換時のオイル交換時に使ってます。
フラッシングはプラシーボという話も聞きますが気分はまんぞくできます。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 01433967
バイクメンテナンスで購入致しました。使った事で違いが体感できる商品ではない【この手の商品は全て】のでコメントが難しいとですが、旧車ですが快調にエンジンは動いております。研磨剤が入っておりますので使い過ぎに注意ですね。
- 用途:
- エンジン清浄化
- 対象商品:
- 01433967
旧バイクのエンジン内部の清浄化に使用。この後フラッシングオイルで更に清浄化しました。いつもは新しいオイルがすぐに汚れましたが、今回汚れずに保たれているようです。
- 用途:
- 車のオイル交換時
- 対象商品:
- 01433967
説明はオイル交換前と書いてありますが私は安い新油に当商品を投入し30分程アイドリングしてから排出して汚れの具合を見ています。やはりそれなりには汚れを落としているようで効果はある商品だと思います