ラスペネミニ RP-Mのレビュー

平均満足度 4.78 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
1,580 / 税込 1,738
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。 【用途】浸透潤滑剤
88件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
01041888

少量ですが、頻繁には使わないのでちょうど良いサイズです。
使い勝手も良く助かります。

2022-04-15
用途:
どうやっても抜けなかったネジに使用
対象商品:
01041888

ネジ山が完全になめてしまった上、狭い場所で本当に絶望的な状況でしたが、最後の望みをかけて使用したら、拍子抜けするくらいあっさりペンチで回す事が出来ました。

2022-01-27
用途:
ネジ緩めに
対象商品:
01041888

バトルになりそうなネジにひと吹き、普通に緩みますようにのおまじないとして使用しています。逆さ吹きできて缶が小さいので、エンジンルームの奥のほうに腕ごと突っ込んだりできて便利です

2022-06-18
用途:
ネジゆるめ
対象商品:
01041888

ネジロックを使用したビスが緩まなくなり、有名メーカーの潤滑浸透材とショックドライバーでナメそうになった。これを吹き付けてしばらく置いた後、一撃で緩んでくれた。

2022-01-20
用途:
車の整備メンテナンス
対象商品:
01041888

固着し舐めてしまったキャリパースライドピンに吹き付け一晩置き、ナットツイスターにて何とか外すことが出来ました。
どちらが大きな貢献をしたかは不明ですが、こういう時に一本持ってると安心できます。

2021-10-04
用途:
焼き付きボルトを外すとき
対象商品:
01041888

焼き付きボルトに何度かスプレーし時間をおき浸透させた後、ボルトを回すと容易に回すことが出来ました。また日頃よく使う業種でもないのでミニ缶はとてもありがたい大きさです。

2021-11-25
用途:
エンジン部の6ミリの皿ネジはずし センタースタンドの潤滑など
対象商品:
01041888

正直、たかが1つのネジ外すだけなのにと買いたくなかったのですが、もうどうにもならなくなって購入しました。結果は一発クリアです。
外したネジやボルトを見たら一目瞭然ですが、今まで私が使っていたオイルスプレーは浸透しても固着部分まで到達していなかったようです。他の可動部分のすべりも最高に良くなりました。
家電や家具でも使い倒そうと思います。

2021-06-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01041888

現場に持ち込む工具箱に入る大きさで助かります。
ノズルが細く曲げても使えるのでとても便利です。
リピートすると欠品中(''◇'')ゞ常時在庫したいので複数オーダーしました。

2021-09-27
用途:
部品交換作業時
対象商品:
01041888

あるYouTubeを見てラスペネの事を知り、お試しでラスペネミニを購入しました。錆び付いた自動車部品の取り付けネジ脱着では度々苦労させられていたので、届いてすぐ錆び付いたネジに塗布してみました。期待通りすぐに緩み取り外しできました。
人気商品なので届くまでに少し時間がかかったので、早めに注文されることをおすすめします。

2021-03-07
用途:
固着ネジ外し
対象商品:
01041888

昔から固着ボルト ナットは吹き付けて放置後
外しています そんなに量は使わないので
此方は丁度いいかな

1人が参考にしています
2021-02-25
用途:
車輛メンテ
対象商品:
01041888

評判通りの逸品です。
固着したナットが簡単に外れてくれました。
他の人にもお勧めしたい商品です。

2021-08-16
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
01041888

RD等の可動部や固着の可能性があるネジに使用。定番商品で効果は有るがもう少し安いと尚良い。

2020-12-04
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
01041888

固着したネジに効果を発揮します。持っているだけで安心です。

2020-12-04
用途:
固着ネジを外す
対象商品:
01041888

噂通りのラスペネは本当に良い商品だと思います。他の浸透剤ではダメな物も何なく外す事が出来ました。

2021-02-13
用途:
噂通りですね
対象商品:
01041888

噂通り、ラスペネは凄い。当方、スロットルバルブのネジを外す為に購入しましたが、スロットルバルブのネジは横向きについてますので、ネジの下までなじまないから無理かな?と思いましたがあっさり外れました。当初4月下旬入荷とのことでしたが既に入荷していたので速攻で買って良かったです。

1人が参考にしています
2021-03-07
用途:
本気のクルマ弄りの必需品
対象商品:
01041888

固着して絶対に緩まないネジ、ボルトを緩ます為に購入。
普通のKURE556ではダメだったので確かに効果あり。
最近は556のシリーズにも高い効果をうたう物も発売されているようですが、ネームバリューでラスペネ一択です。
ただし、強気なお値段がネックです。

2020-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01041888

固着したブレーキピストンに吹きかけ1日放置。全く動かなかったピストンが動いたときは感動しました。さすがワコーズ。

2020-10-21
用途:
乗用車メンテナンス時
対象商品:
01041888

いつも愛用しています。浸透性等大変良く、気に入ってい使用しています。

2021-04-01
用途:
緩まないボルトを緩めるのに
対象商品:
01041888

ボルトが固着して回らず緩まない時にこれを使用するとかなりの割合でボルトが緩みます。
そんなに頻繁に使うものでないので小さいサイズで十分です。

2020-07-23
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
01041888

サイズが使いやすいです。どうしても外れないボルトもありましたが、たいていは効果を実感できました。