スプレーグリース SPGのレビュー
リチウム系グリーススプレー
リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
エクステリア津田 様2022-02-16
- 用途:
- コアドリルのグリスアップ
今の新型のコアドリルは分解しないとグリスは補充も出来なくなっているのですが、前の機種はグリス注入ポイントが有り1年に1度は忘れ無ければ入れる様にしています。メーカー指定のグリスは量が多すぎて高価なのでとても使えませんが、このスプレーグリスは先も細くて確実に注入されるので重宝しています。かれこれ15年以上前のコアドリルですが、自分でメンテナンス作業しているので、同じ物を4台と同一のハンドを1台トラブル無く使用出来ているのも、途中からですがこのグリススプレーの効果も有りと思っています。ドアの丁番とかも隙間からグリスが入るのかきしむ音消し効果がしなくなります。
株式会社PrairieStar 様2022-05-13
- 用途:
- 回転系の機械のメインテナンス
- 対象商品:
- 01433994
草刈り機の回転軸や除雪機の操作レバー、シューターなどに使用しました。
鈍かった動きがスムーズになりました。
2020-05-04
- 用途:
- 自家用車のメンテナンスに
- 対象商品:
- 01433994
ワコーズのグリススプレーは初めて使用しましたが、何と言うか、サラッと液体で出て、密着するとグリスになる、不思議な商品です。他の商品より使い心地がとても良いと感じました。なくなったらまた購入したい逸品ですね。
2018-08-21
- 用途:
- 自動車、自転車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 01433994
これは素晴らしいの一言です。今まで使っていたグリーススプレーはドロドロで塗布した所に盛り上がっている感じでしたが、これは流れが良くて自転車のブレーキワイヤーのような隙間にスプレーすると、動きがとても滑らかになります。
2人が参考にしています
2018-11-29
- 用途:
- 自動車・機械類のメンテナンス
- 対象商品:
- 01433994
定番のケミカルで文句なしの性能だと思います。なおノズルはワコーズ定番の金属製で脱着式です。
ケミカル類はラスペネから始まりいつの間にかワコーズだらけになってしまいました。
2017-12-28
- 用途:
- スプレーしやすいです
- 対象商品:
- 01433994
油をさしたいところに、垂れることなく差すことが出来ます。私はバイクの部品に使いましたが重宝しています。
1人が参考にしています