フッ素オイル105 FSOのレビュー

平均満足度 4.57 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,498 / 税込 4,948
超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-14
用途:
電動工具等のメンテナンス

お高いですが、素晴らしい仕事をします。
電動工具はもちろん、エアー工具にも使用しています。
タッカーオイルの代わりに、10回に1回ぐらいふいておけば
故障知らずです。おススメですよ。

2025-07-21
用途:
樹脂にも金属にも使える最も高性能なフッ素オイル

私はバイクのダンパーシリンダー、車のドアヒンジ、スピニングリールに巻いたPEラインに使用しています、これで価格が安ければバツグンに普及するオイルと思います。

2023-08-21
用途:
バイクのブレーキワイヤーメンテナンス

バイクのブレーキワイヤーに使用。
少量でも流れるように浸透し、その後コーティングされ軽くなった。少量の缶だけど充分である。

1人が参考にしています
2023-10-13
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
01434003

レザー素材や劣化したゴム製品の清掃・メンテナンスに最適。

大健 様2021-10-04
用途:
自動車の窓ガラスキーキー音止めに使用
対象商品:
01434003

7年使用の乗用車の窓ガラスを下ろすとキーキーとなり始めてきました。ネットで検索すると経年変化によりガラスに接触しているゴム等がなり始めること。毎回気になるので対処のため本品を購入しました。安価なものもありましたが、それを使っても泣き止まない場合もあるようなので、最善のものを選びました。使用後は音の鳴りもほぼ消えてガラスの上げ下ろしもスムーズになりました。他の窓ガラスも予防のため使用しました。手に握りやすい小型なりカートリッジなので作業もしやすいです。他の場所にも活用できそうです。

4人が参考にしています
2021-10-26
用途:
ブレーキ(ピストンシール・ダストシール)、鍵穴
対象商品:
01434003

思ったよりベタつかず鍵穴に使用してみましたが最高の働きをしてくれました。
シリコンスプレーの代わりにこれからコレを使用してみたいと考えます。
星マイナス1は少々高いお値段分です。。。

2人が参考にしています
2022-02-14
用途:
車のリアサスペンションのきしみ
対象商品:
01434003

値段が高いだけあって、ホームセンターには陳列していない質の高いスプレーです。

2021-07-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
01434003

ほんのちょっと垂らすと、液が流れて一瞬にしてコーティング皮膜を作ります。浸透剤として使用するというよりは皮膜を作り滑りを良くするという意味が強いと思います。
フロントフォークのインナーチューブはすべすべで効果大です。

5人が参考にしています
株式会社 日神サービス 様2021-07-14
用途:
バイクメンテ
対象商品:
01434003

ゴム樹脂気にせず使用できます。フロントフォーク
にも良いかも。

4人が参考にしています
2021-07-15
用途:
釣り道具のメンテナンス
対象商品:
01434003

他のラスペネ・SLも使いましたが、これが一番「持ち」が良いように感じています。価格が他よりも高めですが納得して使えています。

1人が参考にしています
2021-05-19
用途:
ファスナーからボルトまで色々
対象商品:
01434003

ファスナーからボルトまで色々使ってますが今までで一番良い、下地を犯さないのも秀逸

2人が参考にしています
2021-03-14
用途:
ゴム製品のメンテナンス
対象商品:
01434003

ゴム製品に浸透して柔らかくしてくれます。
劣化防止に役立つと思います。
製品のノズルも折り畳み式で使いやすいですね。
価格では、モノタロウさんが一番安くて、安心して購入できますよ。
お勧めです。

1人が参考にしています
2021-04-29
用途:
バイクや車のメンテに使用。
対象商品:
01434003

ベタつかず白残りもしない上潤滑性能も良いので重宝します。

2021-01-19
用途:
バイクのフロントフォークチューブに潤滑注油およびリアサスペンションリンク周りの潤滑注油
対象商品:
01434003

チェーンオイル同様一時的ではあるがフリクション低減により、作動性が大きく向上。乗り心地・路面追従性・接地感のアップ(コーナー進入旋回初期のトラクションの感じ易さから、安心感に特に効果あり。)一度使うとクセになる。500~600キロ等のロングツーリングでは突き上げ感および振動の減少効果か身体の疲労度が軽くなる。

2021-04-11
用途:
ゴム製品のケア
対象商品:
01434003

非常に浸透性があって、ゴム製品も柔らかくなります。
値段も、MonotaROが安いですね。

2021-03-04
用途:
釣りに
対象商品:
01434003

PEラインの潤滑剤として使用してます。PEラインに染み込む感じで、馴染みがよい。高価だし、小容量なのが難点だが、ガス切れもなく最後まで使用できる。

2020-07-24
用途:
スライド部の滑走性改善や車の樹脂部分の艶出し、ドアヒンジの鳴き止め
対象商品:
01434003

普通の潤滑剤の様に油が残らないので、色々なところ使用できます。
ただ、このサイズでこの金額は高いと感じます。
シリコンスプレーでも同じ様な使い方が出来るので、用途に応じて使い分けています。

2020-10-16
用途:
車の整備
対象商品:
01434003

車の白ボケたプラスチックに使用して、満足しています

1人が参考にしています
飯塚商事 様2020-03-17
用途:
玄関の鍵穴に
対象商品:
01434003

我が家の玄関鍵には「イスラエル製MUL-T-LOCK」を採用しているが、世界最強を謳う複雑な構造の為か「埃」に弱く、純正オイルを注しても暫くすると動きが渋くなる。 試しにワコーズ・パーツクリーナ」を鍵穴に吹き付け、暫く乾燥させた後に本品を吹き付けたところ、劇的に改善した。 コレは凄いと思う。

1人が参考にしています
2020-07-27
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
01434003

主に車のメンテナンスで使用しています。内容量の割には価格が高いのが難点ですが、それ相応の効果があると思い割り切っています。