スレッドコンパウンド THCのレビュー

平均満足度 4.62 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,640 / 税込 2,904
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-30
用途:
熱が加わったりかじりやすい箇所のボルトに
対象商品:
01434152

マフラーや異種金属のネジ山などに使用している。
何も塗らないより明らかにかじりつきや固着が減るため重宝している。

2025-04-22
用途:
メンテナンス

固着予防のため、分解整備時のネジ部(特にアルミ材への鉄ボルトでの締付)への塗布は欠かせません。相変わらず高価ですが、一回の使用量はごくわずかですので結構使い出があると思っています。

2025-11-12
用途:
マフラーボルトの固着防止

まだ使用してませんが、信頼のワコーズ製品。ネットで検索したらこの商品でしたので迷わずに購入しました。

2024-11-03
用途:
プラグの焼付き防止、ディスクブレーキグリースとして

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
何の問題もありません。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
高いです、でもいいものです。

お値段高いです、でも作業性がとてもよくいいものです。

2024-05-12
用途:
ホイールハブに
対象商品:
01434152

欧州車のハブ周囲に塗布し、ホイールの接触面固着防止を図っております。

2023-09-11
用途:
プラグ交換に使用
対象商品:
01434152

人によっては必要無い、トルク管理が狂うと言われるかもしれませんが、私は毎回プラグ交換時にネジ山に塗布しています。
今まで焼き付いて外れなかったことはありませんが、転ばぬ先の杖と思っています。
一本持っておけば相当数交換できそうですが、初期投資としては若干お高いように感じるかもしれません。
他にはエキゾーストのスタッドボルトなどに使うのが焼き付き防止によさそうですね。

2人が参考にしています
2023-09-29
用途:
車検メンテナンス時焼き付き防止
対象商品:
01434152

どこよりも安く購入出来ました。
色々検討しましたがやはりケミカルは安定のワコーズですね

1人が参考にしています
有限会社長井塗装工業 様2023-05-14
用途:
マフラー取り外しなど
対象商品:
01434143

銅グリスと同等にスプレーで使用できるので重宝します
マフラー取り外す時などネジ山の舐め防止や固着防止役立ちます

1人が参考にしています
2022-11-16
用途:
オートバイメンテナンスに使用
対象商品:
01434152

ネジの固着予防に使用しています。
トルク管理しやすく、高温になるオートバイのエンジン周りや、水分の溜まりやすい足廻りに使用しています。

1人が参考にしています
2022-10-19
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
01434152

安心品質。色んなところに使えて満足。
欲を言えば耐熱1000℃まであると嬉しいが。

2022-02-18
用途:
ハブボルト、排気系のボルトナット類に
対象商品:
01434143

ハブボルト排気系足回り腹下の脱着頻度が高かったり固着カジリを起こしやすい部分に使用しています。チューブタイプだとコッテリ塗りすぎてしまいやすいので、スプレータイプで薄く塗れるところがいい。エキマニやタービン周辺はこれでも固着するので、さらに耐熱温度の高い他社製品を使用している。

3人が参考にしています
白木通信システム 様2022-05-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
01434152

使って安心ワコーズ スレッドコンパウンド、今まで使っていたのをやめてこれにしました。

1人が参考にしています
2022-05-09
用途:
カジリ防止
対象商品:
01434143

いつも使用しているので安心して購入
ボルト類のカジリ防止やブレーキの鳴き防止にも使っています。

1人が参考にしています
Vintage shop BB 様2022-02-25
用途:
メッキの艶だし
対象商品:
01434152

このコンパウンドは伸びもいいし、艶も一番出ます。コンパウンドの中では一番お勧めです。

1人が参考にしています
2022-01-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01434152

バイクのエキパイと、サイレンサーに使用してみました。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
エンジン周りのボルト類エキパイのナット
対象商品:
01434152

今回プラグのネジヤマに使用
バイクのヘッド周りのパーツのネジヤマにも使用予定
高熱かかるネジ山には必ず使用します

2人が参考にしています
西田モータース 様2021-05-21
用途:
バイクのレストア
対象商品:
01434152

とにかく、ボルトを締める際には必ず塗ります。次の予防の為なので、惜しまずに。優れた商品です。

1人が参考にしています
2021-04-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01434143

ねじのかじり止め最高です。トラクターの爪交換時に使い運転後マス締めにてトルク締めが最高でした。また ポンプのフランジボルトに塗布効果大。

2021-05-03
用途:
エキパイ付近のボルトに
対象商品:
01434152

使わずに止めていたので、急いで買ってつけてみた。
キャブ側はだいぶ固くなっていた。
ワコーズさん買っとけば安心でしょう。

1人が参考にしています