ラバーグリース RG-Tのレビュー
- 用途:
- やっぱりワコーズ
キャリパーのシール関係とスライドピンに使用
パットの無き止めは別のモリブテン入りの物を
別途使用しています...付属の赤い謎グリスも悪くは
無いですがこちらを買ってからは使わなくなりました(笑)
多分DIYでは使い切る事は難しいでしょうね(#^^#)
- 用途:
- 自前の修理時に使用
定番のリピート品です。様々なメーカーから同様な製品が販売されていますが、使い慣れたものが一番、これまでは近所のバイク屋での購入していましたが、買いに行く時間が取れずにモノタロウから購入、値段も手ごろでしたし次の購入もリピートすると思います。
- 用途:
- 車両のメンテナンスに使用
車のメンテナンスにはこれがいいと友人の勧めで購入したが、ベタつきがなく滑らかで非常に使い勝手が良く、他のグリスに比べて値段は少々高いが期待通りの品物である。
- 用途:
- 車両の整備
これがいいと噂を聞いて車両のブレーキなどの整備にしようしました。とても滑らかで今までしようしていたグリスとは違う感じがします。
- 用途:
- 自動車ブレーキオーバーホール
- 対象商品:
- 01434168
仕事柄、純正品質の物から粗悪な物、高品質な物等色々なラバーグリスを使用してきました。
この商品は価格に対して高性能で、レース用グリスのような使用感です。
塗っている時から伸びと付着性が別物です。
乗用車レベルでもブレーキの滑らかさが分かるくらいですので、バイクの方は是非。
プライベーターの方なら1500円でほぼ一生分が買えます(^^)
- 用途:
- ブレーキ分解清掃
- 対象商品:
- 01434168
コペン(L880K)のブレーキ分解清掃時のスライドピンに塗布しました。
他の家族の車にも使用したいと考えています。
- 用途:
- ブレーキパッドグリス
- 対象商品:
- 01434168
ブレーキパッド交換の時に鳴きどめとして使いました とても浸透して高温にも耐えれるので良かったです。
- 用途:
- スライドピン作動部、回転軸のメンテナンス作業等
- 対象商品:
- 01434168
シリコン系の特有の塊になりにくく、使いやすいです。寒冷地での作動部の動きも、問題なく使用出来ます。
- 用途:
- ブレーキパッドのメンテナンス
- 対象商品:
- 01434168
非常に信頼性のあるメーカーのワコーズさんを購入しました。次回も信頼性のあるワコーズブランドを使用していきたいです。
- 用途:
- ブレーキ分解清掃時
- 対象商品:
- 01434168
分解清掃時のスライドピンにこのラバーグリスを使用しました。他社も同等のものはありますが信頼のワコーズで何も問題ない商品です。
- 用途:
- フォークリフトクラッチマスター修理の為購入。
- 対象商品:
- 01434168
クラッチマスター分解、インナーキット組み込みの為購入。
有難う御座いました。
- 用途:
- ブレーキマスターの分解清掃
- 対象商品:
- 01434168
ブレーキマスターの分解清掃時の部品組み付け時に使用しました。信頼のワコーズなので安心です。
- 用途:
- 両親のスズキ MF22S 2WDメンテ
- 対象商品:
- 01434168
オイルパンオイル漏れ修理に使用しました。3月始めで気温10度前後ではオイル入れても大丈夫そうな硬度になるまで約4時間かかりました。他作業と並行し、早めに接着を始めることを推奨します。
流石にワコーズ製品なのでオイル漏れはピッタリ解消。変に速乾のものよりいい製品です。