ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージSのレビュー

平均満足度 4.78 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,400 / 税込 2,640
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。 【用途】4 サイクルガソリンエンジン車用
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-18
用途:
スポーツスターオイルに

ハーレースポーツスターの冬用に使用しています。趣向品で有るので個人の好みですが、ハーレーは基本ギヤもクラッチも別体なので安心して使用可能です、冬場の始動性等を踏まえて、たくさんのショップも15Wを推奨されている様です、私の様な素人でも直ぐに解る事は、オイルの粘度がしっかりしている事、ドライスタート時にも安心出来るのでは無いでしょうか?
因みに私は通年通してガンガン回しています^^
コスパに優れていて、並行輸入品を引くことが無い安心感も有ります。

池田オート 様2023-05-09
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
65038734

13万キロ・23年経過したトヨタカローラGTに毎回使用しています。タペット音が静かになり高回転までスムーズに加速します。他の製品はもう使わないと思います。

2022-10-16
用途:
愛車のメンテ
対象商品:
65038734

古い原付バイクに使用します。
今までずっとメーカー推奨品を使用していましたが、バイク屋に一度使ってみたらと言われて用意しました。次回のオイル交換時に使用します。

2022-05-04
用途:
バイク
対象商品:
65038743

悪くない商品ですが、空冷及び旧車乗りであれば、
バイクで使用するのであれば、バイク専用設計のオイルをオススメ致します。

1人が参考にしています
2022-01-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
65038734

非常に良いオイルで愛用しています。4Lを購入し、作業ミスで追加が必要なときに1L缶を買い足しました。

2021-03-01
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
01434423

ハーレー スポーツスターのエンジンオイル交換に使用してます。
純正のシンスリーよりこちらの方が値段も格段に安く、エンジン音も静かになります。オールシーズンいけますしお勧めです。

1人が参考にしています
2020-09-22
用途:
オイル交換
対象商品:
01434423

国産で良いオイルを探していたらワコーズになりました。手頃の金額のプロステージSストリートスペックから試してみます。前に使用していたオイルも評判の良いものでしたが交換直後はメカノイズも少なくなり変化しているのも感じることがでしました。これがいつまで続くか楽しみですね。前に使用していたオイルの金額も半額って言ったらいい過ぎですがコスパも良いですので交換スパンも短くできて良い状態のオイル環境を維持できます。迷ったら試して見て下さい。長期使用した感想は次回交換した時にしたいと思います。

1人が参考にしています
2020-08-10
用途:
ジムニーjb23
対象商品:
01434423

エンジンノイズが明らかに静かになった。
ワコーズの製品は安心できます。

2人が参考にしています
2020-07-02
用途:
マイカーに使用
対象商品:
01434423

安心のワコーズなので、問題ないと思います。バカ高くないので指定して買ってます

2019-05-31
用途:
250ccバイクのオイル交換
対象商品:
01434423

オイル交換後、一週間程度走りました。
機関は絶好調です!夏場はこのオイルで決まりです!!

株式会社新和託送 様2017-10-18
用途:
ハーレーダビッドソンLX883に
対象商品:
01434423

国内で販売されている殆どのOILは外国産、それも人気の物は海外ブランドでが、ワコーズは国内メーカーなので品質管理が安心です。透明度のある奇麗なオイルです。初めての使用なので感想はまだありませんが、愛車に良い影響があることを期待しています。

2人が参考にしています
2017-07-18
用途:
オイル交換
対象商品:
01434423

割引を使えば安価で自宅まで届けてくれます。毎回お世話になっています。

2017-05-05
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
01434423

5月から9月はこれで、あとはS40です。問題なく調子いいです。

3人が参考にしています
2017-03-24
用途:
バイクに
対象商品:
01434423

前はトリプルアールを使ってましたが、安いプロステージsに変えたのですがこちらの方がギヤの入りが良い様にかんじます。今後も使って行きます。

1人が参考にしています
2023-07-30
用途:
オイル交換の時期に使ってます
対象商品:
65038734

ものぐさな自分は年に1回しかオイル交換をしないため、変えた直後はかなり快調です!

2016-07-14
用途:
SR400の夏用オイル
対象商品:
01434423

交換直後はギヤの入りもスムーズで好印象。
この夏乗り切れるか様子見ます。

1人が参考にしています
株式会社ベルックス 様2015-06-23
用途:
二輪オイル交換
対象商品:
01434423

以前ハーレー純正オイルを使用していましたが、今回購入したオイルの方がいい回りが良いと思います。購入して良かったと思います。

2人が参考にしています
2014-09-19
用途:
エイプ100カスタムに使用
対象商品:
01434423

このオイルを入れていれば安心して全開に出来ます。

1人が参考にしています