ギヤオイル RG7590LSDのレビュー

平均満足度 4.82 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,600 / 税込 5,060
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-03
用途:
FF車のMTオイル
対象商品:
01434667

色々試しましたが、耐久性コストパフォーマンス共に良好で、結局ワコーズに戻りました。

2025-05-15
用途:
軽トラに

前オーナーの方が使っていたので、真似して使用。
交換すると、冬の冷えている時はシフトが渋めになった。 
劣化していたと思われるので、交換して良かった。
温まると快調。ワコーズなので信頼している。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
車のメンテナンス

ワコーズ製品は安心して使用できます、デフオイルに使用しましたが
交換後はスムーズなめらかで快調です。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
除雪機のオーガチェーン用に
対象商品:
01434667

クボタの大型除雪機のオーガチェーン用のオイルに使用しました。
効果などはこれからです。

2人が参考にしています
2024-07-31
用途:
ジムニーのミッションオイル
対象商品:
01434667

JA11のトランスミッションに使用。気になっていたギアのうなり音が静かになりました。

2人が参考にしています
2024-06-23
用途:
車のミッションオイル交換
対象商品:
01434667

マニュアルミッションのオイル交換を実施。
当方素人レベルでもシフトの入りの良さを実感することができた。

2人が参考にしています
ガレージうらめしや 様2024-07-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
01434667

やっぱりワコーズ。
高いですけど結果が出ます。
安定感が違う。

2025-03-24
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
01434667

まだ使っていませんが他より安くすぐに届くのでとても良かったです!

2024-05-24
用途:
デフ、ミッションオイル
対象商品:
01434667

初期投資としては高く感じるかもしれませんが、性能の向上や長持ちする特性から、長期的に見ればコストパフォーマンスは良い

2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01434667

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2021-10-27
用途:
ミッションオイル
対象商品:
01434667

ミッションオイルとして、添加剤と80W-120とブレンドして使っています。
特に不具合もなくミッションの入りもよいので、使い続けています。

1人が参考にしています
2021-09-14
用途:
オイル交換。
対象商品:
01434667

毎回購入しています。2Lでちょっと足らないので添加剤を入れています。

2021-01-15
用途:
愛車のミッションオイルの交換
対象商品:
01434667

シビックタイプR FK2に使用。ミッションオイルクラーやLSDが装着されているために、冬の寒い時期の走りだし時のギヤの引っかかりに悩んでいました。このオイルへの交換とクラッチラインをステンレスメッシュホースにかえたところ、かなり改善しました。

1人が参考にしています
2021-03-30
用途:
シビックタイプR FK2 ミッションオイル

リピートで購入です。シビックタイプR FK2に、今度は、モリブデンとともに注入です。
フィーリングが格段に改善しました。
寒い時期の引っ掛かりもほぼ無い状況です。
シフトをしていて、しっかりした感じがしています。
満足しました。

2021-03-16
用途:
乗用草刈り機
対象商品:
01434667

量販店で気に入ったギヤーオイルが無かったので探し当てたのがこのオイルでした。
量も適当でよかったです。

2020-11-19
用途:
サンバーTT2
対象商品:
01434667

14万kmの軽トラに使用、ミッシヨンの音も小さくなって入りも良くなった。

1人が参考にしています
2021-02-17
用途:
トランスファー、デフオイル交換に
対象商品:
01434667

内容量もちょうど良く、硬すぎず冬でも作業しやすい柔らかさでした。

2021-01-29
用途:
オイル交換
対象商品:
01434667

デフ、ミッションオイル交換に使用しました。
シフトチェンジが軽くなりました。

2021-02-03
用途:
ミッションオイル交換時
対象商品:
01434667

まあ、定番なので問題ないです。もっと安いと良いですけど。

2020-06-09
用途:
Ja11ジムニーのミッションオイルとして
対象商品:
01434667

GL5グレードにも関わらずかなりさらさらしておりギアの入りも非常に良いです。価格は少し高めですがJa11も30年選手なので今後もこのオイルを使っていきます。

1人が参考にしています