ギヤオイル RG5120LSDのレビュー

平均満足度 4.65 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,400 / 税込 4,840
ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-07
用途:
自家用車に使用
対象商品:
01434694

いつもこのオイルを使っており、期待した通り、とても良いフィーリングで気にいってまふ

2026-02-24
用途:
デフオイルに使用
対象商品:
01434694

90番指定の純正トルセンデフのオイル交換で使用しました。問題なく使用できています。

2024-02-26
用途:
車のデフオイル用として
対象商品:
01434694

いつも、車のデフオイルとして使用してます。
耐久性もあるので、2年周期で交換してます。
負荷が少ない車なので、2年後でもオイルの汚れもほとんど無く、もっと使用できるかなと思うくらい良いオイルです。
今後も使っていきたいと思います。

2021-10-27
用途:
機械式LSDデフのメンテナンス
対象商品:
01434694

24~25年所有している車のデフに使用し続けています。
LSDの効きも良くチャタリング音もでないので、相性はあると思いますが良いオイルです。

2021-10-04
用途:
デフオイル
対象商品:
01434694

LSDの効きは思ったよりマイルドになりますが、チャタリングをしっかりと抑えてくれます。

1人が参考にしています
2020-05-23
用途:
自動車整備
対象商品:
01434694

スポーツカーのデフオイル交換に使用しました。評価の高い信頼のワコーズを選びました。体感できるほどの変化はありませんでした。

1人が参考にしています
2019-09-23
用途:
ミッションオイルとして
対象商品:
01434694

他のオイルから乗り換えました。
音も静かになり、満足しています。

2018-08-19
用途:
MT用に
対象商品:
01434694

9万キロ弱のMTに使用。8月の日中では冷間でも入り難いということはまったくありませんでした。温間は美味しい温度が上に移動した感じで今まで入りが渋くなっていた高温域でもスルッと入ってくれます

2017-11-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01434694

機械式LSD用に購入。
同じくワコーズ製品のWR8140Gから交換しました。
前回のオイルはLSDの効き重視との事で
低速時のチャタリングが気になってましたが
今回購入したオイルでは全く気にならないレベルで
LSDの効きもマイルドに立ち上がる印象です。
価格、性能ともに満足しております。

1人が参考にしています
2018-02-15
用途:
LSD入りミッションのオイル交換
対象商品:
01434694

LSDをオーバーホールした後に使用。LSDの利きは問題なく、チャタリング音も無く、ギアの入りもスムーズで満足しています。

2017-10-14
用途:
くるまのリアデフオイル交換に使用
対象商品:
01434694

私の3rdパンダはハンドルをいっぱい切って曲がるとリアデフがタイトコーナーブレーキング現象のように「カッカツ」と引っかかるようになりました。ホームセンターのカ○トロー○の安いの、高いの2種を試しても満足出来ませんでしたが、これにかえてからは気にならなくなりました。さらに交換2回分入っているのでお得です。

2017-11-22
用途:
ギアーの定期交換(5000Km)
対象商品:
01434694

LSDのデフには、安心して使用できる。商品は8年使用しますが、トラブルなく使用しています。これからも、購入して行きます。

2017-10-04
用途:
車検時のマニュアルミッションとして
対象商品:
01434694

メーカ指定より堅めの番手ですが、手動ポンプ圧送時に特に堅い感覚はなかったので、作業はしやすかったです。これから寒くなるので、シンクロとの相性などシフトフィーリングがどうなるか楽しみです。

2017-02-28
用途:
純正機械式LSDに使用
対象商品:
01434694

シングル140を使用していましたが気温低下と共にチャタリングが気になりだしたので粘度を落とすことにしました。信頼できるメーカーということでWAKO'sを選択しました。チャタリングは大分マシになり効きも自然な感じで好みです。

2016-07-20
用途:
マニュアルミッション
対象商品:
01434694

前回のミッションオイル交換から3万キロ走行しておりミッションから音が出てきになりだしたので交換しました、交換後は気になる音は消え良好です、少しミッションの入りが渋くなりましたが少し硬めなのでしょうがないと言う感じです。夏場に向けて安心です。

1人が参考にしています
2015-09-30
用途:
自動車のデフオイルとして使用
対象商品:
01434694

できたら1L缶も取り扱って頂けると助かります。
(乗用車のデフ用に2L缶では多すぎるので)

1人が参考にしています
2015-08-14
用途:
デフオイル
対象商品:
01434694

毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。

1人が参考にしています