ギヤオイル RG6140LSDのレビュー
- 用途:
- サーキット走行として使用
- 対象商品:
- 26765122
トランスミッションとデフのギア保護に使用しています。粘度が高いため、サーキット走行時にとても重宝します。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 01434703
アルテッツァのTRDLSDに使用。シングルでどうかなあと思いつつも、もともとこのオイルで開発したとか何とかの情報もあったので思い切って使用。
固くてそのままではポンプでは難しいかも。湯宣して温めました。
使用してみて、大正解でした!
チャタリングなく、非常にスムーズです。
値段藻ワコーズにしてはお手頃。リピート濃厚です。
- 用途:
- 車両整備時
- 対象商品:
- 01434703
4WDオフロード車のリヤLSD付デフに使用しました。GL6グレードですが、コストパフォーマンスが良く、バックラッシュ音も軽減されました。
- 用途:
- デフオイル交換
- 対象商品:
- 01434703
商品はワコーズでいつも使ってるので評価は満足
だが、梱包方法に問題ありで缶が大きく凹んでいたので評価は不満とする
漏れもなかったのと、急ぎ必要だったので返品せずそのまま使用したが
新品購入したのに大きく凹んだ缶は気に入らない。
大きな段ボール箱にエアクッションで隙間を埋める梱包ではなく
中身が油の缶であるとわかる梱包として
輸送時に容易に注意喚起できるよう配慮すべきであると考える。
梱包方法及び輸送方法の改善をお願いする。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 機械式LSDに使用
- 対象商品:
- 01434703
シングルの140Wなので、サーキットで走っても熱ダレでLSDの効きが落ちづらいので愛用しています。
硬いのでチャタリング音は鳴りにくい方向になります。
ドリフトにはコストパフォーマンスが良いと思います。
- 用途:
- デフオイル用
- 対象商品:
- 01434703
初めて自分でデフオイルを交換するために購入しました。
車はダイハツアトレー。
取り合えず交換したばかりなので評価は難しいですがWAKOSの製品として信用できますのでもうしばらく様子をみてみたいと思います。
- 用途:
- 軽バンデフに使用
- 対象商品:
- 01434703
家の軽アトレーのデフに使用。
走行距離32000kmにて新車以来初の交換。
秋に交換しましたがやはり少し硬いので3回に分けて注入。
以後走行しましたが問題なし。
ワコーズの製品なのでそれなりの信頼は有りますから不具合は無いと思います。
- 用途:
- デフオイル交換
- 対象商品:
- 01434703
75w-90のオイルを使用してましたがオイル漏れ発生したのでシングルグレードのこちらの商品に変更しました。漏れはバッチリ止まりました。信頼のワコーズなので安心でしょう。コスパも良いと思います。
- 用途:
- 機械式デフオイル交換
安い!
オイル交換はいつもこれです!