耐熱ブラック HR-Bのレビュー

平均満足度 4.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱ブラック HR-B WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
3,000 / 税込 3,300
耐熱塗料 シリコーン系樹脂の耐熱塗料で、600℃まで耐えられます。 指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。 加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。 車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
利白 様2022-05-06
用途:
黒色のマフラーのペイント補修。
対象商品:
01434843

主にマフラー補修用として使用しています。
サッと塗れて乾燥も早いのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
2021-12-13
用途:
マフラー塗装
対象商品:
01434843

マフラーの塗装用に購入しました、とても塗りやすく垂れません、そのうえ自然な仕上がりになりました。

1人が参考にしています
2021-08-05
用途:
マフラーの修理
対象商品:
01434843

バイクのマフラーに使用しました。値段が少し高めですが焼き付け前のベタつきが少なく、色味も純正の艶消しマフラーに近いため買う価値のある商品だと思います。

2022-01-05
用途:
マフラー塗装
対象商品:
01434843

こちらの商品は、このショップにて最安値で購入できます。

2021-10-27
用途:
車マフラー塗装
対象商品:
01434843

作業性良し、耐久性も有りとても良い。リピート購入。

2021-02-25
用途:
バイクマフラーとチャンバーへの塗装
対象商品:
01434843

一般的に手に入る他耐熱塗料に対して仕上がりが自然な艶消しで大変気にいっています。対ガソリン性を強くしてもらいたい。

玉井電気 様2019-08-15
用途:
バイクのマフラー塗装
対象商品:
01434843

速乾で着色がすぐわかり素人には、とても使いやすいです。
マフラー スプレー 1本で塗装できる容量の多きいサイズ
希望します

ヤジマワークス 様2015-06-03
用途:
見た目が必要で耐熱が必要な箇所の塗装
対象商品:
01434843

他メーカーの耐熱スプレーと特異はありませんが、半艶の色見がとても好みです。新車時のブレーキへの防錆びと見た目の良さで愛用。マフラーを頻繁に作りますが、品の良い色です。
値段が高いが、リピートしてしまします。

2人が参考にしています
2021-01-20
用途:
バイクの部品のレストア
対象商品:
01434843

評判が良かったので選びましたが、最終的につや消し仕上げとしなかったので、別の耐熱塗料を上塗りしてしまいました。