トラック用タップボルト(ドレンプラグ)のレビュー
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
2023-12-14
- 用途:
- 補修作業
何故か三菱アイはエンジンオイルパンのドレンボルトがM24というトラックに使うボルトを使用してます。
そのオイルパンのネジ山をナメてしまい、その補修にこのタップボルトの存在知りました。
締付と緩めるを繰り返しながら新たなネジ山を作り、純正の規定トルクで締めて、修理完了です。
オイルパン交換となると高額になるので、本当に助かりました!
株式会社ERFOLG 様2020-05-23
- 用途:
- トラックのオイルパンに使いました。
- 対象商品:
- 01145655
思った以上にいい商品です。
困ったときはこのタップボルト使ってみてください。
2018-09-05
- 用途:
- 乗用車ミッションのフィラーボルトとして
- 対象商品:
- 01145646
ホンダS2000のミッションフィラーボルトとして利用しています(20mm)今のところ不具合はないので、大丈夫かと思います。ボルト頭が27mmになるので要注意です
1人が参考にしています
株式会社スズキ自販M・Cひさだ 様2017-10-25
- 用途:
- 自動車の修理時
- 対象商品:
- 01145655
作業はボルトをねじ込むだけなので、とても簡単でした。もう少しネジ山が大きくてもいいように思います。
2019-03-07
- 用途:
- 整備作業
- 対象商品:
- 01145646
日野の大型だとオイルパンがかなり固いようで、これだけではねじ山が負けてつぶれてしまいましたので、ハンドタップM20X1.5で切って作業する方が確実です。切ったカスがオイルパンにすこし入るのが気になりますが、ドレンを開けっ放しで、オイルを何リッターか入れて流すくらいしかできませんが。
でも大変助かりました。以前はオイルパンを外して、業者さんに持ち込んでと大変でしたので。
2017-02-16
- 用途:
- 自動車エンジンのドレンの補修
- 対象商品:
- 01145646
アルミオイルパンのドレンメスネジ部が舐めてしまい、ヘリサート加工するのにエンジンを降ろす覚悟をしていましたが、ネットで当商品を見つけ使用しました。4山くらいしかネジがかみ合っていないと思いますが、締め付けもキッチリできて、オイルの滲みも無く助かりました。
2人が参考にしています