クレ5-56 2WAYのレビュー

平均満足度 4.54 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
899 / 税込 989
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品 【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-22
用途:
サスペンションパーツ製作

もっとも頼りになり信頼と実績の556。
サスペンションパーツに最適です。

2025-12-09
用途:
農業機械のメンテナンス

2WAYでワンポイントで使用でき、大容量なので助かっています。

医療法人なるみ歯科クリニック 様2023-12-03
用途:
精密機械に
対象商品:
01298623

デジタルカメラ、ミシン、時計にと精密機械のメンテナンスには欠かせないオイルです。ちょっと調子悪くなってもコレを差すだけで治ること多数。

有限会社森石材店 様2023-09-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01298623

使い勝手が良い、ノズルの先を付け替えたりしなくて良いので

1人が参考にしています
2023-04-18
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
01298623

ノズルが非常に使いやすいです。単品でノズル部分の販売をしてもらいたいです。

2023-06-05
用途:
整備時のボルトナットの緩め作業時
対象商品:
01298623

潤滑材と言えばこれ!というほど有名ですが個人的にはほとんど使い道が有りません。金属部品の一時的な防錆やボルトナットを緩めるときに吹く程度でしょうか。基本長期防錆の必要な時はラスジェットやラスガードを使いますし、金属潤滑が必要な時はラスペネやLSベルハンマーを使うのでそれほど出番はない。
詳しくない人ほど何にでも使いがちだが、樹脂やゴムにかかると劣化を早めるので、十分注意しないといけない。よく見るのは消防ポンプの吐水口が渋いと中に吹いているものも多いが、中にはゴムのOリングが入っているため、最初は良いが膨潤してさらにひどい状態となる。市役所で各屯所に配っていたが、使い道がなく故障の原因になるため素人消防団に配るのは危険であったため、配るなら消防ポンプに使えるようシリコンスプレーに変えてもらうようお願いした事もあった。
なんでも使える万能では無いので、一時的な金属潤滑等場面を選んで使うようにしたい。

2023-01-30
用途:
車の錆び止め、潤滑
対象商品:
01298623

スプレーノズルが出し入れできるのは使いやすい。価格は容量に対し高いのが残念。

2022-05-21
用途:
フツーの556のノズルだとストローがどっかに行く
対象商品:
01298623

フツーの556のノズルだとストローがいつの間にかどこかに消えるのてこっちのほうが整理しやすくてよい.

1人が参考にしています
上森電気 様2022-02-06
用途:
機器メンテナンス・工具保管
対象商品:
01298623

潤滑剤、さび止め、固着防止にと重宝して使用しています。

ヒガシネ食品株式会社 様2021-10-13
用途:
工場のシャッターのメンテナンス等
対象商品:
64351246

使用前と使用後が全然違います^ ^
もう何十年も前から使わせて頂いてます。
お気に入りで色んな所で使ってます。
リピート購入で今回は20本入りのケースで購入させて頂きました^ ^

2021-09-09
用途:
錆止め
対象商品:
01298623

こんなノズルが
前からあったら、いいなぁと探してました。
しかし臭いが少し気になるので、改善思います。

1人が参考にしています
2021-05-13
用途:
機械の整備
対象商品:
01298623

ピンポイントの使用がおおいのですが、付属品の赤いストローが
すぐ紛失するので2WEYの付属のストローがとても助かってます。

2021-04-12
用途:
ネジ部が固いとき
対象商品:
01298623

あの赤い棒をつけたり外したりせずに使えるのは、非常に楽です。
ただ価格が高い。

2020-11-02
用途:
農機具のメンテナンス他
対象商品:
01298623

噴射ノズルが装着されているので使いやすい、手も汚れない。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
機械・鍵穴のメンテナンス
対象商品:
01298623

ノズルが一体型になったのが最高です。
いつも、途中で、別付、ストローが、
無くなってしまって困ってました。
ベストな、改善です。
品質は、間違えない潤滑剤です。

1人が参考にしています
2020-06-27
用途:
日曜作業
対象商品:
01298623

自転車のチェーンや駆動する箇所の油ぎれ足りしたところの補充に使用。

2020-03-09
用途:
ねじの錆とり潤滑
対象商品:
01298623

ねじが動かないため使ってみました。普段見かけるものと違いノズルがスムーズに使えるのでいいです。

石島商事株式会社 様2019-12-05
用途:
梱包機のメンテナンス時
対象商品:
01298623

いつも使っています。半自動梱包機のメンテナンス時に使います。品質が良くてありがとうございます。
―石島商事株式会社

2020-10-28
用途:
機械のメンテナンスなど。
対象商品:
01298623

少し持ちやすくして頂ければ、女性でも使いやすいと思います。
今回は大きい方でしたので特に重くて使いにくかったです。

関 洋服店 様2019-11-09
用途:
さび止めと潤滑
対象商品:
01298623

以前より継続して使っていますが今回のものは吹き出し口がついていてとっても使い勝手がいいです