GEAR OILのレビュー
2025-03-12
- 用途:
- TM Racing EN250 2STに。
2025年3月から大幅に価格が上がると聞いて購入しました。
こういった商品も10%オフで購入できるモノタロウ最高です!
もちろん、製品は問題なく、雪解けが待ち遠しいです。
2021-05-03
- 用途:
- 2stモトクロスに
純正オイルよりギヤの入りが良く気に入って購入してましたが、取扱停止になって残念です
2017-10-22
- 用途:
- 2ストのミッション
- 対象商品:
- 01669176
RMX250Sのオイル交換に使用。
スズキの1L売りが無くなったみたいなので社外品をはじめて使います。
入れた瞬間からスムーズで冷間、温間問わずとても良い良いオイルと実感しました。
鉱物オイルなのも古いバイクには良いポイントです。
長く販売していただきたいです。
2017-09-17
- 用途:
- 2ストバイク整備
- 対象商品:
- 01669176
2ストモトクロッサーのミッションに使用しています。
独特のパッケージと内容共々気に入っています。
今後もこのままで販売継続してほしいです。
2017-07-15
- 用途:
- 2stバイクのミッションオイル
- 対象商品:
- 01669176
色々評価を比べ価格的にも良いので購入。
スモールベスパに使用していますが、かなり良い感覚です。
旧車ね大排気量にめ使用予定です。
2017-04-29
- 用途:
- 定期的なチェーンメンテナンスとして使用しています。
- 対象商品:
- 01669176
KTMの純正品の為、信頼して使用しています。リクスルを組み込んでいますが問題なく使用できています。価格と性能のバランスが良いのでリピートしています。
株式会社エムアンドエム 様2014-12-17
- 用途:
- バイクのオイル交換の際に。
- 対象商品:
- 01669176
2stバイクのオイル交換に使用しました。
普段、2ストオイルもMOTOREXを使用しているのでギアオイルも同銘柄にしてみました。
コストパフォーマンスもよいので、非常におすすめできるオイルだと思います。
有限会社若山設備 様2014-07-31
- 用途:
- 2サイクルのバイクのギヤ-オイルとして使用。
- 対象商品:
- 01669176
今まで色々とギヤ-オイル試して見ましたが、モトレツクスのオイルが最高です。価格メンに対しても。