ブレーキパッド(赤パッド)のレビュー

平均満足度 4.73 (161件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
2,598 / 税込 2,858
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
161件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
LUCINA 様2025-09-28
用途:
自動二輪のメンテナンス

グラストラッカーNJ4BAのブレーキとして使用していますがバイクの重量が軽いので十分止まります。でも凄く効きが良いとも感じませんが法定速度+10km位迄なら全く問題なしです。急に止まるというより穏やかに止まると言う感じです。強くかければそれなりに止まります。

2025-11-04
用途:
バイクの整備
対象商品:
01780668

4d9マジェスティのFブレーキパッドとして交換しました。
コスパも良く購入でき、満足しています。
もう30年位定番として使用しています。

2025-07-24
用途:
消耗品の交換
対象商品:
01780424

私にはこのパットのタッチが丁度良いので、今回も同じものを注文させていただきました。

2025-03-30
用途:
バイク整備
対象商品:
01780948

モノタロウの色々なキャンペーンやクーポンを合わせて、かなりのお買い得感がありました。
製品は昔から愛用しているパッドで信頼しています。

2025-03-14
用途:
レストアしたR1zに

レストアを機に交換。赤パットってまだあったんですね、昔から変わらず。R1zに合うパッドなんて無いかと思いましたがたすかります。今までの物が古かったせいもあるかと思いますが、格段に効きます。次回もこれですね。

2024-05-29
用途:
バイクのDIYメンテナンス
対象商品:
01781176

最近、赤いパッドが不足しており、価格が上昇している
価格も手頃で、このメーカーを信頼しています
自分でバイクのメンテナンスをするのが好きです
色がバイクにマッチしているのは嬉しい

2023-12-19
用途:
88年式GSX R250のブレーキパッド交換
対象商品:
01780747

パッドの消耗は早めだと思いますが、旧車の為ブレーキローターへの攻撃性が低いと言われているこれを使ってます。(比較したことは無いので気持ちの問題ですが、、、) ガッツと効く感じでは無いですが、コントロールしやすいと思いますし、赤パッドに慣れているので安心して使えます。

1人が参考にしています
2024-03-20
用途:
古いバイクの整備
対象商品:
01780354

同じ形の物でも番号違いでフロント用とリヤ用とありますが、その辺を解かり易くしてほしいです。

2人が参考にしています
三苫雄吉商店 様2024-03-10
用途:
通勤
対象商品:
01780747

タッチがやさしくてコントロールしやすいです。
値段も手頃です。また注文します。

2023-11-09
用途:
古いFTR250の交換
対象商品:
01780388

ブレーキローターが欠品になっているため、ロータへの攻撃が最も少ないものと思って使っています。効きフィーリングは文句なし。値段でいえば、昔はデイトナのラインナップの中でも安価な物だったような記憶がありますが、いつの間にか中間の位置づけになったようです。

2023-10-06
用途:
バイク純正品の代替え
対象商品:
01781072

他、色々ためしましたが、ハードな仕様にはわかりませんが普通に乗ってる分には文句なし、安いし、これで十分です。

1人が参考にしています
2023-12-10
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
01780406

drzリアを交換しました。今のところ問題なく作動しております。

2023-08-06
用途:
純正パッドが減ったら
対象商品:
01780808

ブレーキも他のメーカーよりタッチが良くヘリも少ないです。 取り付け車両スズキアドレスV125

2024-05-26
用途:
スクーターで使用
対象商品:
01780808

いつも使っています。特に不都合はありません。よく効きます。

2023-09-04
用途:
交換用
対象商品:
01780862

効きも悪くなく価格もリーズナブルでバランスが良いと思います。

2023-04-26
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
01780704

効き具合がマイルドで扱いやすく、天候問わず安定しているのでいつもリピートしています。赤色なのも見た目にワンポイント効いててよいです。

1人が参考にしています
2023-07-09
用途:
ブレーキパット交換
対象商品:
01780993

使い続けている赤パット。交換時期は早いけど扱いやすい。

2023-07-18
用途:
バイク ブレーキパッド交換
対象商品:
01780424

純正品と変わりなく 形状も変わりなく 交換取り付け出来ます、
走り ブレーキ効き具合良いです。

2023-11-30
用途:
バイク整備
対象商品:
01781176

まだ使用していませんが、作りはしっかりしています。

2023-02-15
用途:
ブレーキパットの交換
対象商品:
01780476

赤パットを使うのは初めてですがブレーキタッチのフィーリングもよく使いやすいパットだと思います。ロングセラーなのもわかりますね。

1人が参考にしています