ブレーキパッド(赤パッド)のレビュー

平均満足度 4.73 (161件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
2,598 / 税込 2,858
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
161件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-07
用途:
バイク修理
対象商品:
01780652

ブレーキパット交換に使用しました。以前ついていた純正と比較して全くぴったりなのでもんだ在りません。DS400に使用しました。

2017-07-30
用途:
ブレーキ
対象商品:
01780704

daytonaなら安心でしょう!
赤色もかっこいいしね。

2017-06-20
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
01780634

スズキ スカイウェイブ CJ44A 2007年式 ロー片目 のフロント用に購入しました。純正パッドと比べて、ブレーキを当て、減速が始まってからの効きが上がっていると感じました(良く効くようになった)。

2017-06-30
用途:
TT250 Rの部品交換
対象商品:
01780783

安心のDAYTONA製を安価(10%off時)で購入出来ました。ブレーキの効きは公道レベルでは問題ないです。

2022-01-05
用途:
ホンダグロムリアブレーキのパッド交換
対象商品:
01780424

ホンダグロム(型式:JC75)のリアブレーキは純正のパッドだと坂道で停止していてフロントブレーキ解除しリアブレーキのみにすると停車出来なく危険なのでこのパッド交換したら同じモードでも停車が出来る様になりました。
ただ、それでも制動力低いのでブレンボのカニキャリパーに交換検討しています。

2017-03-25
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
01780345

CB-Fに使用していますが、ローターへの攻撃性も低く効きも十分なので気に入っています。

2016-12-13
用途:
補修用に
対象商品:
01780808

以前は安物のブレーキパッドで、雨の日の制動力が0に近かったですが、こちらの商品に交換後、雨を走りましたが問題なく停止できるようになりました。 コントロールもしやすく、とても良い商品でした。 またリピートします。

2017-03-14
用途:
愛車のブレーキ
対象商品:
01780564

値段と耐久性・性能を総合判断して、すでに数年間赤パットを愛用しています。特に不満はありませんが、もちろん更に安くなってくれれば一層うれしく思います。

2017-02-07
用途:
HONDA CB750Fzに使用
対象商品:
01780363

耐熱性は、かなり良いと思います。
ブレーキオーバーホール時に交換しました。

1人が参考にしています
2021-08-29
用途:
SR400用
対象商品:
01780652

SR400の初期ブレーキパッドはダストが凄いので購入。でも赤パッドも結構ダストが出て汚れます。

2016-12-01
用途:
フロントパッド交換
対象商品:
01780415

純正品より安く ディスクロ-タの錆が出ない 効きもよい

カントリーキッチン 様2016-09-30
用途:
大型バイクのブレーキに使用
対象商品:
01780424

赤パットの効きが好きなので使用しています。以前のモデルに比べディスクへの攻撃性が70%減を謳っていますが、その分減りは早いようで、230kgのバイクということもありますが前後6000kmほどで残り2mmまで減りました。
次回はフロントはゴールデンを試してみようかとも思います。

2016-10-07
用途:
バイク修理
対象商品:
01780573

DAYTONA、 ブレーキパッド赤、性能が違います。

2016-06-16
用途:
BIGスクーターに使用
対象商品:
01780668

純正パットと変わりなく使用できています。
純正より価格も低く設定されているので、リーズナブルです。
特売日に注文しますと、更に◎です。
※発注して翌日には、商品届きました。

2020-05-03
用途:
バイク整備
対象商品:
01780582

ブレーキの効きが悪い旧車に使用すると効果抜群です。減りが早そうですが、効きの悪いパッドが長持ちしてくれても意味がないです。

2016-08-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01780512

定番の赤パッドです。
各通販サイトより安定して安いので、こちらで定期的に購入しています。

小野田企画 様2016-07-20
用途:
3YK-ZRフロントに使用
対象商品:
01780975

写真が違うけど、パッドの部分が長い分、ノーマルのパットに比べると遥かに効きが良くなっているが、調子こくとロックするので注意。
速く走る事は誰でもできますが、止まるのが大事だと考えてる私には、良い商品です

2人が参考にしています
2016-07-08
用途:
バイク
対象商品:
01781176

いい感じに効いてくれます。
また買います

2016-07-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01780747

安価で効き味良好!おすすめです。

2015-09-20
用途:
ZZR250
対象商品:
01780862

替えた直後は、効きが悪かったですが(たぶんCRCがかかってしまったから)、今は替える前に比べてなんというかフィーリングが合うというか素直に効いてくれる感じですね。安心して使えると思います。他を知らないので何とも言えませんが、減りと効き具合のバランスのとれた製品だと思います。また購入します。