バッテリー充電器 Dr.CHARGERのレビュー

平均満足度 4.63 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター
セルスター
4,798 / 税込 5,278
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
105件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-09
用途:
車、オートバイの整備修理時
対象商品:
02085712

原付、バイク、小型自動車にということですが250ccのバイクはもちろんロードスターやアルファード搭載のバッテリーにも時間はかかるもののしっかり充電できました、使い方がシンプルなのも好感です。

3人が参考にしています
2023-01-06
用途:
車(軽自動車)の充電
対象商品:
02085712

たまにしか乗らない趣味車があり、自然放電によりセルの回りが悪くなり
バッテリーコンディションを維持したいために購入。
バッテリーとワンタッチで接続できるコードが付属しているので
手軽に繋ぎっぱなしにできるので楽ちんです。
価格も安くて、注文してから直ぐに届いたので助かりました。
オススメのバッテリー充電器です。

4人が参考にしています
TRUTH 様2023-02-11
用途:
自動車の保護
対象商品:
02085712

3台目の購入になります。GTRからスクーターにも使用出来、非常にコスパの高い商品です。

1人が参考にしています
2023-02-20
用途:
バッテリー充電
対象商品:
02085712

商品としては悪くないのですが、本体の表示と取説の説明が分かりづらく使い勝手が悪いと感じることがあります。性能としては十分で、つないだままでも心配しなくて済みます。

4人が参考にしています
2022-10-15
用途:
以前使用していたバッテリーの充電してみた、
対象商品:
02085712

一昨年まで使用していた元気がなくなったバッテリーをこの充電してみたところ見事に現役に復活!積んでいたバッテリーも充電中です。最も早く購入するべきでした。後1000円クーポンありがとうございます。

6人が参考にしています
2023-02-04
用途:
交換した古いバッテリーの復活に
対象商品:
02085728

まだ利用して間がないので何とも言えません。
復活度合いはしばらく試して結果が出てからだと思います。

2022-08-08
用途:
自動車、重機のバッテリー充電
対象商品:
19328733

文句の付け所が無い素晴らしい充電器です。
・12/24V対応で2万円を切る価格
・誰でも気軽に使える簡単操作
・適切な自動充電
・小型軽量

本当に便利で簡単なので、どんな方にもお勧めです!

5人が参考にしています
工芸社 様2022-09-14
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
02085712

今までの充電器は色んな機能の付いていない充電器で何時になれば充電完了かも
分からずに使用していましたが、今度は悪い所を勝手に修復して満充電で終了してくれます。
過充電の心配も無く安心です。

2人が参考にしています
井出電器 様2022-10-23
用途:
車庫に置いたままの車の充電に使います
対象商品:
02085712

3Aで充電したまま1~2週間ほったらかしでもバッテリーを傷めず快適です
月1度程度使う車も何時でもエンジンはセル一発で快適
他の充電にも使っていますが弱電流で充電のためバッテリーを痛めません

1人が参考にしています
2022-09-14
用途:
二輪車の保管
対象商品:
02085712

ツーリング用のバイクは使用頻度が少なく、バッテリー上がりに苦労していました。
常時接続が出来るため、バッテリーの消耗が少なくなり、バッテリー交換が少なくなりました。
セキュリティーの付いたバイクは、保管中の電力消費が多いため、必須だと思います。

1人が参考にしています
2022-12-29
用途:
バイクの充電
対象商品:
02085712

使い方も簡単でしっかり充電していました。金額的にも満足です。

1人が参考にしています
2022-09-18
用途:
充電に
対象商品:
02085712

充電状態を測定しているのであれば、その指標の数値を表示してくれたら役に立ちそうと思いました。

2021-12-02
用途:
農機具に
対象商品:
02085712

汎用エンジンを積んだ農機具にピッタリ。もう必需品と断言できまする。

特に運搬車は頻繁にセルを回すのでバッテリーがすぐ上がるが、何日かに一度これで充電すれば快適そのもの。

4人が参考にしています
釧路湿原とうろの宿 様2022-02-10
用途:
除雪用のジムニーの充電
対象商品:
02085712

謎のメーカー製でない安心感があります。使い方は簡単なので問題ありません。まだ使い始めたばかりなのでこれからが楽しみ。

1人が参考にしています
2021-09-29
用途:
バッテリーのメンテナンス
対象商品:
02085712

これを繋いでいるだけでバッテリーかあがりませんバッテリーのメンテナンスから解放されます。

2021-05-22
用途:
バッテリーチャージャー
対象商品:
02085712

バイク用の充電器として購入。
サルフェーション除去機能付き、信頼出来るmade in JAPAN。
色々比較して、これに決めた。
週末しか乗れないバイクに、この充電器があれば安心でき、バッテリーも長持ちする。
値段も大満足。

2人が参考にしています
2021-02-15
用途:
バイクバッテリーのメンテナーとして
対象商品:
02085712

バイク用のバッテリーメンテナーとして、安くて安全で性能の良いものを探していました。そんな時に見つけたこのセルスターの充電器で、価格も品質も性能も大変満足です。面倒な作業は要らず、一旦バッテリーにケーブルを付けて置けば、それ以降はそのケーブルに接続するだけ。また、充電自体も設定などは不要で、オートセッティングのため、わずらわしさもなく誰でも取り扱える商品です。他の人にも是非使ってもらいたいために投稿します。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
あまり乗らない車のバッテリー充電
対象商品:
02085737

バッテリーチャージャーとしては高機能満載ですが、実際に使うときにはバッテリー容量に応じた充電電流の設定と充電モード(たいていは「ノーマル」)を設定するだけで、あとは繋ぎっぱなしでOK。簡単です。そして何より品質第一という観点から日本製にこだわり、基板部品実装から組み立てまでの工程をすべて「国内一貫生産体制」で行っているというメーカーの姿勢は素晴らしいものがあります。

3人が参考にしています
ファクトリーYOKOSE 様2021-04-29
用途:
バイクバッテリーの充電
対象商品:
02085712

2個目の購入です、1個目が具合よく充電出来るので再度購入しました。
バテリーを購入するより、経済的と考えました、鉛バテリー専用ですが所有車両が古いのでこの充電器にしました、価格も納得です。

2021-03-15
用途:
複数の車を所有し、使用頻度が少ないのでバッテリー上がり防止のため。
対象商品:
02085728

「ハイエース・リフト付き」クラスの充電が出来る性能を期待して購入。
使い方も簡単で、バッテリー交換か?と思われたものがあっさりフル充電できました。面白くて色々な車に繋いでみましたよ。結論は「もっと早く購入すれば良かった」。

2人が参考にしています