バッテリー充電器 Dr.CHARGERのレビュー

平均満足度 4.63 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター
セルスター
4,798 / 税込 5,278
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
105件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-01
用途:
除雪機のバッテリーの充電
対象商品:
02085712

丁寧に包装していただきましたし、思っていたよりも早く到着しました。
早速、充電すると調子の悪かった除雪機も大変調子が良くなりました。

2019-06-13
用途:
可搬式小型ポンプの充電
対象商品:
02085712

長期間使用しない可搬式小型ポンプの充電に使用しています。
バッテリー上がりを気にせずになりました。

2018-06-21
用途:
バイクの充電

主として補充電に使用。息子のバイクがたまにあがって救助しており、結構重宝している。

2019-06-10
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
19328733

充電性能は良いようです。インジケータが充電中なのか充電が完了しているのか分かりづらいです。

染元ささき染工 様2018-02-06
用途:
除雪機のバッテリー充電
対象商品:
02085712

こちら北海道では、真冬日(日中でも0度以下)が多いので
スノーモードが付いているのが嬉しいです。

2017-11-08
用途:
バイクのバッテリー充電
対象商品:
02085712

コストパフォーマンスが高い製品だと思います。乗らないときににつなぎっぱなしにしています。

2017-07-28
用途:
ディーゼル車の補充電
対象商品:
19328733

普段使わない旧車のディーゼル車の補充電に使用。ケーブルや電源の長さも長く使い勝手も上々。インジケーターも分かりやすくて○(笑)

1人が参考にしています
株式会社西馬工務店 様2017-10-06
用途:
シールドバッテリーの充電
対象商品:
02085712

予想以上に良い商品だと思う。取り扱い説明書もわかりやすい。

2017-07-06
用途:
自動車ライト
対象商品:
19328733

想像以上に使いやすい、設定も簡単で良い。24Vにも使える物が少ないから便利。思いのほか、小型でした。

2019-08-13
用途:
バッテリーの定期的メンテ
対象商品:
02085737

とても満足しており、価格と送料設定にも大変魅力あります。

2017-04-24
用途:
充電時
対象商品:
02085712

主にOFF時に利用しています、仕事前にセットして行きますが、自動充電で帰宅時には完了して、とても重宝です。

2025-06-07
用途:
原付のバッテリー充電

10vに下がった原付バッテリーは充電できませんでした。

1人が参考にしています
大阪土地建物株式会社 様2016-10-16
用途:
軽自動車。バイクのバッテリー管理
対象商品:
02085712

説明書をよく読まないと緑と赤のLEDだけで判断するのでなれるまで少し苦労するが診断してチャージするので安心!

1人が参考にしています
川崎大協車輌株式会社 様2018-06-28
用途:
自動車のバッテリ-充電用
対象商品:
02085712

長期間使用しない自動車のバッテリ-に接続したままにしておきます。便利だと思います。

2017-02-16
用途:
バイクのBATT充電
対象商品:
02085712

冬季は乗ることがないバイクに接続したままで良いのが気に入っています。サイズも小さくて良いです。

2019-03-16
用途:
車、バイクメンテナンス
対象商品:
02085728

いざと言うときの為に購入しました。まだ、使用していないが、問題はなさそうです。

2016-09-18
用途:
自動車のバッテリー充電
対象商品:
02085712

バイク用に続いて、四輪用にと追加購入しました。
性能は、全く問題ないと思います。
本体が防水(防滴)だと、使用範囲が広がると思います。

1人が参考にしています
2016-10-20
用途:
バッテリーの保守
対象商品:
02085712

何も考えずに繋ぐだけなので、使い方は簡単です。でも、バッテリーの状態を知りたいとしても、そんな機能はついていない。

2人が参考にしています
2021-09-23
用途:
車のバッテリー充電時
対象商品:
02085712

そこそこ良い商品でした、弱ったバッテリーにわ充電出来ませんのでアダプターでむりやり電気流してある程度充電したら受付ました、改良の必要があります。

2人が参考にしています
株式会社野田クレーン 様2016-04-27
用途:
自動車用バッテリーの充電
対象商品:
19328733

素晴らしいの一言に尽きます。
軽量・コンパクト・多機能・12/24V対応・自動充電・結構高出力。
信頼のセルスター製でコストパフォーマンスも抜群です!

1人が参考にしています