LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13のレビュー
- 用途:
- 自動車のウインカーリレー交換
従来のウインカーリレーと互換性がありそのまま付け替えて正常に動作しています。LEDに換装し追加抵抗無しの車です。
電子リレーのためカチカチ音が無く不安があります。電子音が出れば良いと思います。
現在は同時購入した機械式リレーのものを使っています。
- 用途:
- バイクのウインカーLED化に使用
- 対象商品:
- 02620056
安くて小型できちんと動作してとても良いのですが
マウントにさし込めるクリップ部分が無いので、これが付いていたら良いのになと感じました
軽いのでクッション付きの両面テープで固定させました
- 用途:
- ウインカーLED化
バイクCBR-1100XXフロントウインカーLED化のため購入。安価で購入できて、普通に使えてるので大変助かりました。
- 用途:
- gpz900rに使用
- 対象商品:
- 02620056
純正品より少し小さく無加工で取付可能でした。ハロゲン、LEDとも問題なく作動しました。あとは耐久性がどのくらいからかてすね。
- 用途:
- カワサキの旧車(400CC)に使用
- 対象商品:
- 02620056
純正品が高く、代替品を探していたところ、この商品にたどり着きました。レビューを拝見し、問題なさそうだったので購入。取り付け後、数カ月たちますが、全く問題なく使用できています。3極のものはこのサイトしかなかったので、非常に助かりました。
- 用途:
- バイクのウインカー交換時のハイフラ防止に
- 対象商品:
- 02620056
カワサキエリミネーター750用に使用しました。
ポン付で正常に動作しております。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 02620056
配線回路が合うことを確認後に交換。レビューにある不安要素もありましたが今のところ正常な動作をしている。ハザード回路のある3ピンのICリレーは中々見当たらないので助かります。
- 用途:
- バイクのウインカーのLED化時に使用
- 対象商品:
- 02620056
価格も安く、機能も問題なく使用しました。接続コネクターが、モノタロウブランドのH4コネクター メス&端子セットが使用できます。
- 用途:
- LEDウィンカー装着用に
- 対象商品:
- 02620056
まだLEDウィンカーは未装着ですが、ハイフラ防止の為に購入しました。価格はリーズナブルで、耐久性などに期待を込めた評価です。
- 用途:
- トヨタコムスをLEDに換装しようと注文した。
- 対象商品:
- 02620056
純正部品を苦労して外し、交換したが反応なし。
ウィンカーの点滅さえしない。
- 用途:
- バイクの灯火LED化
- 対象商品:
- 02620056
バイクのウィンカーLED化に使用しました。ヒューズボックスのカバーが脱落防止になる構造なのですが純正リレーよりも5㎜程低いためスポンジテープを貼っています。レビューの評価を見ると2019年辺りから品質が改善されているようなのでそう願っています。
- 用途:
- ジムニーのハイフラ防止
これはちょっと売ってはダメな商品だと思います。
取り付けして、すぐにウィンカーがついたまま、
念のため純正を常備してましたが、ハイフラ防止で
購入したのに、すぐにダメになるのでは、仮に同じ物と交換しても同じだと思いますよ。