ロング スロットルケーブルのレビュー

平均満足度 3.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロング スロットルケーブル ハリケーン
ハリケーン
1,698 / 税込 1,868
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-20
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
03387432

ハリケーン製なので、信頼感があります。
車輌によっては小加工が必要です。

2人が参考にしています
三重県立四日市工業高等学校 様2021-11-17
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
03387414

早く届いて満足してます。メーカーは3週間かかると言われ困ってました。助かりました。

高橋商会 様2021-06-22
用途:
AC17 ホンダソロ のスロットルケーブル交換
対象商品:
03387414

まだ18年しか経っていないのに何故か純正部品がかなり出ないソロ。たまたまこの品のラベルに「ソロ」の文字を発見し飛び付きました。結果は純正より長い。前後の取り付けはカブと同形状でもありぴったりだったし、遠回りに取り回せば付くが「長さ違うが付くってば付く」でした。参考までに純正品番 17910-GFG-000

1人が参考にしています
2019-05-29
用途:
原付の保守整備用
対象商品:
03387728

ノーマル寸がなかったので10cmロングを注文しました。取り付けても長さは違和感なく、また動作もしっかりとしています。

2人が参考にしています
2019-02-03
用途:
コマジェ5CAキャブ車
対象商品:
03387082

スロットル側のタイコから、1年半で切れました。もう少し持つと期待してました。違うメーカーにしたほうがいいです。

2018-09-10
用途:
マジェスティ125Fi ロンホイ化に購入
対象商品:
03387116

DCR製エンジンハンガー10㎝延長に使用しました。特に問題無しです。

2015-10-12
用途:
ケーブル交換
対象商品:
03387825

使用には丁度良い商品でした。あとは価格です。