リフティングペイントのレビュー

平均満足度 4.61 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
2,398 / 税込 2,638
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml耐熱温度:160~170℃
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-10
用途:
シリンダーヘッドカバーの再塗装
対象商品:
04016958

サンドブラスト処理をしてから説明書通り塗装
して、あとはヒートガンで温めるだけで結晶塗装
になりました。(結晶化するには、しばらく時間が必要でした。)

Y.s craft 様2025-08-17
用途:
クルマのインテークマニホールド等の塗装。
対象商品:
04016958

ちぢれをさせる為には塗料が垂れる直前のギリギリまで厚塗りしなければならない。
結構厚塗りしたなと思ってもほんの少ししかちぢれないので注意を。
何度も重ね塗りをするので個人的には内容量をもっと増やして欲しいですね。

1人が参考にしています
しおざき建築 様2025-11-09
用途:
バイクのエンジン周り
対象商品:
04016958

記載された通りに作業をしたのですが上手くいかず、説明よりもかなり厚く塗らないと結晶塗装の様にはなりません。

大阪屋商事株式会社 様2025-04-30
用途:
抜群の立体感が出せるスプレーペイント

家庭用の立体感の出るスプレー塗料を探していました。とても満足しています。

ゼネラルカーゴ 様2025-06-10
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
04016976

まだ使用していませんが、他レビューからも
とても楽しみにしています。

2023-04-28
用途:
縮み塗装に
対象商品:
04016958

別サイトで購入したこちらの塗料のリピ買いです。
簡単に縮み塗装ができるので楽しいです。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
04016958

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2023-02-01
用途:
車のタペットカバーの塗装

話しに聞いていたので綺麗にしたく塗装をしてみました、ファンヒーターの吹き出しを段ボールで囲い中に入れて焼付けました。
良い感じで縮み想像以上の仕上がりでした。

2022-08-17
用途:
バイクのカスタム時
対象商品:
04016958

初めて使用してみましたが、塗装後に上手くチヂレさせるには温度と焼付け時間が重要です。塗装物を金属板等で囲い、そこにヒートガンで熱風を送って説明書通りの時間放置したら上手く全体がチヂレて綺麗に仕上がりました。塗膜も強固で満足しています。

2022-05-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
04016958

AE86(4AG)シリンダーヘッドのプラグホールカバーに錆、塗装剥がれがあり使用しました。
シボ感、密着状態とも良好です。
家庭用の小さなストーブ2台使って焼き付けましたが、全く問題ありませんでした。

2022-06-18
用途:
自動車のヘッドカバー塗装
対象商品:
04016976

垂れてもリカバーし易く、加温も塗装面を確認しながら焦げない程度に行えば比較的ラフな温度管理できれいに縮んできれいな塗装面ができる。
直6エンジンのヘッドカバーは難しいかもしれないが、気温が20℃以上なら直4程度ならヒートガンで加温してもきれいに塗装面を縮ませることが可能なので、DIYでも気軽に使用できる。

2022-06-14
用途:
エンジンカムカバー塗装
対象商品:
04016958

まだ、使っていません、エンジンカムカバーのチヂミ塗装したいと思い買いました、赤が欠品でした、赤が補充されたら、また買います

秘密基地XYZ 様2022-02-26
用途:
塗装作業時
対象商品:
04016958

自家塗装でスペシャルな塗装ができて、いろいろなパーツにチヂミ塗装をして楽しんでいます。熱に強く、耐油性もかなり高いので、エンジンカバーに最適。チューニングエンジンの外観が素晴らしいです。

2021-08-11
用途:
意外と簡単
対象商品:
04016976

タペットカバーの塗装で使用しました。モノタロウの密着プライマーを塗布し、4回塗り重ねました。一か所派手に垂れてしまいましてが、縮れる際に垂れた場所は分からなくなり、意外と出来栄えも良かったです。 夏場の炎天下の下で、缶ジュースの空箱に入れ、ドライヤーで30分ほどで完成です。 夏場だと場所によっては、地熱やエアコン排熱で50度位になる場所もあるので、夏場がお勧めです。

1人が参考にしています
2021-07-16
用途:
タペットカバーの結晶塗装に使用
対象商品:
04016976

扱いやすく、素人でもきちんと結晶塗装が出来るので大変満足です。

1人が参考にしています
株式会社スズキプロジェクト 様2021-02-10
用途:
原付きの駆動系カバーの塗装に
対象商品:
04016958

10分おきに4回塗り重ね、ダンボールの中に入れて石油ファンヒーターにて焼付けを行いました。結果綺麗に縮み大変満足しております!

2020-09-23
用途:
エンジンヘッドカバーに塗装
対象商品:
04016958

アルミ地を脱脂して塗料を吹き付けましたが密着も良く割と適当に厚塗りしでも良いみたいで、焼き付け後の塗装面も綺麗に強固に仕上がりました。

2人が参考にしています
2020-08-10
用途:
車両のヘッドカバーに
対象商品:
04016958

昔、結晶塗装に挑戦した時は少し失敗してしまったので今回はレビューも参考に垂れない程度に厚塗りしホットガンで温めると上手く出来ました。もう1個塗るのですが楽しみです。

2020-05-15
用途:
バイクのエンジン周り塗装
対象商品:
04016958

5回ほど厚塗りしましたが、多少液垂れしてもチヂミなので目立ちませんでした。
ヒートガン500℃で20分程温めればシャワシャワしてきます。
簡単でした!

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
エンジンレストアで使用
対象商品:
04016976

塗装を専門でない私でもきれいに仕上げることができました。新車からの塗装にも負けない仕上がりに大変満足しています。