S25 BAY15D対応 LEDバルブのレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)
2,998 / 税込 3,298
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-13
用途:
12vモンキーのレストア用
対象商品:
04938106

ただでさえストップランプが小さいのに更に低い設置位置ですから、目立つことは事故防止上も大切です。ポンと交換するだけで、しっかりくっきり光るようになりました。大満足です。

2021-04-29
用途:
CB750・RC42、純正テール&ストップ球からの交換
対象商品:
04938106

モンキー等用との事ですが、値段も手頃なのでCB750・RC42につけてみました。びっくりする程明るくなるわけではありませんが、明るさも問題なく、球切れの心配をしなくて良くなり、低回転での発電不足を補う事も期待出来るので満足しています。

2020-05-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
04938106

通常の電球と同じように交換でき、とても明るい。指定の車種以外にも利用できる。

2019-06-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
04938106

バイクパーツで車種を絞り込んだら
出てきた商品です
SRX-4 '87 2NY用に購入
よく考えるとノーマルバルブに対しての
LED化交換バルブだったと思うのですが
当方のランプはルーカステールに変更済みでした
レンズに収まるか不安でしたが
問題なく装着できました
明るさも大丈夫みたいです
シングルならではの振動に
どのくらい耐久性があるか楽しみです

1人が参考にしています
2018-10-31
用途:
Z1-Rのテールランプ交換
対象商品:
04938106

友達がCBのテールランプをLEDにした為、自分もやろうと思って探していました。他のレビューも見ましたがあまり良さそうな物が見つからず、友達よりなかなかいいと言う事で購入を決めました。中央部が赤で周囲が白ですが問題ありません。ナンバーもちゃんと光ります。明るさもちょうどいいと思います。ポン付けですので取付けは簡単です。後は耐久性かな。これからが楽しみです。

2020-04-05
用途:
ブレーキランプが切れたので純正のハロゲンから交換
対象商品:
04938106

交換自体は純正のランプと同じでした。点灯している感じもあまり違和感無いようです。大きさも余り変わらないので大体のものに使用できると思われます

2017-01-15
用途:
オートバイの交換部品として
対象商品:
04938106

少し暗いかなとも思いましたが、十分です。
電力が厳しいバイクですので、少しでも使用電力が少なくなるのは安心です。

有限会社ロクコーポレーション 様2018-11-03
用途:
愛車のテールランプに!
対象商品:
04938106

少し暗い気がします。後は、耐久性に期待をしております。

2016-08-18
用途:
スズキ モレに使用
対象商品:
04938106

タマ切れ時に振動に強いかと思い購入
V100対応だったので、同じタマを使用しているモレにも付くかと思ってたのですが、素のままだと下側の鍔が当たり最後迄入らないので取り付け出来ず。
リューターにて鍔を小さく加工して奥まで挿入出来るようになり無事装着出来たので、スズキ車に取り付ける時は 要加工かと、、、

2017-05-13
用途:
バイクのテールランプ
対象商品:
04938106

取り付けは難しいこともなく、明るさは十分だと思います。

2016-01-02
用途:
テールランプ級交換
対象商品:
04938106

赤色LEDを使用しているため明るさが電球とかわらず良い感じです。

システム企画モトヤ 様2015-09-02
用途:
バイクのテール(ストップ)ランプをLED化
対象商品:
04938106

1日で商品が到着、早速バイク(Honda CB250F)に取り付けた。明るくてストップライトもOK。申し分ない。ものたろの出荷、検品、不具合対応(返品、代替)全て安心で信頼できる対応だ。(価格も安く)「

1人が参考にしています
2019-09-08
用途:
バイクのテールランプ交換
対象商品:
04938106

ストップランプ電源はAC12V、テールランプ電源はDC12V。ポン点けで交換したが問題なく点灯している。ACもDCも関係ない感じです。

2人が参考にしています
2015-11-12
用途:
バイクのテールランプに使用

ブレーキ時とスモール時の照度差もあり、非常によい。

2015-09-25
用途:
バイクのテールランプに使用
対象商品:
04938106

スモール、ストップの照度差もあり、十分満足な性能だと思います。後は長持ちしてくれたら言うことナシです。

2015-10-17
用途:
電球交換
対象商品:
04938106

使用には問題なし。もう少し安ければとても良いです。

2014-09-11
用途:
バイクのテールランプ
対象商品:
04938106

LED化したことにより省電力でき、バッテリーに優しく明るいです。
下記、車両には使用可です。
SUZUKI ST250E
HONDA CBR250R
SUZUKI GN125H
HONDA CD90(Benly)

4人が参考にしています