ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応のレビュー

平均満足度 4.57 (197件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。 【用途】ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
197件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-07
用途:
パッド交換
対象商品:
05695935

今まではウォーターポンププライヤーでピストンを戻してたので、作業が楽になりました!

2020-02-10
用途:
ブレーキOH

納品は迅速で品質も問題ありませんでした。
ボルトと鉄板の組み合わせなので、価格はもう少し安くても良いかな。

1人が参考にしています
2019-01-28
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05695935

何も問題なく普通に使用できます。少しグリスアップしてやれば回した感じもよくなります。そんなにしょっちゅう使用するものでもないのですが、持っているとキャリパーピストンも傷めず、安心してパッド交換ができます。
造りも問題なくずっと使用できそうです。

2020-03-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05695935

とっても使いやすいです。。価格も丁度良いです。。。

2020-02-19
用途:
ブレーキ整備時
対象商品:
05695935

ブレンボのパッド交換で使用しました。コストパフォーマンスの高い商品だと思います。

2020-01-30
用途:
自動車の整備
対象商品:
05695935

問題なく使用できて力のいる場合にはスピンナーハンドルを付けて使用できるので便利です。

2019-02-09
用途:
ブレーキメンテナンスに
対象商品:
05695935

狭くても大丈夫な大きさで、ラチェットも使えるので
楽に作業できるので良いですね!

2019-08-09
用途:
自動車整備
対象商品:
05695935

頻繁に使うモノではないけれどさすが専用工具は使いやすいです。もうバール等で強引にピストン戻すのはやめます。、

山内 電工 様2019-04-27
用途:
キャリパーピストン清掃時
対象商品:
05695935

安いので心配していましたが 全く問題ありません。 今まで苦労していたがもっと早く購入しておけば良かった。

2019-03-06
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
05695935

ポルシェこの6ピストンキャリパーもラチェットで楽に戻せれました。

2019-02-12
用途:
ディスクパッド交換
対象商品:
05695935

今までテコの原理でバール等で沈めていたピストンをブレーキフルードを溢れさすことなく押し、パッド交換できました。ただ、構造上ナナメに押し戻すので、万力ネジ部が切粉を出しました。まあ、このぐらいのものなので、焼きは入っていなくても仕方無いカナ。次回からはオイルを差してから使いたいと思います。

1人が参考にしています
増渕商会 様2018-11-04
用途:
自動車、バイク用
対象商品:
05695935

大変しっかりした、商品です、バイクのセカンダリークラッチの開きにもつかえます、他にも
モノタローブランドの専用工具をつかっていますが、どれも大変満足できます、

2018-12-29
用途:
自動車整備用
対象商品:
05695935

ブレーキメンテナンスに有ると重宝します。4ポッドや6ポッドのキャリパーは特に無いと困る工具でしょう。
使いかっては普通です。取っ手がセンター付近で止まると使いやすくなりそうです。

2019-01-31
用途:
バイク整備、ブレーキキャリパーのメンテ
対象商品:
05695935

バイクには大き過ぎ。ピストンを1つずつメンテする場合には不向き。4ポット対向キャリパーでは片側2つのピストンに同時に当たってしまい、ピストンの中心からずれた位置で押し戻す事になりうまく戻せなかった。もし無理矢理戻したらピストンを壊してしまいそう。片側だけピストンを出したい場合はあらかじめ引っ込めたピストンをキャリパーごと挟んで反対側のピストンを揉み出す時には使えました。

2018-10-21
用途:
ピストンの拡張に
対象商品:
05695935

他の物を使った事が無いのでわかりませんが
楽にピストンが戻ります。

2018-09-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05695935

簡単にブレーキパットの交換が出来ました。
もう少し軽いとベスト!

2018-08-27
用途:
自動車のブレーキパッド交換時

全く問題無く使用出来ます。
ラチェットも使えて便利なのですがハンドルがビミョーに邪魔です。取り外しが出来るといいかと思います。

2020-08-21
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
05695935

高価では無いので、数回で壊れる前提で
購入しました。
耐久性を考えたら他の高価な方を選択して下さい。

1人が参考にしています
2018-06-27
用途:
自動車・バイクのパッド交換
対象商品:
05695935

今回で3回目の使用になります。友人の前輪パッド交換に使用、ピストン戻し作業がスムーズに終了する事ができました。ただ購入より時間がだいぶ経った為か?プレートの黒染め部が若干のサビが発生してました。CRCを塗布保管してましたが.....次回使用まで時間が空くので気をつけようと思います。使い勝手良い商品です。

株式会社プロテクト 様2018-07-18
用途:
ディスクブレーキのパッド交換
対象商品:
05695935

めったに使わないけれど、これが在るととても便利です。自分でメインテナンスする人は1つあっても良いかも