硬質ダクトN.S.のレビュー

平均満足度 4.15 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
硬質ダクトN.S. カナフレックス
カナフレックス
   
脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
竹の工芸 よしだ 様2021-08-17
用途:
工房のスポットクーラー
対象商品:
06475622

集塵にも径の小さいものを使ってますが、
とても使い勝手の良い製品です

2021-03-24
用途:
集塵用ダクト
対象商品:
06475647

塩ビ不含有のダクトを探していたところ、この製品に到達しました。以前使用していたダクトと差異はないので、使用上全く問題ありません。

株式会社前田製作所 様2020-06-04
用途:
スポットクーラーダクト
対象商品:
06475692

剛性もありしっかりしている。コスパも良好、内径も調整できOK。

2019-08-14
用途:
スポットクーラーに
対象商品:
06475902

スポットクーラーの風を延長するのに便利です。
各部署に利用

有限会社仙台福祉清掃社 様2018-08-30
用途:
機械の一部間、送風ダクトとして使用
対象商品:
06475726

適度な硬さと柔軟性もありとても満足。
また購入したい

株式会社オーウエルカラーセンター 様2017-12-04
用途:
塗料製造時の局排ダクト
対象商品:
06475516

従来、アルミのフレキシブルダクトを使用していたが、耐久性の面で問題があり交換した。使い勝手が良く満足している。

2020-04-15
用途:
集塵機に使用
対象商品:
06475525

購入後の使用時、取り回しの都合上曲げたらジャバラの部分の巻き付けのところが折れた(取れた)。再度注意はしていたのだがまた同じようになった。以前は違うメーカーのものを10年くらい使っていたけれどこのようにはならなかった。初期不良かな。それとも使い方が良くないのかな
3mの小売りのものがあったら探してみようかな

モステック株式会社 様2018-05-13
用途:
結構使える。
対象商品:
06475735

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

HummingBird 様2019-06-23
用途:
バンドソーの集塵
対象商品:
06475202

このホースは自由な形で固定できるので、バンドソー本体の集塵だけでは吸いきれなかった鋸屑がテーブルの直下を狙ってこのホースを固定することで、集塵漏れが無くなった。

1人が参考にしています
2017-07-04
用途:
エアコンダクトの交換
対象商品:
39435724

当社の作業場に配されたスポットエアコンを工事した業者が廃業してしまい経年劣化したダクトが割れて困っていた。部品名も分からず苦慮していたがたまたま見つけ購入。切断、取り付けも楽に出来、ばっちり交換出来て良かった♪ダクトには伸縮があるので購入前に伸びた長さなのか、縮んだ長さなのかが分からずちょっと不安だったので多めの10m購入。湿度が高いとダクト自体も結露してくるのがちょっと・・・

2017-07-20
用途:
集塵用のホース
対象商品:
06475114

任意の形状で空中で固定できるため、集塵用に使用する事を考えていたが、
製品の最小直径55mmは大きすぎる。
直径35~40mmぐらいが集塵には適していると思う。
実際の使用に適した製品の開発/販売をして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

2016-03-29
用途:
ブラストショット機の排気ダクト
対象商品:
06475918

エアコンダクトで見たことがあったので購入しました。使用目的は排気ダクトとしてです。φ200もあると取り回しが大変ですもう少し曲がりがコンパクトになるといいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2015-10-15
用途:
エアーでの皮むき機械に取り付け
対象商品:
06475358

通常のダクトホースを買いましたが、取付及び取り外しの作業が重労働なので購入。満足しています。

2人が参考にしています