ホースリムーバープーラーのレビュー
- 用途:
- 燃料ホースを外すため
- 対象商品:
- 06525645
バイクの燃料ホースが外しにくいのでこちらを購入。厚みがかなりあるので実際には役に立ちませんでした。しかし他の用途で役に立つ時が来るのではないかと思います。もっと刃が薄くサイズの小さな商品が開発されればと願います。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
- 06525645
エンジンメンテナンスで購入しました。サイズが思っていたよりも大きかったのでエンジンルームの狭い車種には取り回し難いです。安いので仕方ないかもしれませんが、本体のガタも大きいです。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- ホース外し、リンク外し、内張り外し
- 対象商品:
- 06525645
これ、不良品ですか?ヒンジがガタガタで先端で最大、上下が2mmずれる。一番安いモノを買った俺がバカなんすか?それでも高すぎる。確かにホース抜きには使えますが、100円ショップメーカーでももっとましなものが作れそうです。不良なら返品を希望しますが、これが元々の品質なら諦めます。これを店頭で手に取り、この価格だったら絶対買わない。自分で加工して精度を上げます。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 06525645
ホースとパイプの間に差し込み難く、プライヤーでねじり隙間を作る必要があるので、やや不満とします。
但し、隙間さえ作れば簡単に抜く事が出来るのでお勧めします。
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 06525645
価格なりで良くも悪くもなくだと思います。
改善点は以下です。
・細いホースでも使用できるように先端部分のV時の角度をゆるやかにしてほしい
・狭い場所でも使用できるように先端を長くしてほしい
・使用者がカスタマイズすればいいのですが、先端を薄くしてほしい
- 用途:
- 燃料やパワステホース外しなど
- 対象商品:
- 06525645
作業がスムーズに出来、大変満足しています。以前ツール無しで作業した際に勢いあまってホースが外れた反動で怪我をした経験がありました。ツールの口が掛けづらい時がありますが、コツを掴めば安心して作業が迅速に出来、もっと早く購入しておけば良かったと思いました。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに
- 対象商品:
- 06525645
予想よりも大柄な工具。
ホース接続部に対して垂直に使用するものなので取り回しに苦労しました。
安いからといって使用場所をイメージせずに購入すると、自分のように後悔します。
金属製なので燃料パイプへの使用は火花等安全面での配慮が必要かと。
- 用途:
- 配管からのエアホース外し
- 対象商品:
- 06525645
先端の開き具合でやや掛かりづらいときもあるが、マイナスドライバーなどで少し開ききっかけを作ってやると大概のホースを意図も簡単に外せることができます。力ずくで外してその反動で怪我をしたことがあり、早々に手に入れたい工具のひとつでした。
- 用途:
- 乗り物のメンテなど
- 対象商品:
- 06525645
ホース外しという本来の機能には問題ないです。使うのに少ーしコツが要りますが・・・。言わずもがなですが、バイクのタンク下のような狭い場所では使えない場合があります。しかし、お値段を考えれば機能は十分で、一個置いといて損は無いと思います。
- 用途:
- 自動二輪の整備
- 対象商品:
- 06525645
驚くほど簡単にホースが外れます。今までペンチや指などで引張っていましたが劣化したホースなどでは破損することがよくありました。早くから使っていたらよかったと思いました。私には必須の工具です。
- 用途:
- 燃料パイプはずしに使用
- 対象商品:
- 06525645
なれるまで時間が掛かりました。管固定側に段差があっても簡単にホースを抜くことが出来、作業効率があがりました。以前素手でホースを外した際、外れた反動で手に怪我をしたとがあったので、これで安心です。
プーラ本体の薄くなっている部分(刃状に段差になっている部分)がもう少し幅があると掛け易いかなあと思いました。
幅が狭いので滑ってしまって当初掛けづらかったので、ちょっと強引にぐいぐいと。