トルクレンチ プレセット型のレビュー

平均満足度 4.19 (532件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ
モノタロウ
4,698 / 税込 5,168
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。 【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
532件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アールプラス 様2025-09-24
用途:
ウオーターポンプのトルク管理

10mm以下ボルトの管理
トルクが小さいので 手ルク管理ではばらつく
小さいトルクは 必ず使用したいものです
本品は 値段の割には感触もよかったです

3人が参考にしています
2025-09-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06528524

トルクと場所によって使い分けるために、差込角6.35と9.5を購入しました。
安い値段で性能も必要にして十分ですので、大変満足しています。

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
車のメンテナンス

今使ってるレンチが、同じ物ですが10年ぐらい経つので買い替えで購入
通常のトルクレンチで、110N・mまで締められるものだと全長が500mmぐらいあり車に常備して置くには大きすぎるのでコンパクトなこの商品にしています
使い勝手がいいです

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
バイクの整備

8年間メインで20~100Nmまで使用していて、最近カチッという音がしにくくなりました。
確実に元は取れました。
安いトルクレンチはいっぱいありますがこれでいいかなと思います。

2025-04-12
用途:
自動車整備
対象商品:
06528524

想像以上にしっかりしたモノです
耐久性、精度誤差はこれからかな

2025-04-05
用途:
軽整備
対象商品:
06528524

軽整備で一番良く使用するTORQUE帯なので、頻度も高く、費用対効果抜群です。

舟久保製作所 様2024-11-04
用途:
プラグレンチの締付に使用してます。

トルク調整範囲(N・m)が5~25なので、オイルドレンボルトやプラグレンチの締付様にと思い購入しました。
他のレビューでクリック感がわかりにくいという記事もありましたが、私は使用していてそのようなことはなく、使用感も使いやすくて満足しています。
安価に購入できて満足しています。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
オートバイのメンテナンス

手頃な値段なので、あまり期待はしていませんでしたが、規定トルクで締めることができました。付いているソケットが6.35ですが、径の大きいコマが特殊になってしまうので、6.35-9.5のソケットアダプターが付属しているとありがたいです。後日、モノタロウのアダプターを購入しました。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
車の整備時

写真には写っていませんが、専用ケースが付いていたので良かったです。値段の割には普通に使えます。

2025-01-21
用途:
バイク整備
対象商品:
06528515

クリック感は弱めだが、意識して使えばなんら問題ない。

2024-07-28
用途:
タイヤ交換
対象商品:
06528533

安価ですが、しっかりとした商品です。
トルク設定する際に少し回しずらい部分がありますが、気になるほどではありませんが。

1人が参考にしています
2024-07-12
用途:
タイヤの交換作業
対象商品:
06528533

自分でタイヤを交換した際に締め付けトルクを確認することができるので便利で安心です。

2024-06-13
用途:
オイル交換
対象商品:
06528524

主にエンジンオイルドレンボルトの締め付けに使っています。40nmですが安心して使えます。これからも活躍してくれるでしょう。

1人が参考にしています
奈良市役所 様2024-03-26
用途:
ブレーキキャリパー等メンテナンス
対象商品:
06528524

近年の市販バイクにも高性能なブレーキキャリパーが標準装備されるようになり、取付ボルトの締め付けトルクが高まり高トルクのレンチを購入しました。
大まかに締め付けトルクを管理したいので、モノタロウの価格帯はうれしい限りです。

松山技研工業 様2024-06-29
用途:
バイクの各部締付作業
対象商品:
06528515

今まで古いタイプの物を使用していたが、設定トルクでメカ的に反応するので大変使いやすい。

2024-07-09
用途:
エンジンOH時
対象商品:
06528515

カブのエンジン周りのトルク管理で使用。十分な精度は出てると思います。

2024-05-02
用途:
車整備
対象商品:
06528524

値段も安く、プライベーターにはもってこいだと思います。一本あるとエンジンオイル交換などに便利です。

2024-06-05
用途:
バイクのブレーキ・キャリパー用
対象商品:
06528524

ブレーキ・キャリパーのトルク管理用に購入しました。
締め付けトルクは45N・Mなのでこれに決めました。

サイクルショップ トリトン 様2024-04-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
06528524

値段の割には造りもしっかりしています。
ハードケース入りなので安心。

2024-10-28
用途:
30系アルファード(2.5l)オイル及びオイルフィルター交換用

初めてトルクレンチというものを購入、使用しました 元々ドレンボルトは締まってから、ひと力いれて「キュッ」って感じで、オイルフィルターは手で締めていって最後に「ギュッ」っとやって終わり 過去GSバイト時代から自家用までその感覚でやってきましたが、今回娘家族の(ムコさんの)30系アルファードのオイル交換をすることになり購入 事前に色々と検討しました レビューを読みまくり、ねじ切ったとかカチっと言わないとかすぐ壊れたとか・・ 今回必要なトルクが22~25くらいだったのでもう一つ小さいものでもよかったかな?とか、他のサイトでも似た価格帯でトルクの範囲がよさげのものとかあったのですが、この製品で良かったと思います 20~110で25を使うのですから不安もありましたが、きっちりと締まって「コクッ」と教えてくれます 「カチッ」っという音を期待してはダメかなと・レンチの首のところがトグルスイッチのように「コクッ」と折れて教えてくれました 多分大丈夫です(笑) 使用頻度は高くないのでケースに入れて大切に保管、使用していきます