ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用のレビュー

平均満足度 4.02 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 【用途】車の整備やタイヤ交換をする際に
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-27
用途:
農業機械、車などのメンテナンス
対象商品:
07571007

以前の物よりも、楽にジャッキアップでき助かってます。欲を言えば車などのはサイドでもジャッキアップできるようにアタッチメントを追加してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2022-11-15
用途:
キャンピングカーのタイヤ交換
対象商品:
07571007

簡単に上げ降ろしする事ができ作業がスムーズに行えた。

1人が参考にしています
はやしファーム 様2021-09-23
用途:
タイヤ交換
対象商品:
07571007

古い重いジャッキはありましたが、低床にも使えるものを思い切って買ってみました。かなりしっかりした作りで耐久性も良さそう!満足です

2人が参考にしています
h2labo 様2021-08-14
用途:
ベンツの整備時に使用
対象商品:
07571007

今まで2トンジャッキを使用していましたがSクラスをジャッキアップするのにいつも不安でしたがこの商品のおかげで安心して作業出来ます♪

1人が参考にしています
2021-03-22
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
07571007

これまでの苦労が嘘のようで、簡単に安全にジャッキアップできるようになりました。先日もタイヤ交換で、作業高さまで楽に上げることができ、楽に作業できました。

2021-11-05
用途:
タイヤ交換、足回りのメンテ時に使用
対象商品:
07571007

今までホームセンターで購入した5000円ほどの2tジャッキを使用していたので、それと比較して低床タイプなので車体下部で難なく作業ができるようになりました。
自分の車はジャッキアップポイントがかなり奥まったところにありますが、レバーが長く車体の外側から上げることができ、且つ上げるのにそれほどの力が要らないというのも大きなポイントです。
車高が低いのでレバーを上げ下げできる幅は少ないですが、今までよりかなり楽に上げることができるようになりました。
ただ、個体差なのか緩めるときにレバーが回りづらい(固い)ことがあります。今回初めて使用したのですが、やる前に油をさしたほうがいいのかなという感じです。
重量はかなり重いです。
最低位と最高位ばかりに気を取られ重量を全く見ていなかったので自分の落ち度ですが44kgは重すぎました。
移動するときは転がすのでいいですが、棚にしまう時に腰をやられそうです・・・
あと注意書きのステッカーが中途半端にめくれていたので、はがそうとしたけどなかなか綺麗に剥がれず結局シールはがし使って時間かけてはがしました。
総合的には満足しています。

5人が参考にしています
有限会社安比まいたけ 様2021-06-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
07571007

車両が大小8台あるので、大きめのジャッキは助かります。タイヤ交換も楽々

1人が参考にしています
2022-03-02
用途:
自家用車のタイヤ交換
対象商品:
07571007

あまりにも重量が重すぎて、セッティングする時の取り扱いに苦労しましたが、ダブルピストンで軽くジャッキアップできました。
もう少し軽ければ嬉しいです。

5人が参考にしています
2021-03-19
用途:
タイヤ交換、足回り整備
対象商品:
07571007

重量があるので取り回しが少し大変ですが、強度が高く安心して作業できます。

磯貝整備 様2022-07-09
用途:
カーメンテナンス

購入して半年10回ほどしか使用していませんが、オイル漏れがひどく使い物になりません。プロ用と書いてありますが耐久性は低いです。当たり外れもあるかもしれませんが。3万円ほど出してこちらの商品を購入するならプラスしてちゃんとしたメーカー物を買った方が性能、品質ともに良いと考えます。返品したい、、、

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

伊東産業株式会社 様2021-12-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
07571007

ホームセンターで購入した2tジャッキが数回使用しただけで壊れてしまいました。
プロ用というだけあって頑丈で結構重たいです
長さも少し長くなったので奥まで入れ込むことが出来、ダブルポンプなので上げるのも早いです。

2023-05-19
用途:
自動車整備
対象商品:
07571007

購入後6年でオイル漏れを起こすようになりました。使用回数は20回も使ってないと思います。

11人が参考にしています
2021-05-12
用途:
車のジャッキアップ
対象商品:
07571007

先っちょの車にあたるゴムがちゃちなので厚みのあるものを使用してほしい。
金額の割にはよい。高さも高く上がるので使い勝手がよさそうです。

2020-11-26
用途:
車のジャッキアップ
対象商品:
07571007

タイヤ交換、ブレーキオイル交換等ジャッキアップするのに購入しました。
これまでは2tの物を2台使って上げてましたがこれは一台で上げられますので楽です。
ただ自重があるので移動に手間取りますがかえって安定していて安心です。

有限会社愛岐自動車 様2022-01-11
用途:
タイヤ交換
対象商品:
07571007

コストパフォーマンス高いです。
耐久性はこれからです。

お好み焼きえみ 様2020-08-29
用途:
ガレージでのメンテナンス作業
対象商品:
07571007

まだ使用してませんがレビューにあるように確かに重いです。
商品からするとコスパは最高だと思います。
これから趣味のガレージ作業に使い倒したいと思います。

2020-07-12
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
07571007

本体は重いですが、レバーハンドルは軽くて使用感はとてもいいです。手で持って運ぶのはつらいので、収納場所から作業場まで走らせて移動できるスペースを確保しておくのががよさそうです。

2021-02-23
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
07571007

作りもしっかりしていますし大変満足しています。
不満な点といえば減圧バルブが硬く回しづらいことでしょうか。でも緩いよりは良いと思います。
とにかく重いので納品の際の移動時には腰に注意した方が良いです。

有限会社和泉工業所 様2020-02-20
用途:
車やバイクの整備に
対象商品:
07571007

コスパ最高!
いいと思います。
重たいですが、値段が安いので苦になりません。
ラバーマットが柔らかいので、すぐにへたりそうです。
ラバーマットが補修部品で設定が無い様ですが
設定を追加していただけると、たすかります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2020-04-06
用途:
タイヤ交換に
対象商品:
07571007

他の方のレビューにもありましたが、ゴムパットがすぐに剥がれてしまいました。改善していただければと思います。他は、造りもしっかりしているので良好です。