シェル アドバンス 4T ウルトラのレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シェル アドバンス 4T ウルトラ シェルアドバンス
シェルアドバンス
3,500 / 税込 3,850
モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル 【用途】DUCATI推奨オイル
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-26
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
09291433

お気に入りのオイルです。
バイクに使用してますが熱だれによるシフトフィーリングの変化などは感じないし耐久性(5000km交換)も高い様オイルです。

2024-02-28
用途:
オイル交換
対象商品:
09291433

ドカティ純正なので、安心できるます。まだ、夏に使用した事は無いので分かりませんが。

2023-06-21
用途:
オイル交換
対象商品:
09291433

通勤に使っているCT125今までWAKO'SトリプルRを使っていましたが冬場スターターが回り難く低温でも柔らかいと評価のアドバンスを入れてみました!
時期は初夏でわかりませんがシフトフィールは別格すこぶる良くなり4速では登らない坂も登れる!
巷で噂のパワーアップオイルもう手放せませんね。

1人が参考にしています
2020-06-13
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
09291458

格安の並行輸入品は心配なので正規品を探していました。それでも大分安く購入出来たので満足しています。性能についてはいつも使っている物なので申し分ありません。2000年式996に使用しました。フィルター交換無しの場合3リッターで少し余るくらいです

2018-07-16
用途:
2007年式のスーパーカブに使用
対象商品:
09291458

最初は、ドゥカティに使用していた残りをスーパーカブに使用してみたところ、具合がよかったので、継続使用している。

1人が参考にしています
2018-03-07
用途:
隼のツーリング
対象商品:
09291433

まだ、500kmほどですので、耐久性はわかりませんが、ファーストインプレッションは、まずまずです。

2017-05-09
用途:
ドカティとSRXのエンジンオイル
対象商品:
09291433

ドカティ749RとSRX600のエンジンオイルに使用。色々試したが、これが一番安心して使えました。 チェンジの入り具合や、持続性にも不満はありません。ちなみに、交換時期は1500kmを目安に変えています。

2017-02-23
用途:
バイク オイル交換
対象商品:
09291458

ducati(ハイイパーモタード)指定オイルなので選択肢はこれしかない。評価は価格が安いからです。廃油ポイもつけてくれたら…。

株式会社植正園 様2017-01-17
用途:
オイル交換
対象商品:
09291458

メーカー指定オイルが安く買え良かったです。又、利用したいです

2016-07-12
用途:
交換
対象商品:
09291458

とても良かった。
また買いたい。

2016-06-24
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
09291458

バイクメーカー指定オイルなので安心して使用してます。

2015-06-06
用途:
ドゥカティに
対象商品:
09291458

ドゥカティの指定オイルで使ってます、他は使った事ありません、
指定オイルなら間違いないかな、という事で

1人が参考にしています