コードリーダーのレビュー

平均満足度 4.07 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードリーダー モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。) 【用途】DC12V車専用
115件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-18
用途:
エンジンチェックランプ点灯対応

安くてダイハツ車で使える物を探していました。キャラバンとムーヴに使用し、診断・リセットできました。安くて良い商品だと思います。

2人が参考にしています
2025-01-23
用途:
車のエラーコードを知る作業

20年前の車でも正常にエラーコードが読めて、小型で車に常備出来ていい製品です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
自動車整備

自動車の警告灯が点灯した際に症状を把握する目的で購入しました。重整備はプロに任せていますが、整備士さんへ症状の説明をする上で役立ってくれそうです。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
診断とリセット

簡単に使え、診断もリセットも出来、価格も安く、届くのも早く良かったです。

2024-12-06
用途:
L175ムーブに使用
対象商品:
09372028

JOBD対応で、ちゃんと読み取れました。古い車には良いですね。もう少し安ければなお良いかな。

2024-01-24
用途:
ダイハツ車のエラーコード
対象商品:
09372028

他の方のレビューを見て買いました。
ダイハツ車は診断機使えるのが限られてるので安く使えるのがいいですね。
使用車種 H19年l175s ムーヴ

4人が参考にしています
MIGオート 様2023-09-29
用途:
スズキ車の診断
対象商品:
09372028

他のOBDで見れなかったMH22Sもしっかり診断できました。

3人が参考にしています
2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09372028

日産 クリッパー、NISANモードでは出て来ませんが、SUZUKIモードで対応可能です。
OEM生産なので,SUZUKIエブリーと同様です。O2センサー異常が診断されたので、前後とも交換しました。これ頼んだら、そこそこ取られます。整備に出す前に、できるなら自前で片づけたいと思うので、他にも社用車や自家用がたくさんあるので、重宝すると思います。

2023-06-30
用途:
エラーチェック
対象商品:
09372028

車のエラーは日本語でなくても問題ない。安いし使えるから満足。

1人が参考にしています
2023-09-19
用途:
エンジンチェックでて、メンテナンス
対象商品:
09372028

エラーコードでて、チェックランプ、消すことが、できました。

1人が参考にしています
2023-06-15
用途:
自動車に
対象商品:
09372028

コスパ良し!簡単に使えてエラー診断とリセットが出来るので良い。

1人が参考にしています
大日本エンジニアリング株式会社 様2023-05-30
用途:
エラーコードを確認
対象商品:
09372028

エブリィDA64V
他社の製品を2台試しましたが、どちらもダメでした。モノタロウコードリーダーを購入する前に、使用可能か質問させて頂きましたが、実際に使用出来るかは解らないとのこと。
ダメもとで購入しましたが、エラーコードも表示され、消去も簡単に出来ました。
とても満足です。

2人が参考にしています
有限会社 高橋タイヤ商会 様2023-02-20
用途:
自動車の故障診断など
対象商品:
09372028

24V車も使える様になると最高です。英語の表示ですが意外とわかるので使えてます。

1人が参考にしています
2022-11-01
用途:
自動車整備
対象商品:
09372028

B2796というのが出てモノタロウのPコード表を確認するも特定できず。。。調べてみるとどうやらイモビの通信異常とのことで、故障場所特定に近づけました。操作項目は英語表示なので理解できるか不安でしたが何となく理解できるし、説明書もあるので誰でもお手軽に使えると思います。この価格で診断できるのは凄くありがたいです。

1人が参考にしています
2022-11-18
用途:
業務用車両へ使用
対象商品:
09372028

2004年マツダデミオにて使用。エンジンチェックランプ点灯の内容を確認し、スムーズな修理につながりました。

2022-09-03
用途:
エラー確認 初期化
対象商品:
09372028

ダイハツ ムーヴ L175s 後期型で使用出来ました。
OBD2 ELM327デバイスでは水温や回転数など様々な情報は見れるのですが、故障診断、消去がサポートされていないものばかりでした。
O2センサー交換後のエンジン警告灯を消去出来て良かったです。

株式会社有賀ボデー 様2022-08-26
用途:
ベンツE350
対象商品:
09372028

エンジンテェックランプ消去に使用。ベンツにつかえるか不安でしたが問題なく使用できました。

2人が参考にしています
2022-07-20
用途:
ダイハツ エンジンチェックランプ点灯 診断
対象商品:
09372028

ムーブカスタム135000km走行、プラグ、イグニッションコイル、燃料フィルター交換済みのエンジンチェックランプ点灯。O2センサー注文のついでにモノタロウのコードリーダー購入。診断結果0011でしたが、O2センサー買ったので交換も直らず、ディーラーに持って行ったらやはり0011でした。安いのにちゃんと診断出来ていたので正直びっくりでした。結構信頼できると思います。

1人が参考にしています
岡崎女子短期大学 様2022-11-10
用途:
自動車整備
対象商品:
09372028

普通に問題無く使えます。起動画面のデザインがちょっとカッコ悪いなと思うので、星-1です。

アップカイト 様2022-04-15
用途:
初年度登録2003年キャラバン E25の整備
対象商品:
09372028

OBD II端子のキャラバンですが規格はJOBDなのか使用できない
診断機が少なくないのですが、この商品はエラーコード確認より故障箇所の
判断も出来、エラー消去も問題なくできました。

1人が参考にしています