コードリーダーのレビュー

平均満足度 4.07 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードリーダー モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。) 【用途】DC12V車専用
115件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-19
用途:
簡易診断
対象商品:
09372028

出先での整備時の簡易診断に利用。細かい診断はともかく、携帯用としては満足の商品。

1人が参考にしています
株式会社シービーサービス 様2020-08-22
用途:
ダイハツL375S
対象商品:
09372028

エラーコードU0121消す事が出来ました。これは、便利です。

1人が参考にしています
真宗大谷派妙琳寺 様2020-09-15
用途:
自動車修理
対象商品:
09372028

マツダアテンザ(2004年式)のエンジン警告ランプが点灯し、原因究明のために購入しました。価格が安く不安もありましたが、手順のとおり進め、エラーコードがわかりました。これには用語やパーツの検索に調査が必要でしたが、インテークマニホールドのソレノイドバルブの交換をし、このコードリーダーでエラーコードの消去を実行できました。
本機のエラーメッセージは英語表記なので、モノタロウでダウンロードできる適合表である程度理解できますが、日本語で表示できればもっと使い易いのではないでしょうか。
ある程度車部品の知識があれば、このコードリーダーを使って、安く車の修理をすることができると思いました。

5人が参考にしています
2020-05-28
用途:
車のエラーコードの確認と消去
対象商品:
09372028

DBA-GE6 FIt2に使用 英語表記だが問題なく使えています。モノタロウブランド15%Offで購入できるのでお得でした。

1人が参考にしています
2024-04-04
用途:
ちょっと古いダイハツ車
対象商品:
09372028

とうとう必要にかられて買いました。ちょっと古いダイハツ車に使えてたすかります。(行き詰まった修理をクリアできました)英語表記ですが、説明書通りに操作して慣れれば問題ないと思います。

1人が参考にしています
2020-05-17
用途:
平成17年式 エルグランドハイウェイスターエンジン警告灯

使えた!と言う情報が無く、ダメ元で購入しました。
問題なくエラー消去することができました。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
故障コード読取り、消去
対象商品:
09372028

2006年モデルのボルボも使用出来ました。かつては数十万円するコードリーダーでもボルボは読み取れなかったのでダメ元でしたが。

2020-01-23
用途:
自動車整備
対象商品:
09372028

ダイハツエッセで使えました。エンジンチェックランプも消灯でき不良センサーも表示されていい商品です。

5人が参考にしています
2019-10-16
用途:
OBD診断簡単
対象商品:
09372028

ジムニーの23型ですがレビュー書いてあった23型には使え無いと書いてありましたがバッチリ使用できました、英語ですがだれでも簡単に使えますよ^ - ^

2人が参考にしています
2021-03-09
用途:
自己修理
対象商品:
09372028

キャリーとクラウンに使用しているが問題なし
表示が英語なので分かりにくい

2020-05-30
用途:
故障コード確認、消去
対象商品:
09372028

ダイハツムーブL175Sで読めました。
故障コード確認および消去もできました。
コードリーダーなので、コード読み取り機能だけと言われればそれまでですが、エンジンモニターなど簡易診断機能があればもっといいと思います。
巾着袋が付属されていますが、本体だけしか入りません。コネクター、コード含めて入る大きさにして欲しかったです。

6人が参考にしています
2020-06-27
用途:
エンジン警告灯点灯時
対象商品:
09372028

ディスプレイの保護フィルムは無い様ですね。細かい様ですが気になる点ですね。線傷ありました。
トヨタZRT260 ダイハツL375 L175この3台は異常なしと使えました。
コード表ダウンロード出来ますが20枚ですから、同封は難しいですかね。
操作の方は、簡単操作で良いです。

1人が参考にしています
水貝建設 様2020-05-02
用途:
チェックランプ消去
対象商品:
09372028

診断機の取説に日本語の簡単な説明と、図柄の写真が記載してあり、それに従って作業すれば、本体の液晶が英語表記でも、なんとか直感で、進めて消去できます。簡単な方だと思います。
他社で、購入した診断機は、ダイハツ車が使えなく、操作も難しいです。自分の車両はL175 ムーブですが、MonotaROさんの診断機は、簡単に消去出来ました。MonotaROさんは、専門なので、もちやはもちやですね。間違いないです。

4人が参考にしています
2019-09-01
用途:
自動車メンテ
対象商品:
09372028

H14年式のキャリートラックDA62Tに使用できました。

1人が参考にしています
2019-05-12
用途:
自動車整備
対象商品:
09372028

マツダスクラム(DG64V)エンジンチェックランプ点燈の診断に使用しまし問題なく使用できました。
日本語表記であれば尚使いやすい。

1人が参考にしています
有限会社 平成鋼管 様2021-04-09
用途:
GM車
対象商品:
09372028

OBDアメリカ車に使用できるとありますが、ダメでした。

2021-01-25
用途:
車の整備エラーチャック時
対象商品:
09372028

口コミを参照してから(ジムニーの23型ですがレビュー書いてあった23型には使え無いと書いてありましたがバッチリ使用できました)と記載ありましたので購入しましたが、当車両2007年式ですが認識できませんでした。別車両、日産・トヨタ社もチックしましたが、認識しませんでした。最悪です

1人が参考にしています
2018-06-26
用途:
車両整備時
対象商品:
09372028

低価格なので期待薄でしたが、結構使えます。
今のところホンダ車で利用してますが、不便はありません。

4人が参考にしています
2020-04-23
用途:
エンジン整備
対象商品:
09372028

H23/パレット MK21S H23/タント L375Sで使用 共に通信OK
エラーコードなしでしたので消去はやってませんが使えると思います
キーオフでもカプラー常時電源から給電してリーダー電源入りますので
勘違いして通信エラーします(ACCモードも通信エラー)
キー位置をIGモードにしないと通信しません
ケーブルが短いのがちょっと残念に思います

3人が参考にしています
2018-10-24
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
09372028

ダイハツ、スズキ等割となんでも診断可能です。
液晶も見やすく、操作スイッチも節度あるタッチで操作しやすい

3人が参考にしています