コードリーダーのレビュー

平均満足度 4.07 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードリーダー モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。) 【用途】DC12V車専用
115件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-05
用途:
故障診断
対象商品:
09372028

今まで診断器の値段が高く、しかもアップデートにもお金がかかる為、購入に踏み切れませんでした。
この商品は安く、ある程度の車種に対応出来るとの事で購入してみましたが、自分の車、お客様の車等に使用してみましたが今のところ問題なく使えてます。

2人が参考にしています
2017-08-22
用途:
故障診断
対象商品:
09372028

操作も簡単で、自分でコードチェックができるので便利です。
MJ21S AZワゴンOKです。

2人が参考にしています
中村商会 様2019-03-05
用途:
故障診断に使用
対象商品:
09372028

最近の事ですがいろいろな車種を見ていて困るのがエラーコード表に出ていないコードPコードは出ているがUとかが表示される 壊れているのかチェック方法が有れば

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-07-24
用途:
故障診断
対象商品:
09372028

OBDⅡ以前の車を見る為に購入しました、一部使えない車種も有りますが
そこそこ使えて役にたっています。

1人が参考にしています
中村商会 様2016-04-02
用途:
車の故障診断
対象商品:
09372028

取扱説明書がメーカー別にあればベスト

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。前向きに検討しておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

2016-03-24
用途:
整備
対象商品:
09372028

簡単な診断であれば問題ないので、DIYで持つにはリーズナブルなのではないか。

2人が参考にしています
2020-12-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
09372028

そこそこ役に立ていますがエラーの原因説明がわかりづらい。

1人が参考にしています
2016-10-14
用途:
自動車チェックランプ点灯時
対象商品:
09372028

チェックランプ点灯した自動車が入庫したためこのコードリーダーをつないで確認したらすぐフロント O2センサー異状と英語で表記されましたが、すぐ読める表記でしたので助かりました。早いしわかりやすいし、いい買い物しました。

1人が参考にしています
2020-08-06
用途:
CW系プレマシーの警告灯に・・
対象商品:
09372028

ABS等の警告灯消去に使えないかと期待しましたが、エラー無し判定
通信不可の表示は無かったけれど、使えなかったです。
商品に初期不良があったとしても違いがわからない状態。
内容は英語表示ですが、言ってることは簡単なモノばかりなのでわからないとかってことは無いかと思います。

1人が参考にしています
メイジョウテクノ 様2020-08-18
用途:
O2センサー
対象商品:
09372028

日本語の説明書きがありません、使い方方法の説明書がわからない、データベースがない。

1人が参考にしています
有限会社太陽自動車 様2016-07-22
用途:
車の故障診断
対象商品:
09372028

事前のレビューで判っていたが、やっぱりコード表はあった方がいいかなと思います。台数はまだ少ないですが今のところ、ちゃんと読み取り、消去出来てます。

3人が参考にしています
2020-04-25
用途:
ミラジーノ平成15年 エンジンチェックランプ点灯
対象商品:
09372028

購入して平成15年式ジーノに使用したところはじめ何度試してもエラーでコードが読めなかったところ、ドアを閉めて試したらPコードを読みました。部品交換後消去もできたので先ずは合格です。

2人が参考にしています
2016-06-10
用途:
自動車の「軽」整備
対象商品:
09372028

商品到着後、何台か通信を試みました。QNC10パッソ、L700、L235ミラ、DA64エヴリィ、DE5FSデミオ、RC2 R2、ZC11スイフト、GH5FSアテンザ、JE1ゼスト、U61ミニキャブ等々。順調にスキャンし、何台かはフォルトコードもちゃんと読みだしてくれました。トラブルコード表なくても英語表記で大体は分かります。必要最小限ですがきっちり仕事してくれますので、この価格なら買ってよかったと思います。
ただ残念ながらJB23ジムニーだけは、「suzuki」モードでも、OBD2モードでも通信できませんでした。

12人が参考にしています
2020-02-15
用途:
車のエラ-コ-ド読み
対象商品:
09372028

2004年スズキエブリDA62Wで、エラ-コ-ドの読取り消去が出来ました、
某サイト某国の故障診断機を、使用可能との事で2台試しましたが、いずれも使用できませんでした。
この機械では出来ましたが、使用説明がもう少し細かくされていれば良いのですが。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2019-05-03
用途:
エンジン警告灯リセット
対象商品:
09372028

説明書通りに使うことができました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2018-11-22
用途:
車両メンテナンス時
対象商品:
09372028

2008.04 MRワゴン MF22S で使用可能でした

2人が参考にしています
マイスター 様2020-04-27
用途:
ダイハツタント、スズキ(日産モコMG21s)にて使用
対象商品:
09372028

ダイハツ、スズキで使用出来ましたが、コード表がついていない為判らない、まあ、ネットで検索すれば、トラブルコードやどこの部品が悪いのか出てきますが、値段が安いので普通じゃないかな、そこそこ使える、バックライトもついているので解りやすいが、何せ文字が小さすぎる、老眼には厳しい

3人が参考にしています
2020-03-13
用途:
車のDIY
対象商品:
09372028

タントエグゼのOEMのスバルルクラに使用。当然、メーカーをSUBARUで入力するとダメでDAIHATSUで入力すると反応しました。
取説の説明が少なすぎでコード表ものってないので☆4つです。

2人が参考にしています
2019-05-09
用途:
クルマの整備とメンテ履歴リセットに
対象商品:
09372028

ホンダオデッセイは使えたものの、何故かホンダモードじゃなく汎用で使用可だった。
BMW735iはダメ。 アルファブレラもダメ。 プジョー407もダメ。
アマゾンとかの安いものよりダメかもしれません。
ソフトウエアのアップデイトを強く希望する。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-04-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
09372028

ダイハツムーヴ16年式L152Sで問題なく使用できました。
イグニッションをオフのまま差し込むと
一応電源が入りますがコードを読み込もうとしても
エラーが出て通信できません。
イグニッションをオンにしてから
読み込みをすれば問題なく使用できます。
英語表示ですが比較的簡単なので問題なく使用できますよ。
購入前の質問にも丁寧に回答して頂き
安心して購入できました
Aから始まる大手通販サイトで販売されて居る
CR-4001とCR-6001はダイハツ対応を謳っておりますが
通信エラーがでて使えませんでしたので御注意を。

10人が参考にしています