2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.41 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco
世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-13
用途:
バッテリーを交換
対象商品:
11793425

バッテリーが弱くなってきたので交換しました。安くて始動性もよく安心して使えます。

2020-04-21
用途:
バイクのバッテリー定期交換
対象商品:
11793407

一流メーカー品だけに長持ちした実績からまた購入しました。

2020-03-13
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
11793486

電力容量は18Ahで同じですが全体に小さ目で特に奥行きが2cmm程短かった。バッテリーケースの奥側に木と段ボールの当て物を入れました。問題なく使用できています。

株式会社 キンプ 様2020-03-11
用途:
バイクに使用
対象商品:
11793407

50ccスクーターに使用しました。
ここのメーカーはいつも使用してるので安心です。

2020-05-21
用途:
オートバイ
対象商品:
11793468

寿命が短かった。3年。
同じ使用車両と同様の使用頻度、距離で、これより安価の大陸製の方が4年以上使えた。

2020-01-26
用途:
バイク
対象商品:
11793486

ゴールドウイング1500のバッテリーが上がってしまったので、購入しました、確か前回と同じものにしました。

2019-06-03
用途:
バイクのバッテリー補充
対象商品:
11793407

注文してすぐに届きました 
型番と合致するか不安でしたが 動いたので安心しました
写真を3方向から撮影したものが欲しかったなとは思いました

2019-05-21
用途:
tansiyanitosai
対象商品:
11793416

sugunitukaete hitoansindesu ankadatutanode

2018-04-28
用途:
自動車整備
対象商品:
11793416

すぐに使えなくなったとクレームが来ました
ACデルコでこういう事が起こったのが数回あったので
次回からは他メーカーにしようと考えています
しかし、不良対応はしっかりしてもらえたのでモノタロウには感謝しています

3人が参考にしています
株式会社HS 様2017-10-25
用途:
販売用の原付に使用しました。
対象商品:
11793416

安い割には、安心して使用出来ました。此れからも納車時に付け替えて御客様に納車したいです。

2016-10-24
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
11793416

ACDelco製品、安くて助かりました。

2016-05-07
用途:
エンジン始動

車でもこのメーカーのを使用しています。
全くのノーブランドと比べたら雲泥の信用ができます、コスパ的には最高だと思います。

2016-06-20
用途:
バイク用
対象商品:
11793425

バイク用に購入後約9か月間使用しています。この間不注意で1回ほど完全放電させてしまいましたが、充電後もいまだ使用できており健在です。寿命まであとどのくらいかは分かりませんが、コスパ的には優れていると思います。

1人が参考にしています
2019-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
11793477

商品がDTX14-BSなのに他社参考品番(GSユアサ) がYTX14L-BSで端子が左右逆(笑)
この糞みたいなトラップに引っかからないように気をつけてください。
モノタロウは発送前でもキャンセルに対応しませんし、今後も表記を修正しないでしょうから。

4人が参考にしています
2017-06-17
用途:
自動車整備
対象商品:
11793425

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

シンテック 様2018-07-28
用途:
原付バイクに使用
対象商品:
11793407

購入後、早速取り付けてみましたがエンジンが掛かりませんでした。
2~3回セルを回しただけで電圧が下がってしまいました。再充電
して試しましたが、結果は同じでした。返品して交換したいのですが保証書を紛失してしまってできません。モノタロウで購入したのは間違いない
ですし、購入履歴を調べればすぐに分かると思いますが何とかならないのでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

大野屋商店 様2017-05-27
用途:
バイク バッテリ-交換用
対象商品:
11793486

取付、当日よりバッテリ-上がり、
バッテリ-液を入れずに発送してもらったほうが
いいと思います

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-05-27
用途:
原チャリ メンテナンス
対象商品:
11793425

充電電圧バッチリでした。駅までの駐輪場往復しか普段乗らないので
バッテリーが持ちません 耐久性に期待します

2019-11-17
用途:
バッテリー交換
対象商品:
11793416

取り付け時の電圧が低下しており、補充電が必要でした。送付前の電圧点検を実施した方が良いのでは。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
商品品質改善に努めてまいります。

2016-04-15
用途:
大型バイク用
対象商品:
11793477

リーズナブルで安心感がある。後は使用期間がどれ位もつか。